Choisissez votre région et votre langue

Menu

Press Release France 27-05-2021

2 min read

Investissements dans le réseau de transport de l’énergie

Ouvrir la voie à un avenir neutre en carbone en Amérique du Nord

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Pour réduire l’empreinte carbone du pays et atteindre les objectifs en matière d’émissions de gaz à effet de serre (GES), nous devons mettre en œuvre des moyens de production sans carbone à grande échelle et réduire le nombre de moteurs à combustion interne sur nos routes.

À l’heure actuelle, le principal obstacle à ce développement est la modernisation du réseau de transport pour favoriser l’électrification et la production d’énergie renouvelable. Pour atteindre ces objectifs, il est essentiel d’investir dans de la technologie de réseau de transport qui accroît la capacité de transfert de l’énergie des zones présentant des conditions favorables au développement des énergies renouvelables vers les grands centres de consommation, en plus de combler les lacunes régionales. 

Malgré ces défis et des investissements financiers importants, la décarbonisation de la société procurera au pays des avantages à long terme sur les plans social, économique et celui de la santé. 

Alors que les pays, les gouvernements, les États, les provinces et les entreprises soupèsent les avantages d’aller de l’avant avec un programme de décarbonisation, cela ne peut se faire sans une planification responsable et des investissements opportuns dans les réseaux de transport qui permettent à l’énergie d’être acheminée là où elle est le plus nécessaire. Le potentiel d’investissement dans le transport d’électricité et le développement des énergies renouvelables représentent conjointement un puissant facteur de croissance économique, de création d’emplois et de prospérité. 

Téléchargez ce livre blanc gratuit pour savoir comment les investissements dans le transport et la planification du réseau peuvent ouvrir la voie à un avenir neutre en carbone en Amérique du Nord.