Hitachi Energy, leader mondiale nella promozione di un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi il lancio della gamma Grid-eXpand™ soluzioni modulari e prefabbricate per la connessione alla rete elettrica che rendono più veloce, semplice ed efficiente l'espansione della capacità della rete elettrica e accelerano la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.
Grid-eXpand™ comprende una gamma completa di connessioni di rete isolate in aria e in gas che coprono le tensioni di rete più utilizzate in tutto il mondo. Le soluzioni Grid-eXpand™ sono progettate, assemblate e testate in fabbrica da Hitachi Energy prima della consegna, pronte per una rapida e facile messa in tensione sul posto, riducendo i rischi di costruzione.
I moduli sono disponibili in container, su skid o rimorchi per l'installazione permanente o mobile, in kit per soluzioni con isolamento in gas e con pacchetti completi di raccolta dell'energia e connessione alla rete per parchi eolici e solari offshore. L'installazione in loco è fino al 40% più rapida, l'ingombro fino al 60% più ridotto e i costi delle opere civili fino al 70% più bassi rispetto alle connessioni alla rete realizzate in modo tradizionale, che richiedono un'ampia opera di costruzione e l'assemblaggio delle apparecchiature in loco.
Per molti clienti, le soluzioni possono essere personalizzate per rispondere a esigenze specifiche e ai requisiti del codice di rete. Sono scalabili per consentire un facile aggiornamento o espansione e sono replicabili per consentire l'armonizzazione del parco macchine e ridurre la complessità della base installata. Gli utenti tipici sono utility, operatori di rete, industrie di processo, centri dati, sviluppatori di impianti eolici e solari onshore e offshore.
"Per aiutare i nostri clienti a rispondere all'urgenza della transizione energetica, sviluppiamo continuamente nuove tecnologie che rafforzano le reti elettriche e ampliano il sistema energetico per un futuro a zero emissioni di carbonio", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Grid-eXpand™ è un importante contributo a questo obiettivo, che rende più veloce, più facile e più efficiente la progettazione e l'implementazione delle connessioni di rete nei mercati in cui sono assolutamente necessarie".
Un esempio recente dell'efficacia di Grid-eXpand™ è una connessione di rete containerizzata isolata in gas (GIS) da 170 kV per un allevamento ittico e una centrale fotovoltaica da 312 megawatt nel sud-est asiatico. Di proprietà del Sunny Rich Group, il sito utilizza l'energia solare e tecnologie avanzate per allevare pesce in modo sostenibile. Rispetto a una connessione di rete GIS convenzionale, la soluzione Grid-eXpand™ ha un ingombro ridotto del 25%, è stata consegnata e messa in funzione il 15% più velocemente e ha ridotto il costo delle opere civili del 50%.t.1
Hitachi Energy è leader mondiale nel mercato e nella tecnologia delle connessioni alla rete e delle soluzioni per la qualità dell'energia, con oltre 10.000 installazioni in tutto il mondo. Le soluzioni Grid-eXpand™ sono disponibili con i prodotti ad alta tensione EconiQ™ SF6-free high-voltage products, di Hitachi Energy e con IdentiQ™ digital twin,progettato appositamente per le soluzioni di qualità della rete e dell'energia e per le stazioni di conversione ad alta tensione in corrente continua (HVDC). Sono inoltre disponibili con un accordo di partnership digitale che combina un sistema di gestione della manutenzione con l'esperienza di Hitachi Energy per ottimizzare le prestazioni di connessione alla rete.
1 Secondo i calcoli di Hitachi Energy.