Reti elettriche: l’ultima frontiera delle catene di fornitura
La tua copia esclusiva di The Economist’s Technology Quarterly
Hitachi Energy sosterrà le principali trasmissioni di elettricità rinnovabile tra Canada e New York City
Il sistema di trasmissione HVDC Light® trasferirà energia rinnovabile per oltre 1 milione di case di New York e contribuirà a raggiungere gli obiettivi climatici dello Stato
Reti offshore: La prossima frontiera della transizione energetica
La pianificazione proattiva della rete è fondamentale per aprire la strada alla visione “zero emissioni” in Europa
Il ruolo di HVDC nel sistema energetico futuro
Costruzione, azionamento e manutenzione delle stazioni con convertitore HVDC tenendo a mente la sostenibilità
La prima rete di trasmissione di potenza del suo genere
La prima soluzione di alimentazione HVDC da terra al di fuori delle acque norvegesi
L’innovativo collegamento intercontinentale
Il consorzio Hitachi Energy si è aggiudicato un contratto importante per la prima interconnessione HVDC su larga scala in Medio Oriente e Nord Africa.
Hans Björklund vince il prestigioso premio IEEE
In una carriera che dura da quasi 50 anni il lungo elenco di innovazioni rivoluzionarie include il primo sistema di controllo e di protezione digitale al mondo per HVDC
Aumento dell’integrazione delle energie rinnovabili
Scopri come la tecnologia HVDC consente di aumentare l’integrazione nella rete della produzione di energia eolica offshore e accelera la transizione energetica ecologica in Europa.
Soluzioni di rete combinate
Scopri come Hitachi Energy ha accolto la sfida e l’opportunità di realizzare soluzioni di rete combinate, un caso che potrebbe diventare sempre più comune negli anni a venire.
Garantire la stabilità della rete
Scopri come la tecnologia HVDC di Hitachi Energy rende possibile aumentare la stabilità e la controllabilità della rete e mantenere la trasmissione di potenza nella rete.
La corrente continua ad alta tensione (High-Voltage Direct Current, HVDC) è un fattore chiave per un sistema energetico a neutralità carbonica. È altamente efficiente per la trasmissione di grandi quantità di elettricità su lunghe distanze e per l’integrazione di fonti rinnovabili e reti di collegamento, aprendo la strada a nuove soluzioni di trasmissione sostenibili.
Our Offering
Applications
HVDC News
HVDC Campaigns & Webinars
Links & Downloads
Customer Stories
Related Offerings
Contattaci
Invia la tua richiesta e ti contatteremo