Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Hitachi Energy Grids Sustainability Partnerships

Partnership

La nostra ambizione

è diventare il partner di riferimento per un futuro energetico sostenibile.

In qualità di leader tecnologico all’avanguardia collaboriamo con clienti, partner e altre parte interessate importanti per garantire un futuro energetico sostenibile alle generazioni di oggi e a quelle di domani.

Aumenteremo il coinvolgimento in partnership con molte parti interessate

La transizione energetica richiede una forte collaborazione e un grande impegno. Crediamo che la diversità e la collaborazione siano sinonimo di grande innovazione. Solo se lavoriamo tutti insieme, possiamo raggiungere i nostri obiettivi. ​

Insieme a clienti, partner e altre parti interessate importanti collaboriamo nella creazione di tecnologie all’avanguardia che accelerano la transizione energetica verso un futuro energetico sostenibile. Partecipiamo a gruppi di collaborazione e a partnership a lungo termine, contribuendo allo sviluppo sostenibile.

Esempi di partneship

Hitachi Energy stabilisce una collaborazione circolare con Stena Recycling

Nell’ambito della nostra missione di promozione dello sviluppo sostenibile, abbiamo stretto una partnership con Stena Recycling per lo smaltimento dei vecchi trasformatori e il riutilizzo o il riciclo di circa il 99% della loro composizione. I vecchi trasformatori vengono sottoposti a processi in cui il 64%, costituito da metalli, viene riciclato, mentre la componente di olio, pari al 35%, viene riciclata, sottoposta a downcycling o incenerita a basse emissioni di carbonio per ricavarne energia. Solo l’1% è costituito da scarti non riciclabili e viene inviato in discarica. Stena Recycling si occuperà dello smontaggio e del riciclaggio dei vecchi trasformatori con il minor impatto ambientale possibile. Le procedure di riciclaggio intelligenti offrono anche la possibilità di effettuare lo smontaggio in loco e la spedizione dei materiali di scarto compatti direttamente all’impianto di riciclaggio.

Ultime notizie

Hitachi Energy e H2 Green Steel collaborano per sfruttare l’elettrificazione, la digitalizzazione e l’idrogeno per la produzione di acciaio verde

Hitachi Energy ha annunciato oggi di aver firmato un memorandum d’intesa (MoU) con H2 Green Steel per sfruttare l’elettrificazione, la digitalizzazione e l’idrogeno a supporto della decarbonizzazione dell’industria siderurgica. 

H2 Green Steel production