Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Italy 25-10-2023

2 min read

Hitachi Energy accoglie con favore l'accordo provvisorio dell'UE sul nuovo regolamento sui gas fluorurati che promuove la decarbonizzazione della rete garantendo l'affidabilità

Hitachi Energy accoglie con favore l'accordo provvisorio sul nuovo regolamento sui gas fluorurati annunciato dal Consiglio europeo e dal Parlamento europeo il 5 ottobre. L'accordo fornisce indicazioni sulla progressiva eliminazione dell'esafluoruro di zolfo (SF6), un potente gas a effetto serra che contribuisce per lo 0,2% al riscaldamento globale1, utilizzato nella rete elettrica per le sue proprietà isolanti, grazie alle quali le apparecchiature possono essere più compatte.

L'accordo afferma la necessità di ridurre le emissioni di gas fluorurati e garantisce al contempo che le sottostazioni ad alta tensione rimangano sicure, affidabili e compatte.

L'accordo prevede l'eliminazione graduale dell'SF6 per i nuovi quadri in alta tensione, fino a 145 kilovolt, entro il 2028 e per i livelli di tensione superiori entro il 2032. Successivamente, in assenza di vincoli specifici, l'isolamento in gas dovrà avere un potenziale di riscaldamento globale minimo, il che implica l'utilizzo di gas naturali, come azoto, ossigeno o anidride carbonica.

Nell'ambito dell'alta tensione, l'accordo consente l'uso di miscele di gas ecoefficienti, che in genere comprendono il 3-5% di un F-gas, per soddisfare le specifiche delle prestazioni tecniche o in caso di spazio limitato. Inoltre, l'accordo considera l'impronta di carbonio complessiva di un prodotto nell'arco del suo intero ciclo di vita, tenendo conto, ad esempio, di un minore utilizzo di materie prime.

Nell'intento di accelerare la decarbonizzazione, Hitachi Energy ha recentemente consegnato quadri senza SF6 per 420 kV e continuerà a sviluppare un portafoglio completo di prodotti senza SF6 a tutti i livelli di tensione. Questo portafoglio riduce al minimo l'impronta di carbonio senza compromettere la sicurezza, l'affidabilità o le dimensioni.



1 Simmonds et al., The increasing atmospheric burden of the greenhouse gas sulfur hexafluoride (SF6), Atmospheric Chemistry and Physics (2020)