Choose your region and language

Go

Menu

Features Oslo, Norway 13-11-2024

4 min read

Transformatorberedskap viktigere enn noen gang

Like før årets brukermøte, i regi av Brukergruppen for kraft- og Industritransformatorer, er det lett å slå fast at sikker transformatordrift og pålitelig strømforsyning aldri har vært viktigere.

Vi i Hitachi Energy gleder oss til å invitere til transformatorfest i november, på vegne av brukergruppen. Rammene er alvorlige når vi får besøk av 130  transformatoreiere fra hele landet. Noen ganger skulle vi transformatornerder ønske at det fantes en lastkobler for å regulere "spenningen" i markedene ned.

I markedet begynner stadig flere røde lamper å lyse. I dag opplever vi at fulle fabrikker og knapphet på materialer  forårsaker økte priser og betydelig lengre leveringstider. I det siste har vi sett at dette gjelder spesielt transformatorer.

Ta vare på det man har

Et globalt voksende kraftbehov, stadig mer komplekse kraftnett og investering i beredskap gjør at vi over hele verden selger flere nye kvalitetstransformatorer enn noen gang. Det betyr at transformatorfabrikkene våre er fulle av arbeid i lang tid framover. Selv om vi nå investerer stort i ny produksjonskapasitet over hele verden, må fortsatt de som bestiller en ny transformator smøre seg med tålmodighet.

Den gode nyheten er imidlertid at det finnes andre løsninger. Vi som jobber med service i Hitachi Energy er alltid glade for å bidra med vår kompetanse når gode krefter diskuterer muligheter og utfordringer i kraftbransjen.

Det transformatorgjestene våre får se når de kommer til oss er at det fortsatt finnes miljøvennlige og raskere alternativer til å bestille ny transformator. Det handler om å ta vare på det man har.

Langt forut for sin tid

I forrige uke besøkte jeg vårt servicesenter for sirkulærøkonomi og beredskap i Kobbervikdalen utenfor Drammen, hvor mine kolleger i mer enn 40 år har holdt på med reparasjon og rehabilitering av transformatorer og høyspenningsutstyr. De har dermed ligget langt forut for sin tid.

I denne virksomheten ligger en del av løsningen på utfordringene i dagens transformatormarked - å gi de gamle transformatorene nytt liv, med høy grad av materialgjenbruk. Når vi unntaksvis er nødt til å vrake en transformator, har vi en god verdikjede av samarbeidspartnere som hjelper oss å gjenvinne nesten alt materialet den er laget av.

I tilknytning til omvisningen i servicesenteret  ser vi frem til gode diskusjoner om mulighetsrommet for å holde gamle transformatorer i drift ved hjelp av riktig vedlikehold, utvidet overvåking og kreative reparasjonsløsninger.

Det er bare fem år siden vi åpnet den nye fabrikken vår, etter flyttingen fra Brakerøya. At den nå bygges ut til å doble sin kapasitet, synes jeg er svært gledelig og bra for alle. Med økt fokus på bærekraft og beredskap, har transformatoreieres interesse for løsninger som hjelper dem å ta vare på investeringene sine vokst til nye høyder.

Avhengig av stabil strømforsyning

Forsyningssikkerhet er i dag enda mer avgjørende for å opprettholde kritiske samfunnsfunksjoner og ikke minst for å ha et anstendig hverdagsliv og et levedyktig næringsliv. Med et Europa preget av usikkerhet ser vi stadig tydeligere viktigheten av beredskap for kritisk infrastruktur i kraftsystemene våre.

Beredskapstankegangen kom nok litt i bakgrunnen i en lang periode med fredelig utvikling og stor vekst i markedene i vår del av verden. Men koronapandemien og storkrig i Europa har utløst helt nye problemstillinger. 

ABB Norway

Lastkobler for urolige tider

Senteret for sirkulærøkonomi og beredskap i Drammen blir på en måte vår lastkobler for urolige tider. Med den som regulator kan vi redusere konsekvensene for kraftforsyningen, når en transformator må tas ut av drift på grunn av vedlikehold eller havari. Sammen med kundene våre innen energiforsyning, industri og transport, er vi glade for å kunne bidra til å opprettholde denne beredskapen i kraftsystemene våre.

I hverdagen betyr det at vi tilbyr servicetjenester til transformatoreiere og sørger for å ivareta den kompetansen vi trenger for å gjennomføre denne typen oppdrag - som få eller ingen andre kan ta. Ved å oppgradere fasilitetene ved servicesenteret for transformatorer og høyspenningsutstyr, bidrar Hitachi Energy til å styrke kraftselskapenes evne til å levere uavbrutt, fornybar strøm til folk og industri.

Når jeg rusler rundt blant transformatorene på gulvet i  fabrikken i Drammen, gjør det meg ekstra stolt. Vi er heldige som får jobbe i et selskap som bidrar så sterkt til å realisere ambisiøse klimamål, med praktiske og målbare sirkulære løsninger.

Digital Lead, Norge
Telefon: 91 84 60 34
Epost: [email protected]