Features 03-10-2022

4 min read

EPCOR inaugure à Edmonton, en Alberta, une nouvelle ferme solaire qui sera dotée d’une solution de stockage d’énergie par batterie

Le 20 septembre, EPCOR, l’un des principaux fournisseurs nord-américains de services dans le domaine de l’eau et de l’énergie, a annoncé l’inauguration d’un nouveau parc solaire dans le cadre de la station de traitement d’eau E.L. Smith, qui approvisionne Edmonton, en Alberta, et 65 communautés environnantes, en eau potable. Adéquatement baptisé kīsikāw pīsim (« soleil du jour ») par la nation crie d’Enoch, le parc solaire produira de l’énergie renouvelable pour contribuer à alimenter la station de traitement des eaux et ses processus de distribution d’eau, tout en réduisant les émissions de gaz à effet de serre de jusqu’à 14 000 tonnes. Il s’agit également de l’un des premiers projets solaires intégrant une solution de stockage d’énergie par batterie (SSEB) d’Hitachi Energy, mise en place pour maximiser les performances opérationnelles de la station d’épuration qui l’héberge.

Ce projet, inscrit dans le cadre de l’engagement global d’EPCOR à l’égard de la vision de la ville d’Edmonton en tant que chef de file en matière d’efficacité énergétique et de conservation, est conforme à la stratégie de la ville d’Edmonton et à son « Plan stratégique environnemental : The Way We Green » (Misons tout sur le vert) car il convertit une partie de l’énergie utilisée par EPCOR en ressources renouvelables produites localement.

« Le parc solaire kīsikāw pīsim illustre le travail que nous faisons pour bâtir un avenir plus vert dès aujourd’hui », a déclaré Stuart Lee, président et directeur général d’EPCOR. « Ce projet aura un impact significatif et à long terme sur la durabilité environnementale en nous permettant de produire de l’eau propre à partir d’énergie propre. Il rendra la station de traitement d’eau plus autonome et plus résiliente face au changement climatique. EPCOR tient à remercier tous ses partenaires qui ont apporté leur savoir-faire et leur vision pour faire de ce projet une réalité. »

Cette SSEB soutient l’exploitation de la ferme solaire kīsikāw pīsim en stockant l’énergie électrique sur le site et en libérant cette énergie électrique selon les besoins de la station de traitement des eaux. 

La SSEB aura une capacité de stockage de 4 MW/8,9 MWh, activée en fonction de la puissance disponible des unités de production solaire et de la demande de la station de traitement de l’eau. Par exemple, lorsque la demande de la station de traitement d’eau dépasse la puissance disponible des unités de production solaire, la BESS entrera en action pour gérer la charge.  

Lorsque l’énergie produite par la ferme solaire dépasse les besoins en auto-approvisionnement sur place, soit pour la station de traitement de l’eau, soit pour le stockage au niveau de la BESS, cette énergie peut alors être exportée vers le réseau électrique local.

Edmonton est un lieu qui bénéficie d’un bon ensoleillement. C’est l’une des premières villes du Canada pour le captage de l’énergie solaire et le potentiel photovoltaïque annuel. EPCOR peut donc exploiter le parc solaire pour produire le plus d’énergie possible pendant les mois de printemps, d’été et d’automne, afin de s’aligner au mieux sur la demande en eau de la station de traitement d’eau E.L. Smith.

Aujourd’hui, les clients, tout comme EPCOR, sont confrontés simultanément à de nombreux défis complexes, dont l’autonomie, la fiabilité et la résilience énergétiques, la recherche de nouvelles opportunités économiques et la gestion efficace d’un portefeuille accru de ressources énergétiques distribuées (RED), comme l’énergie solaire et éolienne. Le portefeuille e-mesh™ d’Hitachi Energy offre un écosystème numérique évolutif et intégré verticalement pour la gestion et l’optimisation de l’énergie sur tous les plans, avec un large éventail d’applications, que ce soit sur le terrain ou dans les espaces de bureau, sur le cloud ou sur site.

Hitachi Energy est fière de travailler avec des clients comme EPCOR pour faire évoluer le réseau lui-même. Forte de plus de trente ans d’innovation et de leadership dans le domaine du stockage de l’énergie et des micro-réseaux, l’entreprise fournit de l’électricité à des communautés qui considéraient autrefois l’accès à une alimentation fiable comme un rêve impossible. Et ce n’est qu’un début. Durant les 30 prochaines années, notre objectif est de connecter à l’électricité les 940 millions de personnes qui n’y ont toujours pas accès dans le monde et de permettre la mise en place d’un réseau électrique durable, flexible et sûr afin de favoriser la durabilité énergétique pour tous.

Toutes les actualités