4 min read
日立能源将向国家电网交付中国首台420 kV无SF₆环保型罐式断路器
创新EconiQ™技术助力加速中国电网脱碳进程。
- 中国首台无六氟化硫(SF₆)420 kV罐式断路器的部署代表了电网脱碳进程的重大进展;
- 日立能源与国家电网公司携手推进可持续、环保高效能源解决方案的应用,为中国实现碳中和目标贡献力量;
- EconiQ 420 kV环保高效断路器将技术扩展到超高压输电领域,不仅能够确保电网可靠性,而且可以显著降低对环境的影响。
日前,日立能源宣布将为中国国家电网公司提供中国首台无SF₆的420 kV罐式断路器。这一创新突破将加速电网的脱碳进程,并助力中国实现2060年碳中和目标。
国家电网是全球最大的电网运营商,覆盖中国国土面积的88%,供电人口超过11亿人。作为能源行业的领导者,国家电网公司积极践行可持续发展承诺,并制定了“碳达峰、碳中和”行动方案。
此次将在国家电网试点应用的420 kV无SF₆断路器来自于日立能源EconiQ环保高效产品组合,该组合中的产品、服务和解决方案具有卓越的环保性能。通过利用环保混合气体替代对环境有害的六氟化硫(SF₆),该断路器消除了SF₆造成的温室气体排放,同时保持与传统解决方案相同的可靠性和紧凑性。
凭借日益丰富的环保高效产品组合,日立能源能够满足市场对于可持续和可靠电网解决方案的持续增长需求。EconiQ高压产品组合先后推出了72.5 kV、145 kV和420 kV无SF₆柱式断路器(LTA);72.5 kV、145 kV、420 kV 和550 kV气体绝缘金属封闭开关设备(GIS);420 kV气体绝缘输电线路(GIL);420 kV及550 kV罐式断路器(DTB);以及针对420 kV GIL的Retrofill换气改造解决方案。全面的产品组合可同时满足新建站和旧站升级改造的需求,为能源电力系统迈向低碳未来奠定坚实基础。目前,日立能源已在全球26个国家中部署了超过1000台套EconiQ高压产品。
日立能源全球高压产品业务单位负责人Markus Heimbach表示:“我们很高兴能与国家电网展开合作,共同部署中国首个420 kV无SF₆环保型断路器,这是我们在推动高效环保电网解决方案领域的里程碑式项目。该技术方案能够在加强关键基础设施的同时,显著减少电力系统对环境的影响。我们将继续依托高压技术领域的行业专长,满足行业对于高效环保高压开关设备的多样需求,以加速向更清洁、更灵活、更安全能源系统的变革。”
自2022年起,日立能源为国家电网陆续提供了145 kV EconiQ环保型GIS及LTA产品,支持其绿色低碳发展战略。
EconiQ是日立能源为实现可持续发展而推出的环保高效产品组合,拥有比传统解决方案更为出色的环保性能。日立能源将可持续发展置于企业宗旨的核心,致力于助力构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。其高压产品组合还包括 EconiQ Retrofill(全球率先在已安装的高压设备中更换SF₆气体的换气解决方案)。
关于日立能源
日立能源是全球技术领导者,致力于构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。我们推进全球能源系统的变革,使其更清洁、更灵活和更安全,并与客户和伙伴协同合作,共塑可持续能源的未来。日立能源在全球140多个国家拥有出色的业绩及世界领先的装机容量,服务于电力、工业、交通、数据中心和基础设施领域的客户。凭借创新的技术与服务,我们将装机规模超过150吉瓦的高压直流线路接入到电力系统中,帮助打造更高效的能源价值链,让电力成为人人可享的资源。我们携手跨行业及跨地区的利益相关者,通过数字化加速能源转型进程,助力实现碳中和的未来。公司总部位于瑞士,在全球90个国家拥有约4.5万员工,业务规模约130亿美元。