选择您的地区和语言

菜单

Press Release Zurich, Switzerland 28-08-2024

6 min read

创新环保电网技术助力消除温室气体排放

卓越的环保开关设备将全面摒弃六氟化硫(SF₆)气体的使用,该气体的潜在温室效应是二氧化碳的24300倍,在大气中降解时间超过1000年。

  • 电网在很大程度上依赖于“超级温室气体”SF₆,该领域的SF₆排放量占全球总量的80%。
  • 随着电力需求的急剧上升,和为实现可再生能源并网而进行的电网扩容,预计到2050年,高压开关设备的市场规模将增长140%,达到600亿美元。
  • 日立能源推出全球最高电压等级的无SF₆开关设备,在SF₆使用最广泛的电压等级提供该温室气体的环保替代解决方案。

 

在全球SF₆排放中,有80%源自于输配电领域。近日,日立能源针对该领域SF₆排放问题发布了一项创新技术。

SF₆广泛用于开关设备,在当前电网大规模扩建时期,这些设备是保护电网和助力能源转型的关键组成部分。SF₆对气候的潜在危害性是二氧化碳的24300倍,并且在大气中的自然降解时间长达1000多年,远超二氧化碳近200年的留存期。当前,全球SF₆的整体排放量相当于2.2亿吨二氧化碳当量,占全球温室气体排放的0.6%。这一数字超过了50个常规煤电厂的碳排放总量。

尽管较高的行业标准对气体泄露进行了有效管控,同时SF₆意外泄漏的情况也相对少见,但利益相关者和监管机构都不愿意再继续使用SF₆,他们认为这种气体会对环境造成严重威胁并带来监管风险。

为了帮助电力行业解决这一难题,日立能源推出了全球最高电压等级的无SF₆开关设备EconiQ™ 550 kV断路器 – 可用于气体绝缘金属封闭开关设备(GIS)或罐式断路器(DTB),以及EconiQ 420 kV柱式断路器(LTA)。

该环保型设备可以取代全球的SF₆高压开关设备,这些设备产生的SF₆排放量约占全球总量的57%。每个采用新型EconiQ 550 kV GIS产品的变电站,约可减少相当于170架满载的大型喷气式飞机从巴黎飞往纽约的碳排放量,同时还能保持与传统开关设备同样的紧凑设计、性能和可靠性。

日立能源全球执行副总裁、高压产品业务单元负责人Markus Heimbach表示:“SF₆在确保电力供应中扮演着关键角色,它堪比钢铁和混凝土,在现代世界建设中发挥着重要作用。”

“这使得逐步淘汰SF₆非常具有挑战性。电力行业只有在不牺牲产品性能、可靠性和尺寸的前提下去寻找替代方案,才能在应对严苛的SF₆管理法规的同时,满足日益增长的电力需求。我们创新的EconiQ技术能够满足这些关键需求。日立能源率先在SF₆使用量最大的电压等级上推出了该款可持续产品。”

随着全球向可持续能源未来转型,电力系统也需要随之进行变革。考虑到开关设备的使用寿命通常为40年,迅速采取行动变得尤为关键,今天做出的决定将直接影响2050年净零目标的成功落地。

Markus Heimbach
日立能源全球执行副总裁、
高压产品业务单元负责人

日立能源推出的创新环保型高压产品是目前业内唯一一款面向包括550 kV在内电压等级的无SF₆解决方案,同时其占地面积、尺寸、兼容性、使用寿命、安全性、可靠性和使用效率都与传统SF₆设备保持一致。该技术能够帮助电力企业改造、扩建老旧变电站,以及在新建站中安装环保型开关设备,助力企业制定逐步淘汰SF₆的路线图。

当前,仅在英国电网的变电站中就使用了约1300吨SF₆,欧盟则使用了超过1万吨。这让电网运营商面临两大紧迫挑战:实现能源转型和应对气候变化。前者要求迅速扩大开关设备等电网基础设施建设,而后者则要求快速消除SF₆气体的使用。

对此,欧盟已制定了严格的淘汰计划,分别将于2030年和2032年禁止中压和高压开关设备使用SF₆。英国和美国也在制定类似的法规。

无SF₆开关设备的实际应用

这两款新型EconiQ产品均已获得试点订单,支持电力企业履行其在气候领域的重要承诺,也充分体现了市场对于环保型超高压输电开关设备的需求。

TenneT是一家覆盖荷兰和德国的输电系统运营商,负责管理超过2.5万公里的高压线路和电缆。目前,该公司已订购日立能源的新型EconiQ 420 kV LTA,并计划利用这一全新产品帮助降低电网损耗,减轻自身运营对气候的影响。

SSEN Transmission是欧洲发展最快的输电公司之一,计划投资200亿英镑加强苏格兰北部的输电网络,从而支持英国实现能源安全和清洁能源的目标。该公司已订购新一代EconiQ 420 kV LTA,以支持其在技术可行下不再投运SF₆设备的决策,这也是该公司低碳化目标的一部分。SSEN Transmission是全球首家获得科学碳减排倡议(SBTi)认可的输电公司,其碳减排目标与实现净零排放路径一致。

SSEN Transmission总经理Rob McDonald表示:“我们非常高兴能与日立能源合作,订购全球首批无SF₆的420 kV空气绝缘开关设备(AIS),成为采用SF₆替代技术的市场领导者。该技术的使用对于我们实现2030年及以后的电网扩建计划和科学减碳目标至关重要。我们将在苏格兰北部的一个变电站升级项目中部署这些产品,以强化当地电网和支持陆上风电并网,从而为英国实现净零目标做出贡献。”

在北美地区,550 kV是常见电压等级,Hydro One和Wesco两家公司也订购了新型EconiQ 550 kV DTB。

Hydro One 有限公司及其全资子公司是安大略省最大的配输电公司,服务约150万客户。截至2023年12月31日,该公司资产总额约为328亿美元,2023年营收约为78亿美元。Hydro One期待通过此次合作,推进其减缓气候变化的举措,以实现2050年温室气体净零排放的目标。

Wesco公司总部位于宾夕法尼亚州匹兹堡市。自20世纪初的电气化兴起到今天的数字化革命,该公司一直致力于推动全球电力技术的发展与进步,为全球约15万客户提供创新技术和解决方案。通过采用EconiQ 550 kV环保型DTB,Wesco将帮助其客户实现2030年及未来的可持续发展目标。

Wesco执行副总裁兼电力和宽带解决方案业务部总经理Jim Cameron强调了 Wesco对可持续发展的双重承诺,他表示:“我们致力于尽可能地降低公司运营对环境的影响,以及帮助客户实现其可持续发展目标。日立能源EconiQ断路器采用突破性技术减少了SF₆排放,这与我们的企业可持续发展战略保持一致。我们非常自豪能够支持北美地区的首批项目投运。”

关于日立能源

日立能源是全球技术领导者,致力于构建清洁能源系统,共享低碳美好未来。我们推进全球能源系统的变革,使其更清洁、更灵活和更安全,并与客户和伙伴协同合作,共塑可持续能源的未来。日立能源在全球140多个国家拥有出色的业绩及世界领先的装机容量,服务于电力、工业、交通、数据中心和基础设施领域的客户。凭借创新的技术与服务,我们将装机规模超过150吉瓦的高压直流线路接入到电力系统中,帮助打造更高效的能源价值链,让电力成为人人可享的资源。我们携手跨行业及跨地区的利益相关者,通过数字化加速能源转型进程,助力实现碳中和的未来。公司总部位于瑞士,在全球90个国家拥有约4.5万员工,业务规模约130亿美元。

https://www.hitachienergy.com/cn/zh

媒体联系人

Media Relations

Hitachi Energy