Electron nimmt Emma mit in die Electric Future – eine futuristische Welt, die mit Strom aus erneuerbaren Energien betrieben wird. Welche Technologie wird Emma auf ihrer Reise in diese nachhaltige Energiezukunft begegnen?
Wie wird unsere Zukunft aussehen?
Erneuerbare Energien werden den größten Teil unserer Welt mit Strom versorgen, vom Transport bis hin zu Smart Cities! Die meisten Gebäude werden eingebaute Solartechnologie nutzen, um ihre eigene Energie für Heizung und Kühlung zu erzeugen. Da Autos und andere Transportmittel mit erneuerbarem Strom betrieben werden, wird es viel weniger Luftverschmutzung geben. Obwohl Elektrizität und Technologie eine wichtige Rolle spielen werden, brauchen wir auch die Natur. Durch vertikale Gärten und viel mehr Begrünung lassen sich unsere städtischen Räume viel besser nutzen.
Was ist eine elektrische Zukunft?
Das ist eine Zukunft, in der unser Energiebedarf durch Strom gedeckt wird, der aus erneuerbaren Energiequellen wie Wind- und Solarenergie erzeugt wird. Bis 2050 wird es einen unglaublichen Anstieg der Stromnachfrage geben, was dazu führt, dass das globale Stromversorgungssystem etwa das Dreifache der Stromenergie im Vergleich zu heute überträgt. Bis dahin wird Energie nachhaltiger und effizienter sein und Strom wird hauptsächlich aus erneuerbaren Energien erzeugt.
Was tun wir jetzt, um eine elektrische Zukunft zu ermöglichen?
Eine nachhaltige Welt ist eine Welt, die aktuelle Bedürfnisse erfüllt, ohne zukünftige Generationen zu beeinträchtigen. Die elektrische Revolution hat bereits begonnen, von massiven Veränderungen der Energieinfrastruktur bis hin zu versteckten Technologien, die im Hintergrund leise arbeiten, um unser Leben angenehmer und nachhaltiger zu machen. Aber wir können noch mehr tun: Jeder von uns kann mit seinen Energie- und Verbrauchsentscheidungen etwas bewirken, damit zukünftige Generationen von einem gesunden und lebenswerten Planeten profitieren.