Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Features Ludvika, Sweden 06-12-2021

3 min read

Innovative Lösung für Offshore-Wind treibt die Energiewende voran

Die Hybridlösung von Hitachi Energy für Offshore-Windenergie feiert ihr erstes Jahr und treibt damit die Energiewende in Dänemark und Deutschland voran

Die Kriegers Flak Combined Grid Solution (CGS) bringt einen bedeutenden Fortschritt in der Hochspannungs-Gleichstrom-Übertragungs-Technologie (HGÜ-Technologie) HVDC Light® mit sich. Diese bahnbrechende Hybridverbindung ist nun seit einem Jahr im kommerziellen Betrieb und tauscht erneuerbare Energien zwischen Dänemark und Deutschland reibungslos aus. Ermöglicht durch die HGÜ-Lösung von Hitachi Energy mit ihrem digitalen Master-Steuerungssystem integriert die Kriegers Flak CGS Strom aus drei Offshore-Windparks in der Ostsee. Zukünftig werden insgesamt vier Offshore-Windparks – je zwei von deutscher und dänischer Seite – zu dem System zusammengefasst.

Das Projekt wurde von der Europäischen Union (EU) kofinanziert, um zu einer nachhaltigen Stromversorgung der Region beizutragen. Im vergangenen Jahr hat die Kriegers Flak Combined Grid Solution gezeigt, wie HGÜ-Hybridlösungen Stromnetze optimieren und nachhaltigere, flexiblere und sicherere Anwendungen für Offshore-Windkraft bieten können, um die Klimaneutralitätsziele der EU bis 2050 zu unterstützen. Das hybride HVDC Light-System übernimmt die komplexe Aufgabe der Steuerung der gesamten Kriegers Flak CGS. Durch die Anpassung der Leistungsflüsse in Echtzeit integriert und unterstützt es die Windparks und die beiden asynchronen Wechselstromnetze in beiden Ländern – und sorgt so für eine flexible und sichere Versorgung europäischer Verbraucher. 

Die 400-MW-HGÜ-Konverterstation ist die Basistechnologie für den Interkonnektor, der den Übertragungsnetzbetreibern Energinet aus Dänemark und 50Hertz aus Deutschland gehört und gemeinsam von ihnen betrieben wird. Der Verbund kann 600.000 Haushalte mit Strom versorgen.

„Wir freuen uns, Teil dieses innovativen Projekts zu sein, das zeigt, wie unsere führenden Technologielösungen die Vision eines vernetzten, europäischen Netto-Null-Energiesystems unterstützen“, sagte Niklas Persson, Managing Director des Geschäftsbereichs Grid Integration von Hitachi Energy. „Gemeinsam mit Energinet und 50Hertz haben wir gezeigt, wie sich die Integration der Offshore-Windenergie effizienzsteigernd und kostensparend optimieren lässt, damit Strom zum Rückgrat des Energiesystems werden kann.“

„Die Kriegers Flak Combined Grid Solution hat im ersten Jahr den Transport von Offshore-Windenergie und die Bereitstellung von Übertragungskapazitäten für den grenzüberschreitenden Stromhandel in einer gemeinsamen technischen Anlage realisiert“, sagte Dr. Frank Golletz, Chief Technical Officer (CTO) bei 50Hertz. „Dies ist ein wichtiger Schritt für den zukünftigen Ausbau der Offshore-Windenergienutzung in der Nord- und Ostsee.“ Henrik Riis, Senior Vice President und CEO für Stromübertragung, Energinet, sagte: „Die Kriegers Flak Combined Grid Solution kombiniert Offshore-Wind und Interkonnektoren und ist ein führendes Beispiel für zukünftige Energieinseln und eine effiziente und schnelle grüne Transition.“ 

Kriegers Flak Combined Grid Solution, eine fortschrittliche Lösung, die Deutschland und Dänemark verbindet, eröffnet neue Anwendungen für Offshore-Wind.
Kriegers Flak Combined Grid Solution, eine fortschrittliche Lösung, die Deutschland und Dänemark verbindet, eröffnet neue Anwendungen für Offshore-Wind.

Die Kriegers Flak Combined Grid Solution ist ein wichtiger Schritt, der zeigt, dass die Technologie verfügbar ist, um eine langfristige, groß angelegte Offshore-Integration erneuerbarer Energien zu fördern. Diese vielfältige, innovative Technologie trägt dazu bei, eine nachhaltige Energiezukunft für die  heutige und die kommenden Generationen voranzutreiben.