选择您的地区和语言

菜单

Features 01-03-2021

1 min read

TXpand变压器 — 为电网保驾护航

日立ABB电网的抗爆变压器解决方案可避免潜在的爆炸事故,帮助节省数百万美元

 

挑战

变压器是电网的重要设备,能够让电力得到有效和高效的利用。变压器需要连续数十年、不间断地执行这一重要任务,不仅几乎没有停机时间,还要承受电力系统的各种压力和波动。

变压器都非常可靠和坚固,但研究表明,即使是这些可靠的设备也会发生故障,预计每一千个服务年就可能发生一次灾难性的故障和火灾。这些故障会非常危险,并对电力供应产生巨大影响。因此,即使发生故障的几率很小也必须要降低风险。

在高压直流的大容量输电系统中,挑战更为艰巨。一旦发生故障,输送容量会受到严重影响。

 

解决方案

在与加拿大输电系统运营商——魁北克水电公司(Hydro-Quebec)的合作中,日立ABB电网开发出抗爆变压器油箱解决方案——TXpand。

通过运用我们的综合行业知识,两家公司开发出复杂的计算模型,使我们能够强化油箱的薄弱区域,同时让刚性区域变得灵活。这一举措能够让变压器在发生重大内部故障时进行膨胀,吸收能量、并防止或控制潜在的破裂。

这项技术在加拿大已经开展了多年,并于2018年进行了全面测试。结果证明TXpand技术能够抵抗内部故障释放的高达20兆焦耳的能量,相当于一支炸药可释放能量的20倍。

2020年底,我们在瑞典再次进行了类似的测试。这次试验在套管安装在变压器油箱的位置上,增加了特定的加强“升高座”,以应对高压直流换流变压器面临的特殊挑战。

试验表明,没有使用TXpand的变压器发生故障会面临的严重潜在后果,相比之下应用了TXpand技术的变压器则与预想的一样,其油箱完好无损。

通过使用TXpand防爆解决方案,可以避免由于罕见的变压器故障对周围设备造成的火灾风险、油泄漏和其他损失。同时,只需要断电几个小时来更换安装备用变压器,而不需要花费几个星期的时间来清理、修理和维护设备。

重要的是,这一解决方案可以避免由于爆炸造成的人员伤亡。