Välj din region och ditt språk

OK

Meny

Press Release Zurich, Switzerland 17-02-2021

5 min read

Hitachi Energy accelererar Storbritanniens energiomställning med ett nytt kontrakt för världens största havsbaserade vindkraftspark

Med innovativ HVDC Light® teknik kommer vindkraftsparken Dogger Bank kunna tillgodose 5% av Storbritanniens elbehov och förse sex miljoner hem med grön el. 

Hitachi Energy har tagit hem ytterligare en stororder från Dogger Bank Wind Farm för att ansluta den tredje transmissionslänken från världens största havsbaserade vindkraftspark med Storbritanniens fastland, en sträcka på drygt 130 km.  

Vindkraftsparken Dogger Bank i Nordsjön kommer totalt ha en kapacitet att generera  3,6 GW, tillräckligt för att förse sex miljoner hem med el*. Den nya ordern utökar den pågående leveransen av Dogger Bank A och B, till att nu inkludera C1.  Finansieringen för den tredje fasen av vindkraftsparken förväntas vara på plats i slutet av 2021.  

Dogger Bank Wind Farm har utvecklats i ett joint venture mellan SSE Renewables och Equinor (50:50). Eni förväntas gå in i joint venture tidigt 2021 och stå för en 20 procentig andel i de första två faserna, förutsatt godkännande från regulatorer och långivare 2.  

Med sin marknadsledande, kompakta teknik för högspänd likström, HVDC Light®, fortsätter Hitachi Energy att forma landskapet för havsbaserad generering genom att möjliggöra effektiv kraftöverföring och dynamisk integrering av avlägsen havsbaserad vindkraft in i elnätet på land. Dogger Bank vindkraftspark kommer ge ett betydande bidrag för att nå den brittiska regeringens mål om att utvinna upp till 40 GW från havsbaserad vindkraft och minska utsläppen med 68% till 2030.  

HVDC Light® tekniken är en viktig möjliggörare för avlägsna vindkraftsparker utanför Storbritanniens kust. Det senaste HVDC Light® systemet har den mest kompakta designen och lägst energiförluster i kraftindustrin. Enligt en oberoende livscykelanalys reducerar användningen av den här innovativa tekniken utsläppen av koldioxid med nära två tredjedelar jämfört med tidigare använd teknik, vilket stödjer den gröna energiomställningen och ett starkt globalt fokus på koldioxidneutrala energisystem.  

“Tillsammans med kunder och partners har vi en nyckelroll för att accelera energiomställningen”, säger Niklas Persson, global chef för Hitachi Energy affärsomårde Grid Integration. ”HVDC tekniken är en stor bidragare för att nå framtidens koldioxidneutrala energisystem genom att möjliggöra integreringen av storskalig och avlägsen förnyelsebar kraftgenerering”, tillägger han. ”Att bli utvalda igen understryker våra kunders förtroende i vår världsledande expertis och projektgenomförande. Våra medarbetares kompetens är nyckeln till vår globala framgång och tack vare vår position i den gröna energiomställningen ser vi positivt på framtiden och har ett behov av att rekrytera hundratals kunniga personer under de kommande åren.” 

”Bekräftelsen av vårt samarbete med Hitachi Energy i alla tre faserna av Dogger Bank är ytterligare en viktig milstolpe i vår världsledande utveckling”, säger Steve Wilson, projektdirektör vid Dogger Bank Wind Farm. ”Genom att arbeta tillsammans på ett integrerat vis kan vi effektivisera och optimera arbetet med design, upphandling och byggnation. Samtidigt kommer användandet av marknadsledande tekik säkerställa effektiv och tillförlitlig kraftöverföring av förnybar energi till sex miljoner brittiska hushåll när hela vindkraftsparken tas i drift.”  

”Det här är en viktig milstolpe för Dogger Bank vindkraftspark”, sa Halfdan Brustad, chef för Dogger Bank på Equinor. ”Att använda HVDC teknik är en konkurrenskraftig lösning för havsbaserad vindkraft med långt avstånd till land, och det här kommer bli den första havsbaserade HVDC lösningen i Storbritannien vilket kommer öppna upp nya marknader och möjligheter. Utnämningen av Hitachi Energy demonsterar gränsöverskridande industrisamarbete där vi samlar den bästa expertisen för att framgångsrikt leverera Dogger Bank.”  

Att möjliggöra energiomställningen med HVDC teknologi  

HVDC tekniken är erkänd för att möjliggöra en ren energiomställning, bidragande till FN:s hållbarhetsmål nummer 7: säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för alla. 

Hitachi Energy lanserade kommersiell HVDC teknik för mer än 65 år sedan. HVDC Light®, baserad på spänningsstyv omriktarteknik (VSC), är ett mycket dynamiskt och effektivt alternativ till växelström (AC) för att förflytta stora mängder av elektricitet med högre effektivitet, längre sträckor, och med lägre förluster.  

HVDC Light® bidrar till säker och stabil kraftöverföring mellan elnät med olika spänning eller frekvens. Det gör att tekniken passar för integrering av förnyelsebar energi, som exempelvis havsbaserad vindkraft och för att sammankoppla och stärka AC-nätverk. Den avancerade tekniken har också black-start funktionalitet, vilket möjliggör snabb återställning vid eventuella strömavbrott.  

Hitachi Energy har levererat mer än hälften av världens alla HVDC-projekt. Det inkluderar havsbaserade vindkraftsprojekt som DolWin 1 och 2 i Nordsjön samt världens första havsbaserade vindkraftspark med HVDC, BorWin1. Hitachi Energy spelar också en central roll i att ansluta Shetlandslänken, ägd av SSEN Transmission, till deras Caithness-Moray HVDC system för integrering med Storbritanniens elnät på fastlandet.  


Om Hitachi Energy Ltd. 

Hitachi Energy är en global teknikledare med en samlad historia på närmare 250 år, har cirka 36 000 medarbetare i 90 länder med huvudkontor i Schweiz. Verksamheten hjälper kunder inom energi, industri och infrastruktur genom hela värdekedjan och inom tillväxtområden som hållbar mobilitet, smarta städer, energilagring och datacenter. Med en gedigen erfarenhet, global närvaro och en enastående installerad bas, balanserar Hitachi Energy sociala, miljömässiga och ekonomiska värden. Verksamheten är engagerad i att skapa en hållbar energiframtid, med banbrytande och digital teknik som den valda partnern för att möjliggöra ett starkare, smartare och grönare elnät. /content/pg//se/sv

Om Dogger Bank vindkraftspark

 

  • Dogger Bank vindkraftspark kommer bli världens största havsbaserade vindkraftspark när den är färdigställd 2026. 

  • Den byggs i tre faser: Dogger Bank A, B och C.

  • Dogger Bank A och B är ett joint venture mellan SSE Renewables (40%), Equinor (40%) och Eni (20%). Eni förväntas gå in i joint venture tidigt 2021, förutsatt godkännande från regulatorer och långivare. 

  • Dogger Bank C är ett 50:50 joint venture mellan SSE Renewables och Equinor. 

  • SSE Renewables är leder utvecklingen och konstruktionen av Dogger Bank vindkraftspark. Equinor kommer bli ledande operatör av vindkraftsparken när den sätts i bruk. 

  • Finansieringslösning (financial close) för Dogger Bank A och Dogger Bank B nåddes i november 2020. Finansieringslösning (financial close)  för Dogger Bank C förväntas vara på plats sent 2021. 

Kontakt

Media Relations

Hitachi Energy