3 min read
Hitachi Energy och Clever accelererar hållbar mobilitet i Danmark
Hitachi Energy har ingått ett nytt partnerskap för hållbar mobilitet med Clever, Danmarks banbrytande operatör för snabbladdning av elbilar. Målet är att säkerställa att Danmarks elbilsladdning drivs av förnybar el 24/7, med understöd av industriell energilagring. År 2020 tillkännagav Danmark1 ett mål om att förändra fordonsflottan genom att lägga till minst 775 000 elbilar eller hybridfordon till 2030.
Allteftersom världen ersätter fossila bränslen med förnybara energikällor, blir batterilagring ett viktigt verktyg för att påskynda övergången till en koldioxidneutral framtid. I början av 2022 kommer Clever att lansera en pilot för snabbladdning i Køge, en transport- och pendlingslänk till Danmarks huvudstad Köpenhamn. Det kommer att vara en av de mest avancerade laddstationerna i världen och en av de första som inkluderar Hitachi Energys storskaliga energilagersystem med batterier e-meshTM PowerStoreTM (BESS).
Genom att införliva Hitachi Energys BESS i designen kan Clever leverera en hållbar mobilitetslösning till sina kunder som maximerar användningen av förnybar el från vind och sol för laddning – vilket gör den tillgänglig när det behövs . Genom det innovativa partnerskapet banar Hitachi Energy och Clever vägen för elektrifieringen av transportsektorn, vilket möjliggör effektiv integrering av förnybar energi och förverkligandet av ett koldioxidneutralt samhälle.
Designad för att integreras direkt i det lokala elnätet, kommer BESS att tillhandahålla kringtjänster där kraft från flera distribuerade källor, inklusive BESS-systemet och AC-laddare kan säljas tillbaka till nätet. Detta gör det möjligt för Clever att snabbt få tillbaka investeringen. Under perioder med hög användning på nätet kan BESS även kopplas in direkt för att ladda elbilarna.
"Hitachi Energy har åtagit sig att påskynda en hållbar energiframtid för alla, och det kreativa partnerskapet med Clever visar vad som är möjligt när vi kombinerar nyckelteknologier och delar av energiomställningen tillsammans: förnybar produktion, elektrifiering och energilagring", säger Massimo Danieli, global chef för affärsområdet Grid Automation på Hitachi Energy. "Vårt partnerskap med Clever understryker vårt arbete med att ge tillgång till elektricitet i snabb och omfattande skala genom att leverera innovativa lösningar som gynnar människor både globalt och lokalt", tillägger han.
För pendlare och andra förare som använder stationen ska laddningen vara enkel och tillgänglig. När Køge-stationen öppnar kommer den att kunna ladda 16 elbilar på 8 stationer samtidigt och bli en del av Clevers imponerande fotavtryck. Clever erbjuder idag laddning vid cirka 2 500 öppna, offentliga laddplatser i hela landet och före utgången av 2025 kommer Clever att etablera ytterligare 10 000 nya, offentliga laddplatser.
Modellen är ytterligare ett exempel på Danmarks ledarskap i energiomställningen och förbinder sig till nettonollutsläpp till 2050. Enligt IEA2 är ”Danmark nu allmänt erkänt som en global ledare när det gäller att integrera förnybar energi samtidigt som den upprätthåller ett högst pålitligt och säkert elnät.
Hitachi Energys nyligen uppdaterade e-meshTM-portfölj för nästa generation är unikt lämpad för marknaden med elbilsladdning, som kräver avancerad digital teknik för att kontrollera, optimera och koordinera laddningsprocessen. Hitachi Energys e-mesh-lösning förväntas bli en nyckelteknologi för tillväxt av e-mobilitet genom att bättre integrera energilagringssystem med batterier och lokala distribuerade energiresurser, som har liknande krav som ett komplext mikronät. Allt eftersom projekten utvecklas, tillhandahåller e-mesh en plattform för att möta en rad behov, inklusive hantering av stora elbilsflottans depåer, koordinering av snabbladdningsstationer och optimering av laddning av elbilar.
Nyckelfakta om projektet:
- Laddningsstationer för elbilar (8x 300kW)
- Rooftop Solar (0,1 MWp)
- PowerStore-batteri (1,2 MW / 1,5 MWh)
- e-mesh kontrollsystem
- e-mesh SCADA
- Solenergi & EV AC-home charging (aggregerade tillgångar)
Notes
2) https://www.iea.org/countries/denmark
3) https://www.hitachienergy.com/offering/solutions/grid-edge-solutions
Att notera: Det här är en svensk översättning av Hitachi Energys engelska pressmeddelande daterat 23 november 2021, vilket kan läsas i sin helhet hitachienergy.com. Om tolkningsfrågor uppstår gäller det engelska pressmeddelandet.