5 min read
Hitachi Energy retenue comme partenaire technologique pour soutenir le transport d’énergie renouvelable entre le Canada et les États-Unis
Hitachi Energy, un chef de file mondial de la technologie voué à la promotion d’un avenir énergétique durable pour tous, a annoncé aujourd’hui qu’elle a été retenue par Hydro-Québec pour sa technologie de transport en courant continu à haute tension (CCHT) pour réseaux électriques, qui permettra d’assurer la pérennité des échanges d’énergie entre le réseau du Québec, dans l’est du Canada, et l’État de New York dans le nord-est des États-Unis.
Hydro-Québec, le principal producteur d’hydroélectricité du Canada et l’un des plus importants producteurs d’hydroélectricité dans le monde, est une entreprise publique qui produit, transporte et distribue de l’électricité fiable, propre et renouvelable au Québec. Grâce à ses surplus d’énergie, elle alimente les provinces canadiennes et le nord-est des États-Unis.
Le système CCHT de Châteauguay permettra de transporter jusqu’à 1 500 mégawatts d’électricité entre les réseaux électriques du Québec et de l’État de New York, ce qui contribuera à maintenir une faible empreinte carbone dans la région. Ce nouveau système remplacera l’équipement existant qui est en service depuis 19841, et contribuera à rehausser l’efficacité, la contrôlabilité, en plus d’augmenter de 50 % la capacité de conversion du système CCHT de Châteauguay2.
« Nous sommes fiers de retourner au poste CCHT de Châteauguay, après avoir contribué à sa construction il y a maintenant près de quatre décennies », a déclaré Niklas Persson, directeur général de la division opérationnelle Intégration de réseaux d’Hitachi Energy. « Ce nouveau système constitue un rehaussement important de la capacité de transmission d’énergie hydroélectrique à grande échelle entre le Canada et les États-Unis, et sera disponible pour appuyer l’importante transition visant l’abandon des combustibles fossiles », a-t-il ajouté.
Hitachi Energy fournit un poste convertisseur « dos-à-dos », qui convertit le courant alternatif en courant continu pour ensuite le reconvertir en courant alternatif à partir du courant continu, permettant ainsi d’interconnecter les réseaux voisins de 735 kilovolts du Canada et de 765 kilovolts de New York qui sont « déphasés », et ne peuvent être connectés directement par des systèmes à courant alternatif traditionnels.
Note aux éditeurs:
La solution technologique CCHT d’Hitachi Energy conjugue une expertise de premier plan en matière technologique : valves de convertisseur CCHT, plateforme de commande numérique MACH™3 permettant l’intégration des énergies renouvelables et la gestion des perturbations de tension et des fréquences sur le réseau, transformateurs de puissance de convertisseurs et appareillages à haute tension, ainsi que des études de système, la conception et l’ingénierie, la fourniture, la supervision de l’installation et la mise en route.
HVDC Light® est une technologie de convertisseur à source de tension développée par Hitachi Energy. Il s'agit de la technologie privilégiée pour de nombreuses applications de réseau, notamment l'interconnexion des pays, l'intégration des énergies renouvelables et les connexions depuis ses côtes vers des installations de production en mer. La technologie HVDC Light® offre des postes de conversion d'une compacité unique et assure des pertes électriques exceptionnellement faibles.
Hitachi Energy fait figure de pionnier en matière de technologie CCHT depuis près de 70 ans, et a livré plus de la moitié des projets CCHT dans le monde.
À propos d’Hitachi Energy Ltd.
Hitachi Energy est un chef de file technologique mondial voué à la promotion d’un avenir énergétique durable pour tous. Servant ses clients des services publics et des secteurs de l’industrie et des infrastructures, l’entreprise offre des solutions et des services d’avant-garde dans toute la chaîne de valeur. En collaboration avec ses clients et ses partenaires, elle met en œuvre des technologies novatrices et favorise la transformation numérique nécessaire pour accélérer la transition énergétique vers un avenir neutre en carbone. Elle fait progresser le système énergétique mondial afin de le rendre plus durable, plus souple et plus sûr, tout en établissant un juste équilibre entre les valeurs sociales, environnementales et économiques. Hitachi Énergie est forte d’une expérience avérée et dispose d’une base installée inégalée dans plus de 140 pays. Avec son siège social établi en Suisse, la société emploie environ 40 000 personnes dans 90 pays et génère des volumes d’affaires d’environ 10 milliards de dollars américains.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
À propos d’Hitachi Ltd.
Hitachi Ltd. (TSE : 6501) contribue à une société durable et à une meilleure qualité de vie en favorisant l’innovation grâce aux données et à la technologie, en tant qu’entreprise d’innovation sociale. Hitachi met l’accent sur le renforcement de sa contribution à l’environnement, la résilience de l’infrastructure commerciale et sociale, ainsi que sur des programmes complets visant à améliorer la sécurité et la sûreté. Hitachi résout les enjeux auxquels font face les clients et la société dans six domaines, notamment les TI, l’énergie, la mobilité, l’industrie, la vie intelligente et les systèmes automobiles, grâce à ses solutions Lumada exclusives. Les revenus consolidés de la société pour l’exercice 2021 (clôture au 31 mars 2022) ont totalisé 10,264.6 milliards de yens (84,136 millions de dollars US), dont 853 filiales consolidées et environ 370 000 employés à l’échelle mondiale. Pour de plus amples renseignements sur Hitachi, veuillez consulter le site Web de l’entreprise à l’adresse https://www.hitachi.com.