6 min read
Hitachi Énergie déploie avec succès le premier système centralisé de recharge d’autobus électriques pour le Réseau de transport de la Capitale (RTC)
Le système de recharge de véhicules électriques Grid-eMotionMD Fleet alimente un projet pilote d’autobus électriques du RTC en vue du virage qui vise à rendre entièrement électrique le transport en commun de la ville de Québec
Montréal (Québec), le 4 octobre 2023 – Hitachi Énergie, un chef de file mondial de la technologie qui promouvoie un avenir énergétique durable pour tous, a déployé avec succès une solution centralisée de recharge des autobus électriques du RTC, la société de transport en commun qui dessert l’agglomération de Québec. Cette technologie est testée dans le cadre du projet pilote qui avait fait l’objet d’un appel d’offre en 2022, et qu’Hitachi Énergie avait remporté pour déployer sa solution. D’une durée de trois ans, ce projet représente une étape importante vers l’électrification de l’ensemble des infrastructures et du parc d’autobus du RTC. Le projet pilote permet également d’obtenir des données sur les différentes technologies testées.
C’est la solution Grid-eMotionMD Fleet, un système de recharge intégré en mesure d’offrir des capacités de recharge de plusieurs mégawatts adaptées aux exigences rigoureuses des parcs d’autobus urbains qui a été retenue dans le cadre de ce projet pilote. Le système nécessite 60 % moins d’espace que les systèmes de recharge conventionnels et une diminution de 40 % du câblage nécessaire au dépôt. Cette solution prête à brancher de pointe a été déployée dans le cadre de projets de transport durable dans certains des plus grands réseaux d’autobus urbains au monde, notamment à Londres, à Västerås, en Suède, et à Brisbane, en Australie.
Le projet s’inscrit dans le plan du gouvernement du Québec visant à électrifier 55 % de ses autobus urbains et 65 % de ses autobus scolaires d’ici 2030, un objectif essentiel au Canada, où le transport représente environ le quart des émissions totales de gaz à effet de serre.
« Hitachi Énergie est fière d’appuyer la transition énergétique du RTC avec sa technologie Grid-eMotion Fleet utilisée dans le cadre du projet pilote en cours. Le déploiement de cette solution offre une excellente occasion de démontrer comment les systèmes de recharge conçus spécialement pour les parcs de véhicules peuvent jouer un rôle essentiel dans la transition des réseaux de transport urbains en permettant des opérations entièrement électriques », a déclaré Alireza Aram, Directeur, Intégration de Réseau, Amérique du Nord, Hitachi Énergie. « Ce projet passionnant nous permet d’explorer différentes approches de recharge des véhicules électriques dans un environnement réel, en recueillant des données qui peuvent être utilisées avec les sociétés de transport collectifs du monde entier. »
L’un des principaux objectifs du projet est d’explorer différentes stratégies de recharge de parcs de véhicules dans un terminal d’autobus actif, y compris les prises traditionnelles, ainsi que les systèmes de pantographe sur le toit. En général, les garages d’autobus en milieu urbain occupent une surface limitée et n’ont pas été conçus pour les autobus électriques, qui nécessitent des systèmes compacts, évolutifs et peu encombrants. La technologie Grid-eMotion Fleet d’Hitachi Énergie peut offrir aux sociétés de transport en commun la souplesse requise pour répondre aux besoins uniques de chaque installation. La solution d’Hitachi Énergie est mise à l’essai au centre Métrobus du RTC et devrait fonctionner au maximum de sa capacité en 2024.
La solution Grid-eMotion Fleet pour recharger un autobus électrique au garage du RTC.
Photo: Claude Mathieu
À propos de Grid-eMotion
Grid-eMotion comprend deux solutions uniques et novatrices : Fleet et Flash. Grid-eMotion Fleet est une solution de recharge réseau à la prise, conforme au code du réseau et peu encombrante, qui peut être installée dans les gares d’autobus, nouvelles ou existantes. La solution de recharge peut être adaptée à mesure que le parc s’agrandit et adopte des processus plus écoresponsables. Cela comprend différentes configurations de postes de charge et une connexion réseau robuste et compacte. Le système est également disponible pour les parcs de véhicules commerciaux, y compris ceux qui prennent en charge la dernière portion de la livraison et les camions lourds qui nécessitent une recharge à grande puissance de plusieurs mégawatts. Grid-eMotion Flash permet aux chauffeurs de recharger leur autobus en quelques secondes aux arrêts et de le recharger complètement en quelques minutes au terminus sans interrompre l’horaire.
Les deux solutions sont équipées de plateformes numériques de recharge intelligente configurables qui peuvent être intégrées à un parc de véhicules plus important et à des systèmes de gestion de l’énergie. Hitachi Énergie offre également des systèmes de recharge de véhicules électriques comprenant des solutions de gestion et d’optimisation de l’énergie e-meshMC et des solutions Lumada APM, EAM et FSM pour aider les opérateurs du secteur du transport à prendre des décisions éclairées qui optimisent leur temps et améliorent leur efficacité.
À propos d’Hitachi Énergie
Hitachi Énergie est un chef de file technologique mondial voué à la promotion d’un avenir énergétique durable pour tous. Servant ses clients des services publics et des secteurs de l’industrie et des infrastructures, l’entreprise offre des solutions et des services d’avant-garde dans toute la chaîne de valeur. En collaboration avec ses clients et ses partenaires, elle met en œuvre des technologies novatrices et favorise la transformation numérique nécessaire pour accélérer la transition énergétique vers un avenir neutre en carbone. Elle fait progresser le système énergétique mondial afin de le rendre plus durable, plus souple et plus sûr, tout en établissant un juste équilibre entre les valeurs sociales, environnementales et économiques. Hitachi Énergie est forte d’une expérience avérée et dispose d’une base installée inégalée dans plus de 140 pays. Avec son siège social établi en Suisse, la société emploie environ 40 000 personnes dans 90 pays et génère des volumes d’affaires de plus de 10 milliards de dollars américains.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
À propos d’Hitachi, Ltd.
Hitachi est le moteur de l’innovation sociale, favorisant une société durable au moyen de données et de technologies. Nous relevons les défis des clients et de la société grâce à nos solutions Lumada, en tirant parti des technologies de l’information, des technologies opérationnelles (TO) et des produits. Hitachi exerce ses activités sous la structure commerciale « Systèmes et services numériques », qui soutient la transformation numérique de ses clients, « Énergies vertes et mobilité », qui contribue à une société décarbonée grâce à des systèmes énergétiques et ferroviaires, et « Industries interconnectées », qui relie les produits au moyen de la technologie numérique afin d’offrir des solutions dans divers secteurs industriels. En nous appuyant sur le numérique, les technologies vertes et l’innovation, nous visons la croissance en création conjointe avec nos clients. Le chiffre d'affaires consolidé de la société pour l'exercice 2022 (clos le 31 mars 2023) a totalisé 10 881,1 milliards de yens, soit 696 filiales consolidées et environ 320 000 employés dans le monde. Pour de plus amples renseignements sur Hitachi, visitez site Web de l’entreprise à l’adresse https://www.hitachi.com.
Contacts
(Pour toute demande en français)