Abstract icon representing the ecological call to recycle and reuse in the form of a pond with a recycling symbol in the middle of a beautiful untouched jungle. 3d rendering.

Hitachi Energy och E.ON i framgångsrikt pilotprojekt för en cirkulär värdekedja för distributionstransformatorer

Features | 05.10.2023 | 3 min read

Samarbetsmodellen gjorde det möjligt för Hitachi Energy att använda återvunnen isoleringsvätska i sina transformatorer, vilket resulterade i cirka 90 procent lägre koldioxidutsläpp än alternativet, jungfrulig mineralolja.

I linje med syftet att jobba för en hållbar energiframtid för alla, har Hitachi Energy framgångsrikt levererat distributionstransformatorer som använder återvunnen isolerolja, i ett utvecklingssamarbete med E.ON, Stena Recycling och Starke & Sohn GmbH Mineralöl-werk. Projektet är ett exempel på cirkulärekonomi, särskilt i elsystem, där hela värdekedjan inkluderats för hållbar produktion och konsumtion.

De nya distributionstransformatorerna som Hitachi Energy levererat till E.On använder återvunnen isoleringsvätska (dvs mineralolja) från E.ON:s gamla nedmonterade transfomatorer1.

I den inledande fasen av detta pilotprojekt för en cirkulär värdekedja lämnade E.ON sina gamla transformatorer till Stena Recycling för demontering, maximal materialåtervinning och säker avfallshantering. Den nafteniska mineraloljan som återvanns av Stena levererades sedan till Starke & Sohn GmbH Mineralölwerk för rening med hjälp av Multiple-Selective-Refining-teknik, som i sin tur levererade oljan till Hitachi Energy. Kvalitets- och prestandaparametrarna för denna återvunna mineralolja uppfyller de högsta möjliga industristandarderna (IEC 60296: 2020).

 

“Vi är stolta över denna banbrytande partnerskapsmodell. Samarbeten som dessa är avgörande för att möjliggöra en hållbara och elektrifierad framtid"

Peter Hjalmar
Regionchef Syd på E.ON.

Hitachi Energy använde den återvunna oljan till tio distributionstransformatorer konstruerade, tillverkade och testade för E.ON vid anläggningen i Lodz, Polen. Transformatorerna genomgick omfattande tester enligt kundens krav, inklusive kortslutningshållfasthet, uppvärmning, partiell urladdning, ljudnivå och oljeanalys före och efter slutförd testsekvens. Transformatorerna har nu framgångsrikt installerats i det svenska elnätet.

"Det här är ett spännande pilotprojekt med stor potential att bidra till ett hållbart elnät i Sverige och andra länder. Att använda våra distributionstransformatorer med återvunnen isoleringsvätska minskar koldioxidutsläppen och annan miljöpåverkan, och skapar cirkularitet för en annars ändlig resurs," säger Stephane Schaal, Head of Global Product Group, Distribution and Traction Transfomers, på Hitachi Energy.

Transformatorer är viktiga komponenter i kraftnät och med elektrifieringen på väg att spela en central roll för att uppnå en koldioxidneutral värld, växer efterfrågan på transformatorer. Idag används cirka en halv miljon ton mineralolja i världen i transformatorer på grund av deras goda isolerings- och kylegenskaper.

Mineraloljeproduktion innebär att råolja utvinns från mineralkällor och raffineras. Återvinning av mineralolja, när det görs på rätt sätt, är mycket mindre energiintensivt och har mycket lägre påverkan. Den har en koldioxidutsläppsfaktor som är cirka 90 procent lägre än jungfrulig mineralolja2. Genom att använda återvunnen mineralolja istället för ny olja kan man sett till transformatorn som helhet minska koldioxidavtrycket från materialutvinning till tillverkning med cirka 5 procent, samtidigt som man behåller samma design som vid användning av jungfrulig mineralolja. Användning av återvunnen mineralolja gör det också möjligt att öka den totala andelen återvunnet innehåll i transformatorer med cirka 18 procent.  

Hitachi Energy investerade nyligen i en betydande utrustning för behandling av av isoleringsvätskor vid sitt forsknings- och tillverkningscenter i Lodz i Polen. Den nya installationen - som även kan behandla återvunna isoleringsvätskor - påskyndar vätskebehandlingsprocessen samtidigt som den sparar energi och säkerställer att de högsta hållbarhetsstandarderna uppfylls.  

Referenser
1 Baserat på massbalansmetoden som definierats av Ellen Macarthur Foundation for complex value chains
2 Interna uppskattningar av Starke & Sohn GmbH

Hållbarhet är hjärtat i vårt syfte på Hitachi Energy. Vi strävar ständigt efter att fullt ut integrera det i, över och bortom vår affärsstrategi för att uppnå våra egna hållbarhetsmål samt hjälpa våra kunder och andra intressenter att uppnå och överträffa sina egna.

Läs mer: Hitachi Energy Sustainability Report | 2023

Alla nyheter