2 min read
Elkvalitetslösning hjälper Svenska kraftnät att upprätthålla stabilitet och spänningskvalitet i elnätet
Hitachi Energy har nyligen levererat en lösning för elkvalitet med statiska kompensatorer, så kallade STATCOM, till Svenska kraftnäts station Stenkullen som ligger i Västergötland.
En av basfunktionerna hos konventionella kraftverk är att tillhandahålla reaktiv effekt för att balansera spänningsdalar och toppar som kan leda till störningar och till och med strömavbrott i elnätet. I takt med att allt fler konventionella kraftverk stängs ner minskar tillgången på reaktiv effekt. Det kan ersättas genom att installera statiska kompensatorer, STATCOM, på utvalda ställen i elnätet för att tillhandahålla den reaktiva effekt som behövs för att upprätthålla stabilitet och spänningskvalitet.
Utmaning
På västkusten har Ringhals under 2019 och 2020 stängt av två kärnkraftsreaktorer som med reaktiv effekt bidrog till stabil spänningsreglering av transmissionsnätet i sydvästra Sverige. Som en åtgärd för att kompensera för bortfallet av detta bidrag har Svenska kraftnät förnyat en ålderstigen SVC-anläggning (static var compensator) i Stenkullen i Västergötland.
Lösning
Precis som ett kärnkraftverk bidrar en SVC-anläggning med reglerbar reaktiv effekt och kan därmed automatiskt reglera spänningen i elnätet. Vid förnyelsen i Stenkullen har SVC-anläggningen ersatts av en STATCOM (statisk kompensator), som funktionsmässigt har liknande egenskaper.
STATCOM-tekniken förbättrar spänningsstabiliteten och elnätets tillförlitlighet genom att kontinuerligt och snabbt tillhandahålla reaktiv effekt som svar på spänningsvariationer.
STATCOM-lösningen från Hitachi Energy är på 200 Mvar och kommer tillsammans med nya shuntkondensatorer och shuntreaktorer hjälpa till att kompensera för kärnkraftblockens nedstängning.
Resultat
Den nya STATCOM-anläggningen togs i drift hösten 2021 och ger nu dynamiskt spänningsstöd till Svenska kraftnäts system.
STATCOM-anläggningen tillsammans med andra systemförbättringar förväntas ha en stark inverkan på den kontinuerliga stabiliseringen av systemspänningen, särskilt under sommarperioder.
"Vi är mycket stolta över att leverera vår STATCOM-lösning till Svenska Kraftnät, en lösning som är konstruerad av våra skickliga kollegor här i Sverige och som använder sofistikerade komponenter tillverkade i Hitachi Energys anläggningar runt om i landet, säger Anna Svensson, Manager Power Quality, Global Center of Competence, på Hitachi Energy. STATCOM-lösningarna är ett viktigt bidrag för att främja den hållbara energiomställningen."
Tillhandahållandet av reaktiv effekt för en stabilare spänning i sydvästra Sverige bidrar också till att anpassa systemet för att möta framtida krav i samband med energiomställningen, med snabbare förändringar och mer varierande produktionsmönster och elflöden.
Om STATCOM
STATCOM ingår i en rad av elnäts- och elkvalitetslösningar som utvecklats av Hitachi Energy för att stärka överföringskapaciteten och öka kvaliteten i befintliga och nya kraftsystem för växelström.
STATCOM-lösningarna är ett viktigt bidrag för att främja den hållbara energiomställningen.
Anna Svensson, Manager Power Quality, Global Center of Competence, på Hitachi Energy.