La sfida
La sfida più grande per EthosEnergy era progettare un trasformatore da 295 MVA con lo stesso ingombro del trasformatore esistente da 270 MVA. Il progetto del commutatore trifase a stella on-load ha permesso a EthosEnergy di ridurre l'ingombro del trasformatore di sei metri quadrati.
Ciò ha portato ad ottimizzare il design del trasformatore per renderlo il più compatto possibile, pur rispettando tutti i parametri chiave ed accogliendo la potenza potenziata. Era indispensabile che anche i componenti chiave, come il commutatore, occupassero uno spazio minimo pur soddisfacendo le specifiche richieste.
Un'altra sfida sono stati i tempi di consegna. La prima unità del commutatore on-load è stata spedita al cliente in tempi record.
La soluzione
Per ottimizzare lo spazio e mantenere le dimensioni richieste, la soluzione più adatta è stata quella di utilizzare UN commutatore trifase a stella. L'utilizzo di tre commutatori monofase e di un booster aggiuntivo avrebbe comportato un vantaggio economico per EthosEnergy.
Il commutatore on-load di Hitachi Energy ha permesso di ridurre al minimo le dimensioni del trasformatore, consentendo al nuovo trasformatore di adattarsi con precisione alla cella di trasformazione esistente. Anche questa soluzione è stata economicamente vantaggiosa per EthosEnergy.
"Hitachi Energy è il nostro partner commerciale di fiducia. Per questo progetto, abbiamo deciso di ordinare il commutatore on-load di Hitachi Energy grazie alla sua elevata qualità tecnica e ai brevi tempi di consegna. Il componente ordinato è stato realizzato con grande attenzione all'alta qualità in modo professionale, secondo gli standard e le norme di qualità richiesti", ha dichiarato Rafał Maniara, Direttore Sviluppo Tecnico e Commerciale di EthosEnergy.
L'impatto
Il trasformatore entrerà in servizio a partire dal giugno 2022, dando un contributo positivo all'azienda grazie all'ottimizzazione dell'intero trasformatore. La minore quantità di olio e di acciaio dei serbatoi utilizzati per produrre questo trasformatore ha permesso di risparmiare sui costi e di realizzare un design più sostenibile.
Il funzionamento di un'unità di potenza più grande, supportata da un trasformatore di EthosEnergy ed equipaggiata con i commutatori on-load di Hitachi Energy, fornirà un'alimentazione affidabile agli abitanti della Polonia meridionale.