Hitachi Energy sostiene gli obiettivi di sostenibilità della Scozia con la rivoluzionaria tecnologia EconiQ ™
SP Energy Networks sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione evitando l’aggiunta di oltre 3.000 chilogrammi di esafluoruro di zolfo alla rete elettrica di trasmissione.
Hitachi Energy firma un accordo quadro con BKK Nett per contribuire alla neutralità delle emissioni di carbonio in Norvegia
Hitachi Energy ha firmato un contratto quadro con la principale società norvegese di distribuzione, BKK Nett, per installare gli interruttori automatici a serbatoio vivo (LTA) di EconiQ™ da 145 kV, in più di 10 sottostazioni nella regione occidentale. Per Hitachi Energy questo è il primo contratto quadro a livello globale relativo alla tecnologia EconiQ per interruttori eco-efficienti.
La collaborazione ventennale di Hitachi Energy e Tirreno Power continua con il primo interruttore automatico SF6 a 420 kV in assoluto in Italia
Hitachi Energy collaborerà con Tirreno Power per installare il primo interruttore automatico privo di SF6 a 420 kV (kV) eco-efficiente in Italia. Prodotto in Italia, l’attrezzatura innovativa prodotta nello stabilimento di Hitachi Energy a Lodi sarà installata nel 2025. La mossa segna un significativo passo in avanti verso una rete elettrica sostenibile in Italia.
Nuova tecnologia di rete per liberare il mondo dai gas serra più potenti
L'innovativo quadro elettrico consente l'eliminazione graduale dell'SF6, un gas serra 24.300 volte più potente della CO2, che rimane nell'atmosfera per oltre 1.000 anni.
Il Nord America apre la strada al viaggio verso un mondo privo di SF6
Hitachi Energy ha prenotato ordini per oltre 65 unità del suo rivoluzionario rompiserbatoio morto EconiQ da 420 chilovolt e il mondo sta prendendo nota.
Hitachi Energy e Linxon supportano National Grid nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità attraverso la pionieristica tecnologia GIS senza SF6 a 420 kV
Hitachi Energy e Linxon stanno collaborando per rafforzare London Power Tunnels, un progetto chiave di infrastruttura energetica che garantirà un approvvigionamento elettrico affidabile e pulito per la capitale inglese.
Hitachi Energy fa la storia consegnando a Eversource il primo interruttore automatico a 420 kV privo di SF6
Il 20 giugno, l’innovativo interruttore per serbatoi morti EconiQ è stato consegnato a Eversource durante un evento esclusivo presso lo stabilimento all’avanguardia di Hitachi Energy a Mount Pleasant, Pennsylvania, USA.
Hitachi Energy accoglie favorevolmente l’accordo provvisorio dell’UE sulla nuova normativa che regola l’utilizzo dei gas fluorurati e guida la decarbonizzazione della rete, garantendone al contempo l’affidabilità
L’accordo stabilisce la necessità di ridurre le emissioni di gas fluorurati e garantisce al contempo che le sottostazioni ad alta tensione rimangano sicure, affidabili e compatte.
T&D World: Soluzioni prive di gas SF₆ per reti elettriche sostenibili
Il passaggio della fornitura globale di elettricità a fonti senza emissioni di carbonio è essenziale per ridurre i gas a effetto serra (GHG) ed è una priorità nella lotta al cambiamento climatico. Il mondo ha guadagnato 295 gigawatt (GW) di energia rinnovabile
La tecnologia EconiQ™ di Hitachi Energy contribuisce a raggiungere gli obiettivi ambientali di Fingrid
Fingrid fa un altro passo avanti per eliminare gradualmente l’esafluoruro di zolfo (SF₆) dalle sue apparecchiature ad alta tensione. L’interruttore automatico a serbatoio vivo (LTA) di EconiQ a 145 kilovolt (kV) da installare nella sottostazione di Heinola in Finlandia è utile a questo scopo.
Hitachi Energy collabora con National Grid a sostituire per la prima volta il gas SF₆ nelle apparecchiature esistenti ad alta tensione
L’innovazione denominata EconiQ™ Retrofill sfrutta miscele di gas eco-efficienti e supporta National Grid nel raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità.
Hitachi Energy sostiene gli obiettivi di sostenibilità della Scozia con la rivoluzionaria tecnologia EconiQ ™
SP Energy Networks sta contribuendo al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione evitando l’aggiunta di oltre 3.000 chilogrammi di esafluoruro di zolfo alla rete elettrica di trasmissione.
Hitachi Energy firma un accordo quadro con BKK Nett per contribuire alla neutralità delle emissioni di carbonio in Norvegia
Hitachi Energy ha firmato un contratto quadro con la principale società norvegese di distribuzione, BKK Nett, per installare gli interruttori automatici a serbatoio vivo (LTA) di EconiQ™ da 145 kV, in più di 10 sottostazioni nella regione occidentale. Per Hitachi Energy questo è il primo contratto quadro a livello globale relativo alla tecnologia EconiQ per interruttori eco-efficienti.
La collaborazione ventennale di Hitachi Energy e Tirreno Power continua con il primo interruttore automatico SF6 a 420 kV in assoluto in Italia
Hitachi Energy collaborerà con Tirreno Power per installare il primo interruttore automatico privo di SF6 a 420 kV (kV) eco-efficiente in Italia. Prodotto in Italia, l’attrezzatura innovativa prodotta nello stabilimento di Hitachi Energy a Lodi sarà installata nel 2025. La mossa segna un significativo passo in avanti verso una rete elettrica sostenibile in Italia.