4 min read
Il regolatore di tensione di linea di Hitachi Energy consente a BKW Power Grid di migliorare efficienza ed efficacia della rete di distribuzione
Il regolatore di tensione di linea risolve i problemi di fluttuazione della tensione derivanti dall'integrazione delle energie rinnovabili nella rete di distribuzione.
BKW Power Grid progetta, costruisce e gestisce infrastrutture di rete e di misurazione.
Per risolvere le sfide della rete di distribuzione derivanti dalla crescente integrazione delle fonti di energia rinnovabili, BKW Power Grid ha collaborato con Hitachi Energy per creare una soluzione comune.
In seguito ad un processo di co-creazione, lo stabilimento di trasformatori di Hitachi Energy a Brilon, in Germania, ha recentemente progettato, prodotto e fornito a BKW Power Grid un regolatore di tensione di linea (LVR) a media tensione da 8 MVA per aiutare a regolare le fluttuazioni di tensione nella rete di distribuzione di Energieversorgung Talschaft Lötschen AG a Kippel nella Lötschental, in Svizzera.
Il rapido aumento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sta provocando un cambiamento nella struttura della fornitura di energia elettrica. Il tradizionale sistema centralizzato con pochi grandi produttori di elettricità si sta trasformando in un sistema decentralizzato con molti piccoli produttori che alimentano direttamente la rete di distribuzione locale. Inoltre, l'aumento della domanda di energia da parte di nuove tecnologie, come la ricarica dei veicoli elettrici, aggiunge ulteriori complicazioni. Ciò comporta frequenti e forti fluttuazioni di tensione che superano le deviazioni standard consentite rispetto alla tensione nominale. Di conseguenza, l'alimentazione deve essere spesso limitata o interrotta. L'immissione in rete di tutta la potenza senza l'adozione di tali misure potrebbe causare condizioni di rete avverse e il fallimento degli impianti dei clienti.
Le misure convenzionali per ovviare a questo problema consisterebbero nell'installazione di un nuovo alimentatore, che sarebbe molto costoso e sfavorevole per l'ambiente e le aree circostanti. Inoltre, il completamento dell'opera richiederebbe un lungo periodo di tempo e ciò comporterebbe una significativa perdita di produttività ed efficienza.
Il regolatore di tensione di linea (LVR) di Hitachi Energy è stato progettato appositamente per risolvere questo problema con l'uso di una tecnologia "booster / feeder" in combinazione con dispositivi di commutazione meccanica.
L'LVR interviene in maniera affidabile affidabile in caso di forti fluttuazioni e regola la tensione ai livelli richiesti. L'LVR è dotato di trasformatori a secco e di altri componenti di Hitachi Energy. Soddisfa i più elevati requisiti ambientali. Inoltre, la regolazione della tensione nella rete a media tensione spesso risolve contemporaneamente i problemi di tensione nelle reti a bassa tensione di livello inferiore. Inoltre, le perdite del regolatore di tensione di linea sono minime. Con un design standardizzato e containerizzato, l'LVR è la soluzione più fattibile, economica e semplice a un problema complesso.
"Siamo orgogliosi di aver collaborato con BKW Power Grid e di supportarla nella risoluzione delle sfide legate alle fluttuazioni di tensione nella rete di media tensione". Ha dichiarato Stephane Schaal, Global Product Group Manager per i trasformatori a secco e di trazione di Hitachi Energy. "La nostra tecnologia LVR è una soluzione affidabile ed efficiente, significativamente più economica e meno impattante dal punto di vista ambientale rispetto all'espansione convenzionale della rete, soprattutto per le applicazioni eoliche e fotovoltaiche. Inoltre, grazie al suo funzionamento completamente a secco, garantisce la totale sicurezza dal rischio di fuoriuscite di olio o di incendi per l'ambiente e per le persone".
Per sostenere le condizioni climatiche e geografiche estreme, come il pericolo di neve e valanghe nel sito di installazione, si è deciso di dotare i trasformatori a secco di questo LVR della tecnologia di avvolgimento RESIBLOC® e di un basamento di cemento estremamente robusto e resistente. La tecnologia di avvolgimento RESIBLOC® , su cui i clienti fanno affidamento da oltre 40 anni. Offre affidabilità, durata e prestazioni ineguagliabili.
La sfida nell'implementazione di questo progetto era rappresentata dal fatto che il consumo di elettricità nella Lötschental oscilla notevolmente a causa della generazione del disgelo della neve e del consumo energetico degli impianti di risalita. Per questo motivo era necessaria una regolazione della tensione ad alta efficienza energetica con un sistema di controllo intelligente per stabilizzare la tensione principale. "In BKW Power Grid puntiamo sull'efficienza energetica e sull'espansione accelerata delle energie rinnovabili. Sfruttando la nuova opportunità offerta dall'LVR di Hitachi Energy, siamo riusciti a superare gli ostacoli all'integrazione di energia pulita, sostenibile e rinnovabile nella Lötschental". Ha dichiarato Gilles Russi, Responsabile Progetti Paese Alto, BKW Power Grid. "L'integrazione efficiente di un maggior numero di energie rinnovabili e di stazioni di ricarica per veicoli elettrici è una sfida importante per i gestori dei sistemi di distribuzione. In alcuni casi, un LVR offre l'opportunità di evitare ulteriori rinforzi della rete e maggiori investimenti infrastrutturali".