Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Press Release Zurich, Switzerland 30-08-2022

3 min read

Hitachi Energy lancia Grid-eXpandTM per accelerare l'espansione della rete per un futuro a zero emissioni di carbonio

Aerial view of windmill and Solar panel, photovoltaic, alternative electricity source - concept of sustainable resources on a sunny day, Bac Phong, Thuan Bac, Ninh Thuan, Vietnam
Le connessioni di rete modulari e prefabbricate rendono più veloce, facile ed efficiente l'aumento della capacità della rete elettrica.

Hitachi Energy, leader mondiale nella promozione di un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi il lancio della gamma Grid-eXpand™ soluzioni modulari e prefabbricate per la connessione alla rete elettrica che rendono più veloce, semplice ed efficiente l'espansione della capacità della rete elettrica e accelerano la transizione verso un sistema energetico più sostenibile.

Grid-eXpand™ comprende una gamma completa di connessioni di rete isolate in aria e in gas che coprono le tensioni di rete più utilizzate in tutto il mondo. Le soluzioni Grid-eXpand™ sono progettate, assemblate e testate in fabbrica da Hitachi Energy prima della consegna, pronte per una rapida e facile messa in tensione sul posto, riducendo i rischi di costruzione.

I moduli sono disponibili in container, su skid o rimorchi per l'installazione permanente o mobile, in kit per soluzioni con isolamento in gas e con pacchetti completi di raccolta dell'energia e connessione alla rete per parchi eolici e solari offshore. L'installazione in loco è fino al 40% più rapida, l'ingombro fino al 60% più ridotto e i costi delle opere civili fino al 70% più bassi rispetto alle connessioni alla rete realizzate in modo tradizionale, che richiedono un'ampia opera di costruzione e l'assemblaggio delle apparecchiature in loco.

Per molti clienti, le soluzioni possono essere personalizzate per rispondere a esigenze specifiche e ai requisiti del codice di rete. Sono scalabili per consentire un facile aggiornamento o espansione e sono replicabili per consentire l'armonizzazione del parco macchine e ridurre la complessità della base installata. Gli utenti tipici sono utility, operatori di rete, industrie di processo, centri dati, sviluppatori di impianti eolici e solari onshore e offshore.

"Per aiutare i nostri clienti a rispondere all'urgenza della transizione energetica, sviluppiamo continuamente nuove tecnologie che rafforzano le reti elettriche e ampliano il sistema energetico per un futuro a zero emissioni di carbonio", ha dichiarato Niklas Persson, amministratore delegato della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Grid-eXpand™ è un importante contributo a questo obiettivo, che rende più veloce, più facile e più efficiente la progettazione e l'implementazione delle connessioni di rete nei mercati in cui sono assolutamente necessarie".

Un esempio recente dell'efficacia di Grid-eXpand™ è una connessione di rete containerizzata isolata in gas (GIS) da 170 kV per un allevamento ittico e una centrale fotovoltaica da 312 megawatt nel sud-est asiatico. Di proprietà del Sunny Rich Group, il sito utilizza l'energia solare e tecnologie avanzate per allevare pesce in modo sostenibile. Rispetto a una connessione di rete GIS convenzionale, la soluzione Grid-eXpand™ ha un ingombro ridotto del 25%, è stata consegnata e messa in funzione il 15% più velocemente e ha ridotto il costo delle opere civili del 50%.t.1

Hitachi Energy è leader mondiale nel mercato e nella tecnologia delle connessioni alla rete e delle soluzioni per la qualità dell'energia, con oltre 10.000 installazioni in tutto il mondo. Le soluzioni Grid-eXpand™ sono disponibili con i prodotti ad alta tensione EconiQ™ SF6-free high-voltage products, di Hitachi Energy e con IdentiQ™ digital twin,progettato appositamente per le soluzioni di qualità della rete e dell'energia e per le stazioni di conversione ad alta tensione in corrente continua (HVDC). Sono inoltre disponibili con un accordo di partnership digitale che combina un sistema di gestione della manutenzione con l'esperienza di Hitachi Energy per ottimizzare le prestazioni di connessione alla rete.

1 Secondo i calcoli di Hitachi Energy.

About Hitachi Energy


Hitachi Energy is a global technology leader that is advancing a sustainable energy future for all. We serve customers in the utility, industry and infrastructure sectors with innovative solutions and services across the value chain. Together with customers and partners, we pioneer technologies and enable the digital transformation required to accelerate the energy transition towards a carbon-neutral future. We are advancing the world’s energy system to become more sustainable, flexible and secure whilst balancing social, environmental and economic value. Hitachi Energy has a proven track record and unparalleled installed base in more than 140 countries. Headquartered in Switzerland, we employ around 40,000 people in 90 countries and generate business volumes of approximately $10 billion USD.  
https://www.hitachienergy.com

https://www.linkedin.com/company/hitachienergy

https://twitter.com/HitachiEnergy

About Hitachi, Ltd.


Hitachi drives Social Innovation Business, creating a sustainable society with data and technology. We will solve customers' and society's challenges with Lumada solutions leveraging IT, OT (Operational Technology) and products, under the business structure of Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries and Automotive Systems. Driven by green, digital, and innovation, we aim for growth through collaboration with our customers. The company’s consolidated revenues for fiscal year 2021 (ended March 31, 2022) totaled 10,264.6 billion yen ($84,136 million USD), with 853 consolidated subsidiaries and approximately 370,000 employees worldwide. For more information on Hitachi, please visit the company's website at https://www.hitachi.com.

Contatti

Media Relations

Hitachi Energy