La soluzione per la connessione alla rete e la qualità dell'energia per i parchi eolici offshore MFW Baltyk II e MFW Baltyk III aiuterà la Polonia a progredire verso l'obiettivo delle energie rinnovabili e a fornire elettricità senza emissioni a più di 2 milioni di case polacche.
Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata due importanti ordini da parte di Equinor e Polenergia per la fornitura di una soluzione di connessione alla rete elettrica e di qualità dell'alimentazione per i parchi eolici offshore MFW Baltyk II e MFW Baltyk III, di proprietà congiunta, con una capacità di generazione combinata di 1.440 megawatt nel settore polacco del Mar Baltico.
Hitachi Energy fornirà a ciascuno dei due parchi eolici una connessione alla rete offshore che riceverà l'energia dalle turbine eoliche e la trasferirà a terra, una connessione alla rete continentale che trasmetterà l'energia al sistema di trasmissione nazionale e una soluzione di qualità dell'energia STATCOM per garantire che l'energia fluisca in modo affidabile e stabile alla capacità ottimale e in qualsiasi momento, nonostante la variabilità spesso elevata dell'energia eolica.
MFW Baltyk II e MFW Baltyk III sono in attesa di una decisione finale di investimento nel 2024 e dovrebbero fornire la prima energia nel 2027. Saranno uno dei primi parchi eolici offshore in Polonia e faranno parte dell'ambizioso programma del Paese di sviluppare il potenziale eolico offshore e di aumentare l'uso delle rinnovabili nel suo mix elettrico, storicamente dominato dal carbone. Il governo punta ad avere circa 11 gigawatt di capacità eolica offshore operativa o in fase di sviluppo entro il 2027.
Hitachi Energy è stata selezionata nell'ambito di una procedura di appalto competitiva sulla base dei suoi studi di ingegneria e progettazione front-end (FEED) e delle sue soluzioni ottimizzate, del suo lungo curriculum di eccellenza nell'esecuzione dei progetti e delle sue strette relazioni di lavoro, durate molti decenni, con Equinor e PSE (l'operatore del sistema di trasmissione della Polonia) e, più recentemente, con Polenergia.