Analista de Planejamento de Materiais PL - Vaga Afirmativa para Pessoas com Deficiências

 

Diversidade + colaboração = grande inovação


Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Missão:

Atuar no planejamento dos materiais, inventário e logística, orientado na gestão de operações para o mercado nacional de Serviços para Geração e Transmissão de Energia Elétrica, com foco em reparo de transformadores de potência.

Principais Responsabilidades:

1. Planejar os materiais necessários (MTS), analisando previsão de vendas e demanda histórica, emitindo as ordens de serviço e requisições de compra de forma aderente;

2.Planejar os materiais para os projetos make to order (MTO) de acordo com as listas técnicas de engenharia, efetuando análise crítica dos desenhos, memorandos de alteração, revisões de projeto etc. garantindo que as necessidades dos projetos sejam atendidas;

3. Analisar e controlar o estoque em quantidade, valor e giro;

4. Manter followup das ordens de serviço para produção e em compras de materiais faltantes;

5. Fornecer informações e/ou programar a produção mediante prioridades;

6. Elaboração de relatórios de resultados operacionais da área;

7. Contatar fornecedores, quando necessário;

8. Conhecer e executar as atividades de acordo com as rotinas e procedimentos do Sistema de Qualidade, Meio Ambiente, Saúde e Segurança;

9. Realizar tarefas diversificadas e com alguma complexidade;

Executar tarefas análogas de acordo com as solicitações do gestor.

Background:

1. Ensino superior completo em administração de empresas, engenharias ou áreas correlatas;

2. Experiência com os processos e métodos de planejamento de materiais, inventário, supply;

3. Necessário conhecimento técnico para interpretação de desenhos e listas de materiais;

4. Possuir Excel Avançado;

5. Conhecimento no sistema SAP;

6. Necessário conhecimento avançado no Pacote Office;

7. Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Guarulhos / SP;

8. Desejável MS Project;

9. Desejável Power BI (diferencial)

Principais Competências:

1. Organização: No planejamento de materiais, ser organizado facilita a gestão do tempo, fluxos de trabalho e controle das operações e equipes. 

2. Visão global das operações: Entender todas as etapas que envolvem o core business da empresa é essencial no trabalho desse profissional. Além disso, o analista de planejamento precisa ter uma boa noção de questões técnicas básicas do negócio.

3. Capacidade de controle de dados e tomada de decisões Capacidade de liderança: Ter boa comunicação; Saber motivar; Ser exemplo

4. Resiliência emocional: O grande fluxo de informações e demandas operacionais, com as quais o analista de planejamento lida diariamente, requer equilíbrio emocional, assim como sensibilidade na análise e solução de cenários críticos e eventuais conflitos.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Supply Chain
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-02-28
Numero di riferimento R0063474

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.