Engenheiro/a ou Técnico de Serviços de Campo em Proteção e Controle

A Oportunidade:

Realizar atividades de Desenvolvimento, Testes em Fábrica, Comissionamento, Treinamento em reles de proteção e conhecimento em redes de comunicação de subestações de energia elétrica em Alta, Média e Baixa Tensão, bem como fornecer suporte técnico e liderança nos serviços das equipes designadas, atualização de cronogramas dos serviços, emissão de relatorios de testes, inspeção e manutenção, cumprindo os procedimentos padrões, requisitos de qualidade, saúde, segurança do trabalho e meio ambiente, assim como zelar pela imagem da empresa, visando a continuidade de fornecimento de energia e entrega dos serviços contratados, dentro dos padrões de qualidade exigidos pela empresa, por órgãos reguladores e clientes.


Como você causará impacto:

1. Executar atividades de Desenvolvimento, Teste em Fabrica, Comissionamento e Treinamento em IED's RELION 615, 650 e 670. Conhecimentos em IEDs de outros fabricantes,  IET600, ITT600 e Linguagens de programação será um diferencial.

2. Executar analise e oscilografias, estudos de seletividade, integração e comunicação com equipamentos e o sistema supervisórios. 

3. Fornecer suporte técnico em campo na identificação de problemas técnicos e definir ações corretivas em sua área de expertise em diversas categorias: instalação e comissionamento, manutenção, reparos, atualizações, reformas e substituições entre outros, atendendo às expectativas dos clientes e os procedimentos internos preestabelecidos.

4. Preparar a documentação técnica da execução do serviço, reportando especificações e quantidade de materiais utilizados (peças substituídas, horas gastas e demais informações referentes a oportunidades de melhorias em produtos da empresa), atividades executadas em relação ao planejamento do projeto, conforme procedimentos, disponibilizando as mesmas para as áreas do negócio.

5. Identificar e sugerir ações à gestão para a melhoria da qualidade dos serviços, contribuindo para a eficiência, produtividade dos trabalhos e maior satisfação dos clientes, através de observações em campo, possibilitando a identificação de melhorias de processos e atualizações de instruções de trabalho e procedimentos internos, assim como entender a causa raiz (visão sistêmica) dos problemas em equipamentos da empresa instalados nos clientes, reportando detalhes das ocorrências, através de formulários específicos.

6. Prover suporte técnico especializado para as equipes de Serviços, contribuindo no planejamento das atividades e soluções, bem como monitorando os resultados.

7. Preparar checklists, manuais e outros documentos pertinentes às atividades de serviços de campo e comissionamento.

8. Informar aos gestores hierárquicos e do projeto a respeito do progresso das atividades em campo e evidenciar oportunidades/mitigar riscos.

9. Manter os manuais de operação, instruções, documentos das subestações e prontuário NR-10 atualizados garantindo a integridade das instalações.

10. Redigir documentos técnicos de sua área de atuação, e assegurar que o projeto esteja sendo realizado dentro do escopo e de acordo com as normas estabelecidas, bem como documentar e monitorar as alterações de escopo de projeto.

Requisitos:

  • Formação em Engenharia Elétrica, Computação ou Controle e Automaçã ou Técnico em Eletrotécnica ou Eletrônica
  • Arranjos de subestações, Controle de subestações, CLP's, RTU's, Protocolos de comunicação e ensaios de sistemas integrados
  • Protocolos de comunicação IEC61850-MMS/GOOSE
  • Liderança na execução do FAT (factory acceptance test) e do SAT (site acceptance test)
  • Experiência liderando projetos de automação elétrica de subestações ou de processos industriais
  • Conhecimentos em Sistemas eletricos de Potência
  • Inglês e Espanhol – Básico para conversação, porém é importante desenvoltura com documentação técnica e manuais
  • Disponibilidade para viagens

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2025-03-25
Numero di riferimento R0085604

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.