Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Features Zurich, Switzerland 04-04-2022

3 min read

Hitachi Grid Academy offre un'immersione profonda nell'energia eolica offshore

Business people meeting discussing about wind energy model project concept at multicultural office company concept with selective focus
L'interesse per la generazione di energia eolica offshore non è mai stato così alto, quindi è cruciale che le persone che entrano nel settore, così come quelle che già vi lavorano, abbiano una profonda comprensione dei sistemi offshore, delle tecnologie su cui si basano e delle ultime tendenze che guidano i progetti offshore in tutto il mondo.

Hitachi Energy è stata un motore chiave dello sviluppo e del progresso tecnologico del settore offshore per più di due decenni, e non solo è impegnata ad accelerare la transizione verso un sistema energetico a zero emissioni di carbonio, ma a mostrare al mondo come si può fare.

Il team di Hitachi Energy in Grid Integration, Power Consulting fornisce una sessione di formazione online dal vivo che offre un'immersione profonda nei sistemi e nella tecnologia di connessione eolica offshore essenziali, presentata da esperti del settore che non solo sono esperti e altamente istruiti nel campo stesso, ma sanno anche come rendere comprensibili idee e tecnologie complesse.

Il corso è disponibile attraverso la Hitachi Grid Academy, che fornisce una serie di corsi "tecnologicamente neutri" sui sistemi energetici ed elettrici che si concentrano sul funzionamento dei sistemi non su chi li realizza, aiutando le organizzazioni ad aumentare i livelli di competenza e a rimanere aggiornate sulle ultime tendenze della tecnologia energetica.

L'obiettivo del corso sull'offshore è quello di evidenziare gli elementi significativi nelle piattaforme di rete offshore relative ai sistemi AC e DC, tra cui il cablaggio dell'alimentazione, le sottostazioni e le tecnologie di qualità dell'alimentazione. La sessione online di 20 ore può essere distribuita nel corso di una settimana o di diversi giorni, ed è adattata alle singole aziende, o offerta in un corso aperto a cui chiunque può partecipare.

"Ciò che ci rende diversi è che i nostri insegnanti stanno effettivamente lavorando sul campo ogni giorno", ha detto Helena Martinez, Training Practice Leader. "Migliorano l'analisi teorica con l'esperienza e i punti di vista che acquisiscono nelle loro attività quotidiane di consulenza - e questo è ciò che rende i corsi così speciali e interessanti. I nostri insegnanti portano in classe esperienze passate e recenti su progetti eolici offshore".

Mar Carmona, uno dei formatori dei corsi, ha aggiunto: "Venire alla Hitachi Energy Grid Academy significa ottenere le conoscenze da una fonte molto affidabile, in quanto fornitore leader mondiale nel settore e costruito sull'esperienza acquisita da più di cento anni. Ma non cerchiamo di vendere la nostra tecnologia nel corso; invece, consigliamo e insegniamo ai partecipanti i sistemi e la tecnologia che dovranno utilizzare".  

Il corso di formazione online di Hitachi Grid Academy copre le principali tendenze attuali del mercato offshore; le tecnologie alla base degli impianti eolici offshore, compresa la struttura dei parchi eolici e i requisiti della rete elettrica; le tecnologie di trasmissione in corrente continua ad alta tensione (HVDC) e in corrente alternata ad alta tensione (HVAC) negli impianti offshore; uno sguardo dettagliato ai tipi di apparecchiature di compensazione necessarie negli impianti offshore, compresi i sistemi di trasmissione CA flessibili (FACTS) e altri sistemi; un esame dei codici di rete e dei requisiti di conformità specifici per la generazione eolica offshore e gli studi di sistema necessari per i progetti eolici offshore in diverse fasi.