4 min read
AEW guarda ai sistemi di accumulo di energia a batteria nel prossimo capitolo della transizione energetica
AEW Energie AG è l'azienda elettrica indipendente del Cantone. Con l'obiettivo di fornire energia sicura e rispettosa del clima, AEW si impegna a fare la differenza proteggendo le risorse naturali e migliorando la qualità della vita nella regione. Anche se entrano in gioco nuove preoccupazioni come la disponibilità di energia e la cybersicurezza, AEW rimane concentrata sulla neutralità climatica (net zero) entro il 2040. Ciò si riflette in un approccio multiforme. Per la produzione di energia elettrica, AEW sfrutta l'energia idroelettrica proveniente da fonti locali, nonché l'energia solare ed eolica. La rete energetica gestita da AEW comprende sia le abitazioni che le industrie ad alta intensità energetica. Questa rete è digitalmente avanzata e progettata per garantire la massima sicurezza, pur operando sempre con un'elevata disponibilità. Per supportare la gamma di esigenze energetiche future, rispettando al contempo gli obiettivi di sostenibilità e affidabilità, sono necessari ingegno e forti collaborazioni.
Pronti per il futuro
La storia di AEW è rappresentativa di cambiamenti più ampi nel settore dell'energia, dove l'infrastruttura di generazione dell'energia è decentralizzata, i consumatori stanno diventando prosumer e al sistema di rete viene chiesto di fare più di quanto abbia mai fatto prima. La sfida comune a tutti gli stakeholder è come adattarsi a questo nuovo modello decentralizzato, fornendo energia in modo sicuro e sostenibile. Nel cercare nuovi modi per migliorare la rete energetica, AEW ha recentemente aggiunto un sistema di accumulo di energia a batteria (BESS), con un software di automazione intelligente di Hitachi Energy. Conosciuta come portafoglio e-meshTM , la soluzione combinata fornisce ad AEW un BESS, analisi avanzate, software e capacità digitali per soddisfare le esigenze di oggi e quelle di domani.
AEW sta adottando un approccio esplorativo. Inizialmente prevede di utilizzare il BESS con una capacità di 5,5 MW/10MWh come piattaforma di apprendimento per migliorare la stabilità della rete e aggiungere altre risorse energetiche distribuite (DER) alle proprie operazioni. A lungo termine, è prevista l'identificazione di capacità in grado di affrontare nuove opportunità di mercato, tra cui la gestione dei veicoli elettrici all'interno della rete, le centrali elettriche virtuali (VPP) e il commercio di energia.
"Sappiamo che il mercato dell'energia di oggi presenta molte complessità e collaboriamo da tempo con Hitachi Energy come partner di valore", ha dichiarato René Soland, responsabile della Business Unit Grids e membro del Management Team di AEW Energie AG. "L'aspetto entusiasmante è che il BESS può offrirci nuovi modi per orchestrare, ottimizzare e gestire la nostra infrastruttura esistente, nonché un percorso verso il futuro, soprattutto con una maggiore quantità di energia rinnovabile e l'aumento previsto dell'elettrificazione in molti settori."
Un coltellino svizzero per la transizione energetica
La piattaforma software e-mesh e i BESS si collegano a varie fonti di energia per fornire energia ininterrotta e di alta qualità. La vera chiave per stabilizzare le reti e sbloccare nuovi flussi di entrate viene dal software integrato e intelligente con funzionalità digitali. Questa base permette di realizzare nuovi concetti, come il VPP, consentendo di integrare in modo intelligente l'elettricità prodotta dai DER, anche a livello di utenza, simulando un sistema di alimentazione su scala pubblica. In questo caso, il BESS è una parte fondamentale dell'infrastruttura VPP, che garantisce la stabilità della rete bilanciando la generazione intermittente con i carichi intelligenti e dinamici.
"AEW guarda al lungo termine con un occhio di riguardo non solo ai propri obiettivi di sostenibilità, ma anche agli interessi e alle esigenze dei propri clienti, il che è davvero ammirevole e innovativo", ha dichiarato Maxine Ghavi, responsabile delle soluzioni Grid Edge di Hitachi Energy. "La possibilità di utilizzare l'e-mesh come piattaforma per i loro progetti dimostra la flessibilità e l'espandibilità delle nostre soluzioni, ovunque e in qualsiasi momento siano necessarie".
Hitachi Energy è orgogliosa di collaborare con clienti come AEW nel guidare l'evoluzione della rete stessa. Forte di oltre trent'anni di innovazione e leadership nel settore dell'accumulo di energia e delle microgrid, l'azienda ha fornito elettricità a comunità che un tempo guardavano all'energia affidabile come a un sogno lontano. E siamo solo all'inizio. Il nostro obiettivo per i prossimi 30 anni è quello di portare l'elettricità agli altri 940 milioni di persone che ancora non vi hanno accesso in tutto il mondo e di creare una rete elettrica sostenibile, flessibile e sicura per promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.