4 min read
Le soluzioni innovative OceaniQ™ di Hitachi Energy contribuiscono ad accelerare lo sviluppo dell'energia eolica offshore in Cina
Hitachi Energy fornirà i pionieristici trasformatori WindSTAR™ e il sistema di commutazione ibrido ad alta tensione Plug and Switch System (PASS) al progetto eolico offshore cinese di Tuci. Queste soluzioni consentiranno al parco eolico di funzionare in modo costante e affidabile a un livello di tensione di 66 kV, promuovendo così l'utilizzo efficiente dell'energia eolica offshore e ottimizzando la struttura energetica locale.
Sviluppato da China General Nuclear Power Corporation (CGN), il progetto eolico offshore si trova nella zona di mare al largo della costa nord-orientale di Xiangshan, città di Ningbo nella provincia di Zhejiang. Con una capacità installata di 280 megawatt (MW), il parco avrà 35 turbine eoliche, ciascuna con una capacità di 8 MW, e trasmetterà l'energia a terra con un cavo sottomarino da 66 kV collegato alla stazione di rilancio a terra, che integrerà in modo efficiente le energie rinnovabili nella rete e fornirà elettricità verde alle famiglie locali.
Negli ultimi anni, l'industria dell'energia eolica si è sviluppata rapidamente in Cina, rappresentando il 14%1 della capacità energetica totale del Paese. Poiché il Paese continua a sfruttare le sue abbondanti risorse eoliche offshore, la capacità delle turbine eoliche e la tensione di trasmissione continuano ad aumentare, sostenendo l'espansione dell'energia eolica offshore e aumentandone l'efficienza.
Per garantire elevate capacità e affidabilità, in ogni turbina saranno installati trasformatori di potenza del portafoglio OceaniQ™ WindSTAR da 66 kV e quadri ibridi ad alta tensione PASS M00-Wind da 72,5 kV, anche questi parte del portafoglio OceaniQ™ di Hitachi Energy per applicazioni offshore. Le soluzioni contribuiranno a raggiungere distanze di trasmissione maggiori, a ridurre le perdite ed a consentire un funzionamento economicamente vantaggioso del parco eolico offshore.
Entrambe le soluzioni OceaniQ™ sono state appositamente progettate per adattarsi allo spazio ristretto di una turbina eolica e per affrontare le sfide dell'ambiente offshore. Le apparecchiature sono in grado di resistere a forti vibrazioni, movimenti improvvisi, corrosione e nebbie saline rimanendo compatte. I trasformatori WindSTAR sono eco-efficienti e sicuri contro gli incendi grazie all'utilizzo di fluidi esteri biodegradabili come liquido isolante. Il quadro ibrido è il primo del suo genere a consentire il funzionamento a 66 kV della rete di raccolta tra le torri eoliche (link), che di solito funziona a 35 kV. PASS M00-Wind può essere ulteriormente integrato con un azionamento digitale del motore e un quadro di controllo locale con intelligenza integrata per il monitoraggio e la diagnostica.
"In qualità di leader tecnologico globale, Hitachi Energy offre un portafoglio completo di trasformatori e prodotti ad alta tensione per superare le complessità del sistema eolico offshore, contribuire a resistere al difficile ambiente offshore e integrare l'energia rinnovabile su larga scala", ha dichiarato Gustavo Luengo, Global Product Group Manager Power Transformers di Hitachi Energy. "Siamo lieti di lavorare a questo progetto con i clienti per implementare soluzioni avanzate a 66 kV per il progetto eolico offshore di Tuci, accelerando insieme lo sviluppo dell'energia pulita in Cina".
Lo Zhejiang è ricco di risorse eoliche offshore e presenta condizioni di rete ottimali per l'integrazione dell'energia eolica. Il progetto eolico offshore di Tuci, uno dei principali progetti di investimento della provincia, dovrebbe essere completato e reso operativo entro la fine del 2022, con una produzione annua di energia stimata in circa 840 milioni di kWh e una riduzione delle emissioni di gas nocivi e fuliggine di circa 570.000 tonnellate2. Sfruttando appieno le ricche risorse eoliche della provincia, questo progetto aiuterà a bilanciare la domanda e l'offerta di energia elettrica, a ottimizzare il mix energetico dell'area e a contribuire in modo significativo all'obiettivo cinese di neutralità delle emissioni di carbonio per il 2060.
Note:
1. https://energytracker.asia/what-the-2021-china-wind-power-boom-means-for-the-world/
2. Geological Survey of Xiangshan Tuci Offshore Wind Farm Project of CGNPC
Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.