4 min read
Hitachi Energy si aggiudica un ordine per connettere uno dei parchi eolici offshore più grandi del mondo alla rete elettrica britannica
HVDC Light® transmission systems will connect the Hornsea 3 wind farm, providing renewable power for more than three million homes
Hitachi Energy, leader mondiale nella tecnologia e nel mercato delle reti elettriche, ha annunciato oggi di essersi aggiudicata un importante ordine da Ørsted, azienda leader mondiale nel settore delle energie rinnovabili, per la fornitura di due sistemi ad alta tensione in corrente continua (HVDC) per la trasmissione di elettricità verde dal parco eolico di Hornsea 3, situato a più di 120 km dalla costa orientale del Regno Unito.
Il parco eolico avrà la capacità di generare fino a 2,85 gigawatt di elettricità rinnovabile, sufficiente ad alimentare più di tre milioni di case nel Regno Unito. Con oltre 200 turbine eoliche installate su quasi 700 chilometri quadrati*1, questo sarà il più grande parco eolico offshore del mondo in un unico sito. Questo progetto rappresenta un passo significativo verso l'ambizione della Strategia di Sicurezza Energetica britannica di ottenere fino a 50 gigawatt di capacità eolica offshore entro il 2030.*2
Hitachi Energy ha lavorato con Ørsted nella connessione alla rete di Hornsea 1*3 e Hornsea 2*4; Hornsea 3 sarà la prima fase del cluster ad utilizzare l'applicazione HVDC.
L'intero sistema HVDC, compresa la piattaforma offshore, è fornito in collaborazione con Aibel*5. Hitachi Energy fornirà due coverter HVDC Light® , mentre Aibel fornirà due piattaforme coverter HVDC offshore. La piattaforma si basa sul sistema modulare HVDC di Hitachi Energy, compreso il sistema avanzato di controllo e protezione MACH™. Con un mercato HVDC offshore che cresce e diventa più complesso, Hitachi Energy continua a sviluppare soluzioni con i suoi clienti e partner per consentire una rete offshore più flessibile del futuro.
"L'eolico offshore è fondamentale per la transizione verso l'energia pulita; la nostra tecnologia HVDC è essenziale per una trasmissione efficace verso la rete elettrica continentale", ha dichiarato Niklas Persson, a capo della divisione Grid Integration di Hitachi Energy. "Per affrontare il mercato offshore in rapida crescita, partnership e collaborazioni sono necessarie per ottenere la velocità e la scala necessarie a raggiungere i nostri obiettivi di decarbonizzazione e sicurezza energetica."
"La visione di Ørsted è quella di un mondo interamente alimentato da energia verde e i progetti di Hornsea rappresentano un passo significativo verso questo obiettivo nel Regno Unito", ha dichiarato Patrick Harnett, Vice President Programme UK di Ørsted. "Insieme a Hitachi Energy, stiamo dimostrando che le energie rinnovabili come l'eolico offshore sono una parte importante del percorso di sostenibilità del mondo. Hornsea 3 non solo fornirà energia pulita e a basso costo per milioni di case nel Regno Unito, ma offrirà anche migliaia di posti di lavoro di alta qualità e miliardi di sterline di investimenti nella catena di fornitura dell'eolico offshore nel Regno Unito e oltre".
Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 38.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.
About Ørsted
La visione di Ørsted è un mondo che funziona interamente con energia verde. Ørsted sviluppa, costruisce e gestisce parchi eolici offshore e onshore, parchi solari, impianti di stoccaggio dell'energia, impianti per l'idrogeno rinnovabile e i combustibili verdi e impianti di bioenergia. Inoltre, Ørsted fornisce prodotti energetici ai suoi clienti. Ørsted è l'unica azienda energetica al mondo con un obiettivo di emissioni nette pari a zero science-based, convalidato dall'iniziativa Science Based Targets (SBTi). Ørsted è la società energetica più sostenibile al mondo nell'indice 2022 di Corporate Knights delle 100 società più sostenibili al mondo ed è riconosciuta nella CDP Climate Change A List come leader globale nell'azione per il clima. Con sede centrale in Danimarca, Ørsted impiega più di 7.000 persone. Le azioni di Ørsted sono quotate al Nasdaq di Copenhagen (Orsted). Nel 2021, il fatturato del gruppo è stato di 77,7 miliardi di corone danesi (10,4 miliardi di euro). Visitate il sito www.orsted.co.uk o seguiteci su Facebook, LinkedIn, Instagram e Twitter.
Contatti stampa:
Paul Haines
Head of UK Media Relations
+44 7880 149088
[email protected]