3 min read
Hitachi Energy assicura la fornitura di energia con il collegamento HVDC più lungo dell'Africa
Hitachi Energy, leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di servizio a lungo termine con la Société Nationale d'Electricité (SNEL), l'azienda elettrica nazionale della Repubblica Democratica del Congo, per garantire la fornitura di energia nel più importante impianto di trasmissione del Paese: il collegamento ad alta tensione in corrente continua (HVDC) Inga-Kolwezi.
Il collegamento fornisce fino a 1.000 megawatt di elettricità senza emissioni dalla centrale idroelettrica di Inga Falls, nell'estremo ovest del Paese, alla regione mineraria di Kolwezi, nel sud. Con una lunghezza di 1.700 chilometri, è il collegamento HVDC più lungo dell'Africa. Inoltre, consente alla Repubblica Democratica del Congo di esportare l'energia in eccesso ai Paesi membri del Southern African Power Pool.
L'accordo prosegue la stretta collaborazione tra SNEL e Hitachi Energy negli ultimi 40 anni per garantire che il collegamento funzioni con la massima disponibilità e affidabilità nel corso della sua lunga vita operativa. Hitachi Energy ha fornito le due stazioni di conversione alle due estremità del collegamento nel 1982 e le ha successivamente potenziate, raddoppiando la capacità di trasmissione.*1
Nell'ambito dell'accordo, Hitachi Energy valuterà le precise esigenze di assistenza delle stazioni di conversione, svilupperà un programma di manutenzione preventiva e ne supervisionerà l'attuazione nei prossimi cinque anni. L'accordo prevede la formazione, la condivisione delle conoscenze e il miglioramento delle competenze del personale di assistenza di SNEL.
"Siamo lieti di continuare la nostra lunga collaborazione con SNEL per proteggere l'investimento della nazione nel suo più importante collegamento di trasmissione di energia", ha dichiarato Andreas Berthou, HVDC e HVDC Service Global Product Group Manager di Hitachi Energy. "Questo contratto di assistenza a lungo termine dimostra come lavoriamo a stretto contatto con il cliente per garantire la disponibilità e l'affidabilità per l'intera durata di vita dell'impianto".
"Hitachi Energy è un partner stretto e prezioso di SNEL da quasi 50 anni, quando abbiamo collaborato per la prima volta alla progettazione di quello che allora era un collegamento HVDC all'avanguardia con la linea di trasmissione più lunga del mondo", ha dichiarato Jean-Bosco Kayombo Kayan, CEO di SNEL. "Da allora, abbiamo lavorato a stretto contatto per aumentare la capacità e massimizzare l'affidabilità di questa infrastruttura nazionale critica".
Note per gli editori:
La soluzione HVDC di Hitachi Energy combina competenze leader a livello mondiale nelle valvole dei convertitori HVDC, nella piattaforma di controllo digitale MACH™*2, nei trasformatori di potenza dei convertitori e nei dispositivi di commutazione ad alta tensione, nonché negli studi di sistema, nella progettazione e nell'ingegneria, nella fornitura, nella supervisione dell'installazione e nella messa in servizio.
HVDC Light® è una tecnologia di convertitori a sorgente di tensione sviluppata da Hitachi Energy. È la tecnologia preferita per molte applicazioni di rete, tra cui l'interconnessione di paesi, l'integrazione di fonti rinnovabili e le connessioni "power-from-shore" a impianti di produzione offshore. Le caratteristiche che contraddistinguono l'HVDC Light sono stazioni di conversione eccezionalmente compatte e perdite elettriche eccezionalmente basse.
Hitachi Energy è stata pioniera della tecnologia HVDC commerciale quasi 70 anni fa e ha realizzato più della metà dei progetti HVDC del mondo..
*1 Inga Kolwesi
*2 Modular Advanced Control for HVDC (MACH™)
Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. L’azienda serve clienti nei settori delle utility, dell'industria e delle infrastrutture con soluzioni e servizi innovativi lungo tutta la catena del valore. Con clienti e partner, innova le tecnologie e abilita la trasformazione digitale per accelerare la transizione energetica verso un futuro a zero emissioni. Hitachi Energy fa progredire il sistema energetico mondiale per renderlo più sostenibile, flessibile e sicuro, bilanciando il valore sociale, ambientale ed economico. Con un'esperienza comprovata e una base installata senza pari in oltre 140 paesi, l’azienda ha sede in Svizzera e impiega circa 40.000 persone in 90 paesi, per un volume d’affari di circa 10 miliardi di dollari.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi guida la Social Innovation Business, creando una società sostenibile attraverso lo sviluppo di dati e tecnologie. Risolveremo le sfide dei clienti e della società grazie alle soluzioni di Lumada che sfrutta IT, OT (Operational Technology) e prodotti, attraverso i nostri settori aziendali di Digital Systems & Services, Green Energy & Mobility, Connective Industries e Automotive Systems. Spinti da green, digitale e innovazione, puntiamo alla crescita grazie alla collaborazione con i nostri clienti. I ricavi consolidati della società per l'anno fiscale 2021 (terminato il 31 marzo 2022) sono stati pari a 10.264,6 miliardi di yen (84.136 milioni di dollari USA), con 853 filiali consolidate e circa 370.000 dipendenti in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni su Hitachi, visitare il sito Web dell'azienda all'indirizzo https://www.hitachi.com.