Features Monselice, Italy 09-11-2022

2 min read

Tra passato e futuro: la fabbrica di Hitachi Energy a Monselice compie 70 anni

Hitachi Energy transformer factory in Monselice
L’anniversario è stato celebrato nelle scorse settimane, con un open day per le famiglie e un evento, al quale hanno presenziato le autorità locali e durante il quale sono state riconosciute le fedeltà aziendali.

Fondata nel 1952 come INDELVE – Industria Elettrotecnica Veneta - per la produzione di trasformatori e isolatori, la fabbrica di Hitachi Energy a Monselice, a pochi chilometri da Padova, sviluppa e produce trasformatori di potenza fino a 190 MVA 230kV per le reti di trasmissione e distribuzione dell’energia elettrica in Italia e all’estero. La fabbrica infatti esporta buona parte della produzione in Europa, Nord Africa e Medio Oriente.

L’unità di Monselice, presso cui lavorano circa 250 addetti, è il centro di sviluppo e progettazione di trasformatori di potenza fino 63 MVA e per lo speciale design per le sottostazioni mobili (ovvero trasformatori integrati con apparecchiatura di alta tensione e controllo installati su rimorchio) per riconnettere impianti alla rete in tempi estremamente ridotti ed in condizioni di emergenza. Inoltre, ospita uno dei technolgy center della Business Unit Globale Trasformatori

Oltre 400 tra dipendenti, familiari, partner, stampa e istituzioni locali hanno preso parte alle visite della fabbrica e all’evento.

Dopo il saluto iniziale di Matteo Scattolin, Factory General Manager Power Transformers di Hitachi Energy e responsabile dell’unità di Monselice, alcuni ex dipendenti hanno raccontato aneddoti, esperienze e curiosità della vita in fabbrica in questi settant’anni. Da piccola fabbrica nel centro di Monselice, a moderna realtà – inaugurata nel 2009 – estesa su 17000mq: il segreto del successo è sempre stata la combinazione di dedizione e impegno delle persone. È proprio grazie a ciò che ora questo sito si distingue nel panorama di Hitachi Energy per l’elevata qualità della sua produzione.

Durante la giornata, sono stati premiati i circa quaranta dipendenti che sono in azienda da 20, 25 e 30 anni. Il premio al ‘futuro’, invece, si è concretizzato nella celebrazione delle borse di studio riconosciute ai figli dei dipendenti che si sono contraddistinti per meriti scolastici.

Molti i rappresentanti delle isitituzioni locali – con i sindaci dei paesi limitrofi in prima linea. In particolare, Giorgia Bedin, Sindaco di Monselice e Roberto Marcato, Assessore allo Sviluppo Economico ed Energia della Regione Veneto, sono intervenuti, complimentandosi con il team e ricordando il ruolo delle realtà produttive moderne  nella valorizzazione delle eccellenze locali e come volano di sviluppo territoriale.

Tutte le news