4 min read
Hitachi Energy seleccionada para el Desafío de Innovación Charge On™: electrificar las minas del mundo hacia la neutralidad en carbono
El diseño flexible de la solución presentada por Hitachi Energy permite que la electricidad se suministre de forma segura a grandes camiones de transporte eléctricos todoterreno que funcionan con baterías.
En el corazón del diseño está Flash Grid-eMotion™– una solución pionera para la movilidad eléctrica sostenible, que permite recargar las baterías de los camiones de transporte de forma rápida y segura en tan solo unos minutos.
Hitachi Energy fue seleccionada como proveedor de tecnología en el Reto de innovación Charge On™. Fundada por BHP, Rio Tinto y Vale, junto con múltiples patrocinadores de la industria, la iniciativa reúne a la industria minera mundial para resolver uno de los mayores desafíos en la descarbonización de las operaciones mineras: la electrificación de los camiones mineros.
Hitachi Energy presentó una propuesta innovadora que cumplió con los rigurosos criterios de los jueces para soluciones interoperables. El diseño flexible de la solución permite que la electricidad se suministre de forma segura a grandes camiones de transporte eléctricos todoterreno que funcionan con baterías, al mismo tiempo que mantiene o mejora los niveles de productividad. La solución integral conecta la red eléctrica de la mina directamente a sus camiones y otros vehículos, como excavadoras.
La electrónica de potencia avanzada y las tecnologías digitales son clave para el diseño de la solución innovadora de Hitachi Energy para electrificar los camiones mineros que se utilizan para transportar materiales. En el corazón del diseño está Grid-eMotion™ Flash, una solución pionera para la movilidad eléctrica sostenible, que permite recargar las baterías de los camiones de transporte de forma rápida y segura en tan solo unos minutos.
Para optimizar aún más el uso de energía en toda la mina, Hitachi Energy también puede ofrecer una solución completa, incluida su innovadora e-mesh™ soluciones digitales para la movilidad eléctrica. Además, una solución de control y monitoreo holístico y detallado para el proceso de carga y el sistema de conexión a la red. También se pondrá a disposición una gama de servicios remotos e in situ para respaldar la transición a las nuevas tecnologías y el funcionamiento eficiente de la nueva infraestructura.
Gerhard Salge, CTO de Hitachi Energy, dijo: "El desafío de innovación Charge On™ es otro gran ejemplo de cómo estamos colaborando con industrias enteras para acelerar la transición energética hacia un futuro sin emisiones de carbono". Continuó: “La propuesta de Hitachi Energy es una solución innovadora de electrificación de camiones de transporte las 24 horas del día, los 7 días de la semana, que ayudará a la industria minera mundial a descarbonizarse sin comprometer la productividad. La electricidad será la columna vertebral de todo el sistema energético y, junto con clientes y socios, Hitachi Energy es pionera en tecnologías y software para promover un futuro energético sostenible para todos”.
"Estamos muy contentos de haber sido seleccionados como una de las propuestas ganadoras y de que la solución de Hitachi Energy haya sido reconocida por cumplir con el espíritu de interoperabilidad solicitado por los patrocinadores", afirmó Noaman Amjad, Director de Marketing y Ventas de Hitachi Energy. “Tenemos la intención de poner nuestra solución a disposición de todos los OEM de camiones interesados, una solución que se basa en la sólida competencia y el profundo conocimiento de nuestros expertos en minería, movilidad eléctrica, sistemas digitales y de energía y que conducirá a la electrificación y descarbonización. de la minería.”, concluyó.
Características innovadoras de la solución:
- Contar con 8 MW de potencia permite cargar los vehículos en pocos minutos de forma segura en los puntos de carga y descarga. La carga rápida significa que los camiones pueden operar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.
- Ofrecer un sistema de transferencia de energía (ETS) flexible e interoperable que no tenga ninguna infraestructura de catenaria y que pueda adaptarse fácilmente a los cambios en el sitio de la mina a lo largo del tiempo.
- Gestión dinámica de la energía para aumentar la confiabilidad, la resiliencia y la calidad de la energía a medida que las operaciones mineras hacen la transición a una electrificación más amplia, incluidos sus camiones de acarreo más grandes.
- Lograr mayores niveles de sostenibilidad mientras se mantienen las prácticas operativas centrales y la productividad de la mina.
Hitachi Energy es un líder mundial en tecnología que impulsa un futuro energético sostenible para todos. Atendemos a clientes de utilities, industrias e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores a lo largo de toda la cadena de valor. Junto con nuestros clientes y socios, somos pioneros en tecnología y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono. Hacemos avanzar el sistema energético mundial para que sea más sostenible, flexible y seguro, mientras equilibramos los valores sociales, medioambientales y económicos. Hitachi Energy tiene una trayectoria reconocida y una base instalada sin precedentes en más de 140 países. Con sede en Suiza, empleamos a unas 38.000 personas en 90 países y generamos un volumen de negocio de aproximadamente 10.000 millones de dólares.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), con sede en Tokio, Japón, contribuye a una sociedad sostenible con una mayor calidad de vida impulsando la innovación a través de los datos y la tecnología como Negocio de Innovación Social. Hitachi se centra en reforzar su contribución al Medio Ambiente, la Resiliencia del negocio y las infraestructuras sociales, además de proporcionar programas integrales para mejorar la Seguridad. Hitachi resuelve los retos a los que se enfrentan sus clientes y la sociedad a través de 6 áreas: IT, Energía, Movilidad, Industria, Smart Life y Sistemas de Automoción, a través de su filial Lumada solutions. La compañía obtuvo unos ingresos consolidados en el año fiscal 2020 (a cierre de 31 de marzo de 2021) de 8.729,1 mil millones de yenes, (78,6 mil millones de dólares). Actualmente, Hitachi cuenta con 871 filiales consolidadas y aproximadamente 350.000 empleados en todo el mundo. Para más información sobre Hitachi, puede consultar la web de la compañía en https://www.hitachi.com.