4 min read
Hitachi Energy proporciona una conectividad altamente segura y permanente para permitir la modernización de la red y las aplicaciones avanzadas en ciudades inteligentes
Hitachi Energy ha presentado el router celular TRO610, que proporciona comunicaciones y ciberseguridad de última generación, diseñado para soportar las aplicaciones industriales del Internet de las cosas (IIoT) para servicios públicos, ciudades inteligentes, petróleo y gas, fabricación y operaciones mineras. El TRO610 forma parte del portafolio de comunicaciones inalámbricas de Hitachi Energy, de productos de alta disponibilidad, alta fiabilidad, alto rendimiento y baja latencia para operaciones industriales y de servicios públicos de misión crítica.
A medida en que los dispositivos de campo inteligentes se extienden por las redes de distribución de energía, el TRO610 proporciona una mayor eficiencia al permitir una gran variedad de aplicaciones de computación de borde (edge compute). Con capacidades avanzadas como la computación de borde y múltiples opciones de conectividad segura, el TRO610 sienta las bases para la modernización de la red y las futuras aplicaciones de red.
“Las opciones de conectividad avanzada desempeñan un papel importante en la medida que que las empresas de servicios públicos y las industrias adoptan cada vez más soluciones tecnológicas, ya sea en las instalaciones o a través de la nube, para digitalizar y mejorar las operaciones de una manera ambientalmente sostenible. El TRO610 aumenta la visibilidad de los activos y de las aplicaciones en el campo, lo que permite una mayor estabilidad de la red, nuevos servicios a los clientes y una reducción del costo total de propiedad”, dijo Massimo Danieli, Director General de la unidad de negocio de Automatización de la Red de Hitachi Energy.
“El diseño compacto y robusto del TRO610 proporciona comunicación a una amplia gama de servicios de ‘ciudad inteligente’ existentes y futuros, incluyendo el transporte, la gestión del agua y de las aguas residuales y la transmisión y distribución de energía”, dijo Jim Frazer, Vicepresidente de Ciudades Inteligentes de la empresa líder en investigación y asesoramiento tecnológico ARC Advisory Group. Agregó que “la capacidad de cálculo en el borde del TRO610, la ciberseguridad de vanguardia, la opción de conectividad Bluetooth®, el cumplimiento de los estándares de la industria y la conectividad celular siempre activa, lo hacen ideal para las aplicaciones de las agencias públicas, así como para los ecosistemas de servicios públicos, petroquímicos y de fabricación discreta”.
El TRO610 es un router económico y de tamaño pequeño, que está reforzado para operar en entornos difíciles. Ofrece una plataforma de computación de borde para alojar aplicaciones personalizadas y una opción de Bluetooth para la conectividad de datos de sensores.
En línea con la especificación 3GPP1 (3rd Generation Partnership Project), el TRO610 opera en redes celulares públicas y privadas 3G, 4G y 5G en múltiples frecuencias, incluyendo CBRS (Citizens Broadband Radio Service), AnterixTM, 410Mz y 450MHz. El dispositivo es ideal para aplicaciones de servicios públicos, especialmente para redes de distribución de energía, gracias a su conformidad y certificación para los estándares IEEE 1613 e IEC 61850.
El TRO610 puede gestionarse fácilmente a través del sistema unificado de gestión y supervisión de redes Supros de Hitachi Energy. Supros simplifica la instalación con el despliegue de dispositivos inalámbricos y unidades terminales remotas (RTU) sin necesidad de tocarlos, y permite actualizaciones de firmware aéreas.
El TRO610 es compatible con una serie de aplicaciones modernas de ciudades inteligentes, como las estaciones de carga de vehículos eléctricos, la supervisión de la salud ambiental, la gestión del tráfico y la seguridad pública. Para las compañías eléctricas, el TRO610 complementa las soluciones de Hitachi Energy para la supervisión del almacenamiento de baterías, los interruptores automáticos, los reconectadores, los monitores de tensión y la supervisión de subestaciones secundarias, entre otros. Proporciona conectividad celular permanente a las redes de área de campo (FAN) que sustentan las aplicaciones de gestión de la energía y las operaciones de la red de distribución de las empresas eléctricas.
En sectores como el del petróleo, el gas y la minería, el TRO610 permite la supervisión remota de activos como cabezales de pozos, tanques de almacenamiento, infraestructuras de tuberías, sensores, vehículos de minería y otros medios de transporte no tripulados en zonas rurales y remotas en condiciones adversas.
El portafolio de productos inalámbricos de la serie TRO600 de Tropos comprende una amplia gama que ofrece las mejores tecnologías celulares y de malla de banda ancha autorregenerable. Esto incluye el router híbrido TRO620, que combina la tecnología de comunicación celular con la funcionalidad de malla de banda ancha patentada por Hitachi Energy y la capacidad de computación de borde.
Nota para los editores:
1. El Proyecto de Asociación de Tercera Generación (3GPP) es un término que engloba una serie de organizaciones de normalización que desarrollan protocolos para las telecomunicaciones móviles.
Hitachi Energy es un líder mundial en tecnología que impulsa un futuro energético sostenible para todos. Atendemos a clientes de utilities, industrias e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores a lo largo de toda la cadena de valor. Junto con nuestros clientes y socios, somos pioneros en tecnología y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono. Hacemos avanzar el sistema energético mundial para que sea más sostenible, flexible y seguro, mientras equilibramos los valores sociales, medioambientales y económicos. Hitachi Energy tiene una trayectoria reconocida y una base instalada sin precedentes en más de 140 países. Con sede en Suiza, empleamos a unas 40.000 personas en 90 países y generamos un volumen de negocio de aproximadamente 10.000 millones de dólares.
https://www.hitachienergy.com
https://www.linkedin.com/company/hitachienergy
https://twitter.com/HitachiEnergy
Hitachi, Ltd. (TSE: 6501), con sede en Tokio, Japón, contribuye a una sociedad sostenible con una mayor calidad de vida impulsando la innovación a través de los datos y la tecnología como Negocio de Innovación Social. Hitachi se centra en reforzar su contribución al Medio Ambiente, la Resiliencia del negocio y las infraestructuras sociales, además de proporcionar programas integrales para mejorar la Seguridad. Hitachi resuelve los retos a los que se enfrentan sus clientes y la sociedad a través de 6 áreas: IT, Energía, Movilidad, Industria, Smart Life y Sistemas de Automoción, a través de su filial Lumada solutions. La compañía obtuvo unos ingresos consolidados en el año fiscal 2020 (a cierre de 31 de marzo de 2021) de 8.729,1 mil millones de yenes, (78,6 mil millones de dólares). Actualmente, Hitachi cuenta con 871 filiales consolidadas y aproximadamente 350.000 empleados en todo el mundo. Para más información sobre Hitachi, puede consultar la web de la compañía en https://www.hitachi.com.