Wählen Sie Ihre Region und Ihre Sprache

Los

Menü

Statischer Kompensator (STATCOM)

Elektrische Lasten können sowohl Blindleistung erzeugen als auch aufnehmen. Da die übertragene Last oft von einer Stunde zur nächsten stark schwankt, variiert auch die Blindleistungsbilanz in einem Netz. Dies kann zu inakzeptablen Spannungsschwankungen bis hin zu Spannungsabfällen oder gar Spannungseinbrüchen führen.

Wie SVC, aber schneller, liefert STATCOM kontinuierlich variable Blindleistung in Reaktion auf Spannungsschwankungen und unterstützt so die Stabilität des Netzes. STATCOM funktioniert nach dem Prinzip des Spannungsquellenumrichters (VSC) und kombiniert eine einzigartige PWM (Pulsweitenmodulation) mit einem Schaltvorgang im Millisekundenbereich. STATCOM arbeitet mit einem sehr geringen Bedarf an Oberschwingungsfiltern, weshalb er nur wenig Platz benötigt. Bei Bedarf können geschaltete oder feste Luftkerndrosselspulen und Kondensatoren mit dem VSC als zusätzliche Blindleistungselemente verwendet werden, um jeden gewünschten Bereich zu erreichen. 

Die Installation eines STATCOM an einem oder mehreren geeigneten Punkten in einem Netz erhöht die Fähigkeit zur Leistungsübertragung, indem die Spannungsstabilität verbessert und ein gleichmäßiges Spannungsprofil unter verschiedenen Netzwerkbedingungen aufrechterhalten wird. Die Fähigkeit zur aktiven Filterung ist ebenfalls sehr nützlich für die Verbesserung der Stromqualität. 

Das Angebot von Hitachi Energy im Bereich der Hochleistungs-STATCOMs umfasst den SVC Light STATCOM sowie den PCS 6000 STATCOM, wobei der PCS 6000 STATCOM für Anlagenleistungen bis 40 MVAr und der SVC Light STATCOM für Leistungen über 40 MVAr geeignet ist.

SVC Light® STATCOM

SVC Light ist ein VSC-Konzept, das auf einem kettengeschalteten modularen Multilevel-Konverter (MMC) basiert und speziell für Stromnetzanwendungen geeignet ist. Physikalisch gesehen kann SVC Light als eine Spannungsquelle hinter einer Reaktanz betrachtet werden. Es erzeugt und absorbiert Blindleistung durch die elektronische Verarbeitung von Spannungs- und Stromwellenformen im VSC, was die Einbindung physischer Kondensator- und Drosselzweige zur Erzeugung/Absorption von Blindleistung überflüssig macht.  Es ist in der Lage, eine hohe Blindleistungseinspeisung in das Netz nahezu ungehindert von möglichen unterdrückten Netzspannungen und mit einer hohen Dynamik zu erbringen.

Dies ist beispielsweise besonders nützlich, um schwache Netze zu unterstützen und die Leistung großer Windparks unter wechselnden Netzbedingungen sowie von Netzen mit einem hohen Anteil an Klimaanlagen in heißen und feuchten Klimazonen zu verbessern. Die effektive Bewertung und die Reaktionsgeschwindigkeit von SVC Light sind unübertroffen. Bei Hochgeschwindigkeits-Eisenbahnsystemen und Schwerindustrieanlagen wird es beispielsweise für den Spannungsausgleich asymmetrischer Lasten, die Verringerung des von Lichtbogenöfen verursachten Spannungsflimmerns und die aktive Oberschwingungsfilterung eingesetzt.  

IGBT (Bipolartransistor mit isoliertem Gate) sind Schlüsselkomponenten in SVC Light. Die Multilevel-Chain-Link-Lösung wird durch die Reihenschaltung von H-Brückenmodulen aufgebaut, die die Phasenstränge des VSC bilden. Abb. 1a zeigt eine einzelne H-Brücke mit vier IGBTs, und Abb. 1b zeigt eine Konfiguration, in der vier H-Brückenmodule jede der drei Phasenabschnitte bilden.

 

SVC Light ist für Netzspannungen bis zu 69 kV und Umrichterleistungen bis zu -/+ 360 MVAr verfügbar. Bei höheren Spannungen wird ein Abspanntransformator verwendet, um SVC Light mit dem Netz zu verbinden. SVC Light bietet einen symmetrischen Betriebsbereich. Für asymmetrische Betriebszustände und zur Leistungsoptimierung werden thyristorgeschaltete Drosseln und Kondensatoren parallel betrieben, um Hybridlösungen zu bilden.

Ein Foto der modularen H-Brückeneinheiten, zwei Stapel mit je vier Modulen, ist in Abb. 2 zu sehen. Die Kompaktheit der IGBT-Ventile, das Fehlen physischer Kondensator- und Drosselzweige zur Erzeugung/Absorption von Blindleistung sowie der geringe Bedarf an Oberschwingungsfiltern ermöglichen eine sehr kompakte Auslegung des SVC Light.

SVC Light® STATCOM

PCS 6000 STATCOM

PCS 6000 STATCOM ist ein effizientes Energiesystem, das speziell für den Anschluss an anspruchsvolle Netzwerke entwickelt wurde. Dank seiner Flexibilität kann das System in einem breiten Spektrum von Anwendungen eingesetzt werden, beispielsweise zur dynamischen Spannungsstabilisierung, zum Spannungsausgleich bei unsymmetrischen Lasten, zur Verringerung des durch Lichtbogenöfen verursachten Spannungsflimmerns und zur aktiven Oberschwingungsfilterung.

Der PCS 6000 STATCOM ist besonders wettbewerbsfähig, was die Installationszeit und den Platzbedarf angeht. Des Weiteren führen die hohe Effizienz und der geringe Wartungsaufwand zu niedrigen Betriebskosten. Das PCS 6000 bietet als rein statisches Gerät ohne geschaltete passive Elemente eine hervorragende Leistung sowohl im stationären als auch im dynamischen Betrieb.

Die PCS 6000 STATCOM-Lösung ist aufgrund der minimalen Anzahl beweglicher mechanischer Teile praktisch wartungsfrei. Die Inspektionseinsätze können daher entsprechend den Bedürfnissen und Wünschen des Kunden geplant werden. Der Verzicht auf rotierende Teile im Energiepfad führt zu einer extrem hohen Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit und niedrigen Betriebskosten bei gleichzeitig langer Lebensdauer. Die Ausrüstung wird typischerweise in einem vormontierten Container installiert. Das STATCOM-System einschließlich Steuerung, Leistungselektronik und Kühleinheit ist maßgeschneidert für die Erfüllung der kundenspezifischen Anforderungen.

PCS 6000-Umrichter

Der PCS 6000 STATCOM nutzt die fortschrittliche IGCT-Technologie (Integrierter gate-kommutierter Thyristor), die von Hitachi Energy auf der Grundlage bewährter bipolarer Halbleiter (GTO) entwickelt wurde. Die PCS 6000-Umrichter basieren auf dem IGCT PEBB (leistungselektronischen Baustein). Diese Standardisierung ermöglicht es, Systeme mit geringeren Entwicklungs- und Konstruktionskosten zu realisieren, was sich positiv auf die Endkosten des Kunden auswirkt. Die innovative Anschlusskonfiguration ermöglicht eine sehr gute Oberschwingungsleistung, wobei im Allgemeinen kein Oberschwingungsfilter erforderlich ist.

Zeitersparnis

Hitachi Energy hat dafür gesorgt, dass das Designkonzept des modularen Containersystems die Bauzeit vor Ort auf ein Minimum reduziert. Die Umrichterausrüstung ist vormontiert und nach den höchsten Standards getestet und wird als Containerpaket zur sofortigen Installation an den Standort geliefert. Dank des hohen Standardisierungsgrads können die definierten Schnittstellen bei der Inbetriebnahme vor Ort auf ein Minimum reduziert werden. Durch die modulare Bauweise kann das System sogar innerhalb kürzester Zeit an einen neuen Standort verlegt werden.  

Kontakt

Senden Sie uns Ihre Anfrage und wir nehmen mit Ihnen Kontakt auf.