Solarenergie ist die am schnellsten wachsende Quelle erneuerbare Energie  der Welt und wird eine wichtige Rolle in der zukünftigen Energiemischung unserer CO2-neutralen Zukunft spielen, und es ist einfach zu verstehen, warum.

Die Nutzung und Umwandlung der Energie der Sonne in Elektrizität ist nicht nur die kostengünstigste Option für eine Quelle erneuerbare Energie, sondern kann auch in großem Maßstab und mit Geschwindigkeit eingesetzt werden, sei es durch Solarmodule auf dem Dach oder Solarfarmen im Versorgungsmaßstab.  Und was noch wichtiger ist: Es ergänzt die Offshore- und Onshore-Windenergie, um eine Mischung aus erneuerbare Energie zu fördern, die Verbrauchern auf der ganzen Welt dient. 

Die Zukunft ist rosig für die Sonne

Während die Welt in Richtung erneuerbarer Elektrizität übergeht, ist Solarenergie als saubere, nachhaltige und erschwingliche Energiequelle führend. Ganz gleich, ob Sie ein Solarentwickler, Versorgungsunternehmen oder ein Unternehmen sind, das nachhaltiger werden möchte, durch die Partnerschaft mit Hitachi Energy können Sie das volle Potenzial von Solarenergie für das Netz von morgen ausschöpfen.

Lassen Sie uns Ihre erneuerbaren Ambitionen mit der Leistung unserer Solaranlagen beleben.

Solar photovoltaic panels, photovoltaic power stations

NEU: Energie für die Solarzukunft durch Hybridsysteme

Es ist an der Zeit, die Solarenergie im Versorgungsmaßstab zu beschleunigen

Die Herausforderungen der Solarenergie

Die Bereitstellung von Solarenergie im Versorgungsmaßstab stellt erhebliche Herausforderungen dar, insbesondere in Bezug auf aktuelle Lieferkettenbedenken, die Integration in das Netz, die Konnektivität, die Energiespeicherung und die Stromqualität.

Aber wir sind hier, um unsere Kunden von Anfang an zu unterstützen.

Mit frühen Engagements können wir an der Planung vor der Konstruktion, Kapazitätsreservierung, frühen Arbeitsvereinbarungen und einer strategischen Partnerschaft zusammenarbeiten, die Ihren mittel- und langfristigen Anforderungen entspricht. 

Energieunabhängigkeit ermöglichen

Damit Solarbetriebe ihr volles Potenzial und ihren Wert ausschöpfen können, werden die Gesamtkomplexität und der Druck des Netzes zunehmen.

In vielen dieser unter Druck stehenden Situationen, wie z. B. anspruchsvolleren Netzcodes und der Notwendigkeit für Flexibilität, wird die Digitalisierung entscheidend sein. Die Digitalisierung ist erforderlich, um umsetzbare Erkenntnisse zu überwachen, zu pflegen und bereitzustellen, um eine zuverlässige, energiebezogene Qualität zu gewährleisten.

Solarenergie ist nicht nur für die wenigen. Um eine stabile Zukunft für erneuerbare Energie zu realisieren, müssen wir unsere bestehende Netzinfrastruktur aufrüsten und ausbauen.

Bei Hitachi Energy verfügen wir über das Fachwissen, die Lösungen und die Entschlossenheit, eine nachhaltige Energiezukunft für alle zu gewährleisten.

 

KUNDENGESCHICHTEN

Hören Sie von unseren Kunden aus dem Solarenergiesektor

Huge solar power plant with panels for renewable energy at Broken hill mining city of Australian outback - wide aerial panorama.

Erfahren Sie, wie Hitachi Energy aus dem weltweit größten Einzelsolarprojekt emissionsfreie Energie in das Netz integriert.

-

AUSGESTATTETE ANGEBOTE

Sehen Sie sich unsere Solarstromlösungen an

Blog-&Nachrichten

Erfahren Sie mehr über erneuerbare Energie und Solarenergie

MegaWhat Renewables 2023

Elektronen, Bytes und Dollar: die ultimative Roadmap für erneuerbare Akteure

Zusammenarbeit mit Hitachi Energy für eine nachhaltige Energiezukunft

Gemeinsam mit unseren Kunden und Partnern setzen wir uns dafür ein, die Energiewende hin zu einem CO2-neutralen Energiesystem zu beschleunigen , wobei Elektrizität das Rückgrat dieser Revolution ist.

Unser vielfältiges Portfolio hilft bei der Bewältigung der Herausforderungen, die mit der Integration und Verbindung von Solarenergie mit dem Netz verbunden sind – sei es durch Energiehandelssoftware, Beratungsdienste, zweckgerechte Solarwechselrichtertransformatoren, Energiequalitätslösungen, Vermögensverwaltung und vieles mehr.

Eine Zukunft für erneuerbare Energie liegt in unserem Griff.

Solar panels with sunset in the background

Hitachi Energy fordert eine Zukunft für erneuerbare Energie.

Sind Sie bereit, Ihre Reise in die Solarenergie zu besprechen?