Humanising Energy

Humaniser l’énergie

Les exploitations minières durables jouent un rôle essentiel dans une société carboneutre
Hitachi Énergie permet  à Luossavaara- KiirunavaaraAktiebolag (LKAB), une société minière mondiale établie   à Kiruna en Suède, de réaliser sa vision d’intégrer la durabilité dans la  transformation de l’exploitation minière. Grâce à l’analyse stratégique et  aux capacités de  modélisation de Power Consulting, LKAB peut atteindre son objectif d’opérations carboneutres  d’ici 2045. Ensemble, nous  créons un meilleur avenir pour les générations à venir.
Connecter le plus grand parc éolien en mer au monde pour alimenter six millions de foyers au Royaume-Uni
La technologie de courant continu à haute tension (CCHT) d’Hitachi Énergie permettra à SSE Renewables et à ses partenaires de transmettre l’énergie du parc éolien de Dogger Bank, le plus grand parc éolien en mer au monde. Une fois finalisé, le parc éolien de Dogger Bank sera connecté au réseau électrique du Royaume-Uni et pourra transmettre l’électricité renouvelable qu’il génère pour alimenter 6 millions de maisons du Royaume-Uni.Le parc éolien extracôtier de Dogger Bank est un partenariat de coentreprise entre SSE Renewables, Equinor et Plenitude
Notre personnel et notre technologie derrière la transition énergétique
Depuis plus d’un siècle, de nombreuses usines de transformation d’Hitachi Énergie à travers le monde font partie intégrante de la vie des gens. L’un de ces endroits est Ludvika, une ville idyllique au milieu de forêts et de lacs immaculés en Suède, qui produit certains des plus grands transformateurs au monde. Derrière les transformateurs se trouvent des gens hautement qualifiés et passionnés qui continuent de fabriquer des transformateurs sur mesure à la main avec grand soin. Notre riche histoire et notre lien profond dans cette petite ville ont permis aux familles de travailler pour nous pendant des décennies et à travers des générations vers un avenir énergétique durable.
Lutte contre les feux de forêt grâce à l’innovation en Australie
À Victoria en Australie, Hitachi Énergie a joué un rôle important dans la construction d’un réseau fiable, résistant au climat,  atténuant efficacement les risques d’incendies de forêt dans la région. L’unité  de prévention des étincelles  est une technologie innovante qui empêche les étincelles ou les arcs électriques des parasurtenseurs, mettant un terme aux incendies qui éclatent avant même qu’ils ne commencent. Le réseau résilient de Victoria va au-delà de la prévention des incendies, il protège les communautés, la faune ainsi que l’environnement.
La qualité de vie des villes du futur
À Nantes en France, la technologie unique de recharge rapide d’Hitachi Énergie, Grid-eMotion™, aide la ville à transiter vers une mobilité durable. Grid-eMotion Flash permet à Semitan, l’exploitant d’autobus, de recharger ses autobus électriques en quelques secondes aux arrêts des passagers. De plus, la taille réduite des batteries augmente la capacité de passagers. Grâce à cette solution, les passagers profitent maintenant d’un voyage plus propre, plus silencieux et plus fluide.
Résilience dans un village de pêcheurs isolé
À Cordova en Alaska, nous avons aidé à établir un miniréseau qui soutient l’adoption de l’énergie renouvelable provenant de sources multiples. Cela permet à la communauté de réduire sa dépendance au diesel.