Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu


La nostra storia risale alla fine del XIX secolo, quando furono fondate le società di ingegneria elettrica, ASEA e BBC (Brown Boveri & Cie), durante la rivoluzione industriale europea. Dopo aver introdotto la trasmissione di energia elettrica e le tecnologie ferroviarie e industriali, questi due marchi innovativi si sono fusi nel 1988 per dare vita a ABB. Nei tre decenni successivi l’azienda ha continuato a sviluppare tecnologie leader nel settore dell’elettricità e dell’automazione attraverso una combinazione di ricerca e sviluppo e di acquisizioni strategiche.

Nel 2020 l’attività nelle reti elettriche di Hitachi e ABB è stata riunita in una joint venture finalizzata a creare un nuovo leader globale nel campo delle tecnologie innovative e digitali. Come singole aziende si dedicavano da oltre un secolo all’innovazione e allo sviluppo della tecnologia. Con il nome Hitachi Energy portiamo avanti e sviluppiamo insieme questo retaggio straordinario per affrontare le sfide attuali che si pongono alle aziende e alla società. In qualità di partner ideale del settore collaboriamo alla creazione delle soluzioni migliori che concretizzino la promessa di un futuro energetico sostenibile.

Milestones

ASEA e BBC prima della fusione

1986

ASEA impiega 71.000 dipendenti e registra un fatturato di 6,8 miliardi di dollari con un reddito con voci finanziarie di 370 milioni di dollari. 

1978

ASEA lancia uno dei primi robot industriali. 

1972

ASEA costruisce la prima centrale elettrica nucleare in Svezia e procede con la costruzione di nove dei 12 reattori del Paese. 

1963

ASEA realizza un’innovazione tecnologica epocale con l’introduzione di un tiristore migliorato in grado di gestire molta più corrente elettrica rispetto ai dispositivi esistenti. 

1954

ASEA installa la prima linea di trasmissione HVDC al mondo per la fornitura di 20 MW, 100 kV all’Isola di Gotland su una distanza di 96 km. 

1953

ASEA è la prima azienda al mondo a produrre diamanti sintetici.

1952

ASEA progetta e installa il primo cavo CA da 400 kV: un cavo a bassa pressione riempito di olio(LPOF, Low Pressure Oil Filled) da 70 m che collega una centrale sotterranea (costruita per resistere alla bomba atomica) alla rete svedese.

1942

ASEA costruisce il primo trasformatore da 120 MVA e 220 kV al mondo nella Elverks Värtanstation di Stoccolma.

1932

ASEA costruisce il trasformatore autoraffreddato più grande al mondo con potenza nominale di 2.500 kVA (kilovolt Ampere).

1926

ASEA fornisce locomotive e convertitori di potenza per la nuova ferrovia da Stoccolma a Göteborg.

1893

ASEA costruisce il primo sistema di trasmissione trifase in Svezia.

1890

Elektriska Aktiebolaget si fonde con Wenströms & Granströms Elektriska Kraftbolag per costituire Allmänna Svenska Elektriska Aktiebolaget, successivamente abbreviata in ASEA.

1889

Jonas Wenström inventa il sistema trifase per generatori, trasformatori e motori.

1883

Ludvig Fredholm fonda Elektriska Aktiebolaget a Stoccolma per la produzione di luce elettrica e generatori.

La nostra tradizione

Il nostro retaggio deriva da una lunga tradizione ricca di innovazioni, dalle origini in ABB e dai precursori, Asea e BBC.

Approccio pionieristico

Ciò che attira molti dei nostri nuovi collaboratori è la nostra cultura aperta alla collaborazione e alla creazione condivisa.