Gestiamo attivamente gli aspetti di salute, sicurezza e ambiente (HSE) di tutte le nostre attività. Le nostre prestazioni in queste aree sono parte integrante del nostro pianoSostenibilità 2030 e per raggiungere il nostro obiettivo di promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti. Consideriamo questi elementi vitali per la nostra “licenza di operare” e per renderci attraenti come datori di lavoro, nonché per un’attività con cui altri – clienti, fornitori e partner – desiderano lavorare.
I fattori HSE sono sempre al primo posto nelle decisioni che prendiamo. Cerchiamo di ridurre al minimo il rischio di danni e siamo determinati a debellare le vittime, gli infortuni che cambiano la vita e i principali incidenti ambientali. Le nostre Regole Salva Vita sono il nostro programma di sicurezza di punta per proteggere tutti coloro che lavorano con noi sulle attività che presentano il rischio potenziale più elevato.
I nostri impegni HSE a lungo termine sono di promuovere
Ambienti di lavoro positivi per la salute e il benessere.
Condizioni di lavoro sicure e miglioramento continuo.
Protezione ambientale per ridurre al minimo il nostro impatto.
Impara dai successi e dai fallimenti
Fiducia tramite report aperti e convalida esterna
L'apprendimento continuo è un elemento chiave del nostro approccio all'HSE. Oltre a fornire la formazione necessaria per ciascun tipo di ruolo all'interno dell'azienda, forniamo introduzioni di sicurezza specifiche per il sito e competenze pertinenti incentrate sull'HSE per i dipendenti e il personale a contratto.
Lavoriamo con i nostri dipendenti, clienti, partner e fornitori per promuovere il miglioramento continuo e per assicurarci di sviluppare la cultura, le conoscenze, le competenze, le politiche, i sistemi e i processi di cui abbiamo bisogno. Nel 2023 abbiamo ridefinito e rinvigorito la nostra settimana HSE, che prevede una serie di eventi e attività globali e locali che costruiscono le loro conoscenze e capacità mentre ci impegniamo verso prestazioni di livello mondiale.
Questo approccio collaborativo riconosce che tutti noi abbiamo la responsabilità di proteggere noi stessi, gli altri e l’ambiente. Adottiamo una filosofia operativa basata sui principi delle prestazioni umane e organizzative che ci aiuta a comprendere come si verificano successi e fallimenti. Questo ambiente di reporting aperto ci consente di imparare direttamente dal nostro personale e di trovare miglioramenti.
Allo stesso modo, migliaia di percorsi di apprendimento, noti internamente come tour di osservazione della sicurezza, vengono condotti annualmente e forniscono un mezzo proattivo per affrontare i rischi prima che diventino incidenti. L’apprendimento deriva anche da un solido programma di audit e da indagini sugli incidenti. Tutti questi elementi contribuiscono al nostro monitoraggio e alla nostra rendicontazione in tutta l’azienda.
I nostriprodotti e serviziaiutano i nostri clienti a raggiungere i loro obiettivi ambientali. Allo stesso modo, ci concentriamo sulla riduzione al minimo della nostra impronta ambientale e sulla protezione della biodiversità: il nostro programma 11 Green Steps è il nostro prossimo passo per supportare le nostre fabbriche che agiscono per migliorare la sostenibilità delle nostre operazioni.
Riconosciamo che un approccio olistico alla salute e al benessere dei dipendenti è fondamentale per avere una forza lavoro prospera, impegnata e produttiva, oltre ad essere un fattore significativo per attirare e trattenere i dipendenti. I nostri sforzi per migliorare la salute e il benessere sono informati dal feedback dei colleghi, oltre che dall’applicazione dei principi dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e delle convenzioni e degli standard internazionali come quelli regolati dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro.
Le basi per prestazioni HSE efficaci si vedono nel modo in cui rimuoviamo o gestiamo i potenziali rischi.
La nostra documentazione HSE include gli standard che ci aspettiamo che tutte le attività raggiungano o superino, definendo i requisiti minimi all'interno dell'azienda e prescrivendo la piena conformità a tutte le leggi e normative ovunque lavoriamo.
Attraverso il nostro “Stop! Prendiamo gli approcci 5’ e Time Out For Safety (TOFS), incoraggiamo attivamente tutti coloro che lavorano per noi a sollevare dubbi laddove ritengano che non siano in atto controlli appropriati per un lavoro sicuro.
I nostri standard interni sono sviluppati per riflettere i vari ambienti di lavoro in cui operiamo. Sono in linea con gli standard ISO pertinenti:
- ISO 14001 (Ambiente)
- ISO 45001 (Salute e sicurezza)
- ISO 50001 (Gestione energetica)
Il nostro approccio al benessere abbraccia la salute fisica, mentale e occupazionale
Salute fisica:
gestiamo programmi di benessere per motivare il cambiamento del comportamento, promuovere il coinvolgimento e promuovere migliori pratiche sanitarie.
Salute mentale:
stiamo integrando la gestione proattiva del benessere nella nostra strategia.
Salute sul lavoro:
garantiamo luoghi di lavoro e condizioni di lavoro sicuri rispettando gli standard applicabili in materia di salute sul lavoro e igiene industriale.
Riconoscimento esterno
Hitachi Energy ha presentato la sua prima domanda per l’accreditamento di sicurezza RoSPA nel 0 e ha ottenuto il riconoscimento di livello Silver per il suo approccio alla salute e alla sicurezza a livello globale.
Le nostre 10 regole salvavita
Sono formato e certificato per svolgere attività ad alto rischio.
Effettuo una valutazione del rischio dell’ultimo minuto (Ferma! Prendine 5) prima di iniziare il mio lavoro.
Applico 1 persona, 1 lucchetto, 1 chiave.
Applico i 7 passaggi per tutte le attività elettriche.
Utilizzo macchine adeguatamente protette.
Mi proteggo dalla caduta dall’alto
Tengo una distanza di sicurezza da eventuali carichi sospesi.
Mi assicuro che l’aria sia sicura prima dell’ingresso.
Allaccio la cintura di sicurezza.
Tengo le mani sulla ruota, mai al telefono.
La sicurezza è fondamentale per la nostra licenza di funzionamento. Non accettiamo affari se ciò significa mettere a rischio le persone o adottare pratiche non etiche.
Scopri di più sul nostro approccio alla sostenibilità
Sostenibilità
Stiamo facendo progredire il sistema energetico mondiale per essere più sostenibili, flessibili e sicuri.
Piano Hitachi Energy 2030
L’elettricità sarà la spina dorsale del nostro futuro energetico sostenibile.
Rapporto sulla sostenibilità energetica di Hitachi
La sostenibilità è al centro del nostro Scopo: promuovere un futuro energetico sostenibile per tutti.