Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Estágio em Processos de Melhoria Contínua - Blumenau-SC

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.
 

É por isso que criamos o Diversity 360.

Principais responsabilidades:

  • Monitorar as atividades da linha de montagem e fabricação da empresa, apoiando as Montadoras no atendimento às especificações do projeto.
  • Participar do desenvolvimento de ferramenta de gestão de produção, com contato com a fábrica, liderança, realizando acompanhamento de metas e indicadores
  • Participar das atividades com o objetivo de completar o plano de produção de acordo com as instruções de trabalho e diretrizes recebidas, cumprindo todas as políticas da empresa.
  • Acompanhar em diversas atividades e etapas de montagem e desmontagem. Prestar suporte na área de produção, atendendo às demandas do Montador na execução de tarefas e observando rotinas de operação.
  • Cumprir os requisitos e procedimentos de qualidade e segurança no trabalho de acordo com as especificações existentes.

Para essa posição será necessário:

  • Cursar Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia de processo, Engenharia mecânica, Engenharia eletrica, Engenharia de materiais e/ou administração, com previsão para se formar a partir de dezembro de 2025.
  • Conhecimentos prévio em Excel, incluindo VBA e linguagens básicas de programação como c++ (diferencial).
  • Possuir Inglês Intermediário (diferencial).

Sede Blumenau, Santa Catarina, Brazil
Tipo di lavoro Part time
Esperienza Internship
Funzione lavorativa Production & Skilled Trades
Contratto Intern (Fixed Term) (Trainee)
Data di pubblicazione 2024-10-02
Numero di riferimento R0062118

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.