Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Objetivo da Posição:

Analisar, desenvolver e/ou modificar desenhos de projetos técnicos de média complexidade de equipamentos, sistemas, produtos, componentes, serviços entre outros, podendo envolver estudos e projetos de automação, mecânicos e elétricos, executando levantamento de necessidades e dimensionamentos para as soluções, utilizando instrumentos apropriados, baseando-se em especificações técnicas para estabelecer as características dos referidos projetos e as bases de sua execução, bem como acompanhar e controlar as atividades e cronogramas de implementação, visando contribuir para que a que a solução atenda às necessidades definidas conforme limites de custos e prazo.

Principais Responsabilidades:

1. Analisar as necessidades identificadas nos projetos, interpretando documentos de apoio, tais como instalações, especificações, croquis, normas e outros, observando características técnicas, esboçando desenhos, definindo formatos, escalas e outros.

2. Analisar e realizar dimensionamento de equipamentos, sistemas, componentes e outros relacionados, através de estudos que tomam por base os conhecimentos dos equipamentos e das necessidades dos clientes.

3. Acompanhar e controlar os planos de execução, preparando a lista com as especificações de materiais e equipamentos, orientando o detalhamento de desenhos, acompanhando a fabricação, montagem, testes e instalação, prestando informações necessárias para assegurar as normas, regulamentos e os padrões de qualidade e produtividade exigidos.

4. Ler e interpretar normas, especificações técnicas e demais documentos de projeto completos para conformidade e garantia de qualidade, assim como gerar as listas de materiais detalhadas, seguindo as especificidades requeridas, procedimentos da área e padrões da empresa.

5. Acompanhar e apoiar na execução de projetos, analisando a conformidade em relação às especificações e propondo adaptações quando necessário.

6. Contatar, eventualmente, fornecedores e prestadores de serviço, para avaliar orçamentos e prazos de entrega, realizar visitas e perícias técnicas, atestando ou recomendando a compra ou a contratação de terceiros.

Requisitos:

Necessária formação técnica em elétrica, eletrotécnica, mecânica ou áreas afins.

Conhecimento das ferramentas e metodologia de desenhos e projetos elétricos e mecânicos.

Conhecimento de softwares de desenhos / projetos (AutoCad e Creo), desenho Industrial, metodologias de projetos e parâmetros produtivos.

Conhecimento de processos produtivos e sistemas da qualidade.

Disponibilidade para viagens domésticas e internacionais (esporádicas).

Inglês intermediário.

Desejável conhecimento em componentes para transformadores de potência e reatores de alta e média tensão (especificamente buchas e comutadores).

Desejável conhecimento no sistema SAP (módulo MM).

Desejável noções de diagramação de circuito eletromecânicos.

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-11-04
Numero di riferimento R0065597

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.