Scegli la tua regione e lingua

Vai

Menu

Garantir a execução de construção civil, montagem eletromecânica, elétrica e comissionamento de média, através do planejamento das atividades e coordenação da execução pelo pessoal local direta/indiretamente designados, disponibilizando os equipamentos necessários, acompanhando os progressos e resolução de conflitos dentro de organização interna, clientes e fornecedores, visando manter o alinhamento do projeto com o contrato, qualidade, cronograma, orçamento, procedimentos, política e diretrizes estabelecidas, incluindo regras de conformidade, de controle interno, saúde, segurança, política ambiental entre outras.

Teoria avançada e recebe a supervisão de níveis seniores e da gestão em atividades diferenciadas.

Responsabilidades:

  • Desenvolver programações quinzenais, levando-se em consideração o cronograma e em conformidade com o planejamento do projeto, organizando e coordenando as equipes designadas internas e contratadas, garantindo a execução das obras/construções definidas e atendimento das metas estabelecidas.

  • Monitorar o processo e resolver os conflitos entre engenharia e contratada relacionados com o processo de construção.

  • Garantir a segurança da contratada e funcionários da Hitachi Energy dentro da obra.

  • Gerir a otimização de custos e a harmonização do pessoal do campo, assegurando os recursos humanos adequados, definindo e monitorando os resultados da equipe, controlando o progresso contínuo e definindo ações de melhoria, se necessário.

  • Assegurar que o escopo contratado seja executado pela contratada, verificando a exata execução do escopo contratado pelo cliente, e caso seja necessário, indicar e envolver o Project Manager responsável em casos de aditivos.

  • Realizar a gestão do controle de material na obra, seja fornecido pela Hitachi Energy ou pela Contratada.

  • Realizar o controle de qualidade da obra, baseado nos controle internos.

  • Garantir a entrega dos desenhos com marcações de campo para a área de engenharia.

  • Avaliar e acompanhar o avanço físico do projeto para executar a medição dos serviços executados e manter o controle de obras, informando o Project Manager responsável sobre o status da obra.

  • Controlar a condição de armazenagem dos materiais entregues em campo de acordo com o tempo de armazenagem, seguindo orientações dos fornecedores.

  • Avaliar possíveis mudanças sem impacto financeiro para o projeto e toma a decisão de execução.

Seu Background:

  • Formação mínima obrigatória: Ensino Médio Completo

  • Desejável formação superior em Engenharia Civil, Elétrica, Eletrotécnica ou Segurança do Trabalho

  • Experiência atuando em empresas do segmento de energia

  • Desejável conhecimento em construção de subestações (linha de transmissão, rede de média tensão)

  • NR-35

  • Inglês intermediário / avançado

  • Disponibilidade para trabalhar em site de cliente

Sede Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo di lavoro Full time
Esperienza Experienced
Funzione lavorativa Engineering & Science
Contratto Regular
Data di pubblicazione 2024-04-09
Numero di riferimento R0049000

Hitachi Energy

Hitachi Energy è un leader tecnologico globale che promuove un futuro energetico sostenibile per tutti. Collaborando con clienti e partner, rende il sistema energetico mondiale più sostenibile, flessibile e sicuro. 

Più di 45.000 persone in 90 paesi ogni giorno lavorano con uno scopo e utilizzano i loro diversi background per sfidare lo status quo. Candidati e diventa  parte di un team globale che apprezza una semplice verità: Diversity + Collaborazione = Grande Innovazione.