Dare un volto umano all’energia
Promuoviamo un futuro energetico sostenibile per tutti
Scopri le persone e le tecnologie alla base dei diversi percorsi verso un futuro a zero emissioni di carbonio
Le miniere sostenibili svolgono un ruolo essenziale nella società a zero emissioni
Hitachi Energy sta aiutando Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), un’affermata società mineraria globale con sede a Kiruna in Svezia, a realizzare la propria visione per guidare la trasformazione del settore minerario verso un futuro sostenibile. Grazie all’analisi strategica e alle capacità di modellazione di Power Consulting LKAB può raggiungere l’obiettivo di realizzare operazioni a emissioni zero entro il 2045. Insieme stiamo creando un futuro più luminoso per le generazioni che verranno.
Collegamento del più grande parco eolico offshore al mondo per alimentare sei milioni di case nel Regno Unito
La tecnologia HVDC (High Voltage Direct Current, corrente continua ad alta tensione) di Hitachi Energy consentirà a SSE Renewables e ai suoi partner di trasferire energia dal Dogger Bank Wind Farm, il più grande parco eolico offshore al mondo. Una volta ultimato, il Dogger Bank Wind Farm sarà collegato alla rete elettrica del Regno Unito e sarà in grado di trasferire l’elettricità rinnovabile prodotta per alimentare 6 milioni di case del Regno Unito. Il Dogger Bank Offshore Wind Farm è una joint venture tra SSE Renewables, Equinor e Plenitude
I collaboratori e la tecnologia alla base della transizione energetica
Da oltre un secolo molte delle fabbriche di trasformatori di Hitachi Energy presenti in tutto il mondo sono parte integrante della vita delle persone. Tra questi luoghi c’è Ludvika, una città idilliaca immersa nelle foreste e laghi incontaminati della Svezia, dove si producono alcuni dei trasformatori più grandi del mondo. Dietro alla produzione di trasformatori ci sono persone altamente qualificate e appassionate che continuano a realizzare a mano con grande cura trasformatori su misura. La nostra ricca storia e il profondo legame con questa piccola città hanno permesso alle famiglie di lavorare per noi per decenni e attraverso generazioni per un futuro energetico sostenibile.
Combattere gli incendi selvaggi in Australia attraverso l’innovazione
Nel Victoria, in Australia, Hitachi Energy ha svolto un ruolo importante nella costruzione di una rete resiliente al clima e nella mitigazione efficace dei rischi di incendio nella regione. L’ Unità anti-scintille è una tecnologia innovativa che impedisce la creazione di scintille o archi elettrici causati dagli scaricatori di tensione, evitando l’insorgenza degli incendi. Oltre a prevenire gli incendi, la rete resiliente del Victoria protegge le comunità, la fauna selvatica e l’ambiente.
The quality of life for cities of the future
A Nantes, in Francia, la tecnologia esclusiva di ricarica rapida di Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, sta contribuendo al passaggio della città alla mobilità sostenibile. Grid-eMotion Flash consente a Semitan, il gestore di autobus, di ricaricare rapidamente i propri veicoli elettrici in pochi secondi alle fermate. Inoltre le dimensioni ridotte delle batterie aumentano la capacità di trasporto dei passeggeri. Grazie a questa soluzione ora i passeggeri possono viaggiare in modo più pulito, silenzioso e fluido.
Resilienza in una remota località di pescatori
A Cordova, in Alaska, abbiamo contribuito a creare una microrete che supporta l’adozione di energia rinnovabile da più fonti. Questo permette alla comunità di ridurre la sua dipendenza dal diesel.