-----
Diversidade + colaboração = grande inovação

Na Hitachi Energy, vivemos de acordo com essa equação poderosa.

Junto com clientes e parceiros, estamos promovendo um futuro de energia sustentável para todos. Só reconheceremos esse futuro quando todos tiverem um lugar à mesa em uma cultura inclusiva e colaborativa.

É por isso que criamos o Diversity 360.

Objetivo Da Posição

Operar empilhadeira transportando, armazenando, endereçando e expedindo todos os tipos de materiais / peças, componentes, conjuntos e subconjuntos, ou transformadores, entre outras necessidades da rotina diária do Almoxarifado e áreas produtivas, obedecendo as regras e procedimentos para a condução desse tipo de veículo, seguindo orientações e atuando em conformidade com as normas e políticas de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Integridade.

Principais Responsabilidades:

1. Operar empilhadeira devidamente capacitado atendendo as demandas do Almoxarifado, áreas e setores produtivos, apoiando a operação da unidade, seguindo as normas e procedimentos predefinidos para este tipo de equipamento e conforme treinamento realizado (segurança do trabalho, meio ambiente, abastecimento, manuseio de produtos químicos, etc.).

2. Expedir e movimentar todos os tipos de materiais e peças (e ou transformadores) e todos os tipos de materiais conforme a demanda, através do carregamento das carretas operando a empilhadeira (de grande capacidade)  ou ponte rolante.

3. Conduzir os equipamentos de movimentação de carga,  reabastece-los e verificar as condições /  estado geral de conservação dos mesmos, observando combustível, freios, sistemas hidráulicos, etc, frente às recomendações dos fabricantes e conforme os modelos, preservando a vida útil e seguindo os procedimentos e normativas estabelecidos, comunicando imediatamente ao Líder a possibilidade de falhas ou necessidade de intervenção para garantir a segurança operacional.

4. Cumprir e multiplicar as normas e instruções de Saúde, Segurança, Meio Ambiente e Integridade, assim como obedecer aos locais segregados e apoiar e recomendar avisos e sinalização nos trajetos mais recorrentes.

5. Auxiliar a produção nas movimentações internas, cargas e descargas, transporte de materiais (graneis, líquidos, sólidos, transformadores,  troca  de cilindros de gases, entre outros), realizando manobras com a empilhadeira (com ou sem carga), cuidando da integridade das instalações, equipamento, produtos e pessoas, assim como estornar fisicamente os materiais para os estoques (tanques, transformadores, entre outros).

6. Auxiliar nas demais demandas do Almoxarifado, atendendo o plano de produção,  abastecendo as células produtivas com  a preparação de kits de materiais especificados e com  comutadores com a respectiva fiação, conforme o projeto, seguindo as  ordens de produção, no prazo, quantidade e  qualidade requeridas.

7. Utilizar EPI’s Equipamentos de Proteção Individual, conforme as normas e procedimentos internos e orientação de Saúde Segurança no Trabalho.

8. Zelar pela segurança, limpeza e organização do local de trabalho e manter-se atualizado com relação às diversas políticas da qualidade.

Principais Requisitos:
- Ensino Médico Completo

- Possuir conhecimentos em NRs 11 e NR 35

- Possuir experiências prévias em Operação de empilhadeira de até 5 toneladas.

- Possuir Curso de empilhadeira atualizado

- Possuir CNH B

Ubicación Guarulhos, São Paulo, Brazil
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Supply Chain
Contrato Regular
Fecha de publicación 2025-02-07
Número de referencia R0075941

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.