Humanising Energy

la humanización de la energía

Las minas sostenibles desempeñan un papel esencial en la sociedad neutra en carbono
Hitachi Energy posibilita que Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag (LKAB), una empresa minera mundial establecida con sede en Kiruna, Suecia, cumpla su visión de liderar la transformación de la minería hacia un futuro sostenible. Con la ayuda del análisis estratégico y las capacidades de modelado de Power Consulting, LKAB puede alcanzar su objetivo de lograr operaciones neutras en carbono para 2045. Juntos, estamos creando un futuro más brillante para las generaciones venideras.
Conectar la granja eólica en alta mar más grande del mundo para alimentar seis millones de hogares en el Reino Unido
La tecnología de corriente continua de alta tensión (HVDC) de Hitachi Energy permitirá que SSE Renewables y sus socios transmitan energía desde la granja eólica del Banco Dogger, el parque eólico en alta mar más grande del mundo. Una vez finalizada, la granja eólica del Banco Dogger será conectada a la red eléctrica del Reino Unido y podrá transmitir la electricidad renovable que genera para alimentar a 6 millones de hogares del Reino Unido. Esta granja es una empresa conjunta entre SSE Renewables, Equinor y Plenitude.
Las personas y la tecnología que impulsan la transición energética
Durante más de un siglo, muchas de las fábricas de transformadores de Hitachi Energy en todo el mundo han sido una parte integral de la vida de las personas. Uno de esos lugares es Ludvika, una ciudad idílica ubicada en medio de prístinos bosques y lagos de Suecia, que produce algunos de los transformadores más grandes del mundo. Detrás de los transformadores hay personas altamente cualificadas y apasionadas que siguen fabricando transformadores personalizados a mano con gran dedicación. Nuestra abundante historia y profunda conexión en esta pequeña ciudad han permitido a las familias trabajar para nosotros durante décadas y a través de generaciones hacia un futuro con energía sostenible.
Combatir los incendios forestales con innovación en Australia
En Victoria, Australia, Hitachi Energy desempeñó un papel importante en la construcción de una red fiable y resistente al clima, y logró mitigar eficazmente los riesgos de incendios forestales en la zona. La Unidad de prevención de chispas es una tecnología innovadora que evita que se produzcan chispas o arcos eléctricos en los supresores de sobretensión, lo que detiene los incendios incluso antes de que comiencen. La red resiliente de Victoria hace más que prevenir incendios: protege a las comunidades, la vida silvestre y el medioambiente.
La calidad de vida de las ciudades del futuro
En Nantes, Francia, la tecnología de carga flash exclusiva de Hitachi Energy, Grid-eMotion™ Flash, está ayudando a la ciudad a realizar la transición a la movilidad sostenible. Grid-eMotion Flash permite que Semitan, la empresa operadora de autobuses, cargue sus autobuses electrónicos en cuestión de segundos en las paradas de pasajeros. Además, el tamaño reducido de las baterías aumenta la capacidad de ocupantes. Gracias a esta solución, los pasajeros disfrutan ahora de un viaje más limpio, silencioso y fluido.
Resiliencia en una ciudad pesquera remota
En Cordova, Alaska, ayudamos a establecer una microrred que apoya la adopción de energía renovable de múltiples fuentes. Esto permite que la comunidad reduzca su dependencia del diésel.