Selecciona tu región e idioma

Menú

Contract Manager

Vi skal styrke organisasjonen, og er på jakt etter en person som vil jobbe som kontraktansvarlig.

I Hitachi Energy er denne stillingen organisert i en egen gruppe som støtter både prosjekter og tilbud, og som samarbeider med for eksempel innkjøp og prosjektledelse samt vår interne juridiske avdeling.

Stillingen krever en analytisk, praktisk og selvstendig tilnærming der du leder en vellykket gjennomføring av kontrakts strategien i det tildelte prosjektet. Du skal sørge for at kontrakts- og risikostyringsaktiviteter blir utført for å ivareta Hitachi Energy sine interesser gjennom prosjektets levetid.

Ser du etter en stilling hvor du kan jobbe og samhandle med ulike forretnings- og prosjektdisipliner og jobbe som en del av et kontrakts styrings-team? Hvis ja, ser vi frem til å motta din søknad.

Oppgaver :

  • Sikre at din portefølje av kontrakter eller prosjekt følger kontrakts- og kravstyringsmetodikk i henhold til gjeldende prosedyrer
  • Gi veiledning og ledelse i kontrakts relaterte saker til kollegaer
  • Utvikle kontrakts strategi basert på våre retningslinjer, kundekrav og gjennomføringsstrategien med tanke på risiko, omfang og tidsplan
  • Identifisere kontrakts grunnlaget og fremhever områder med muligheter og potensiell risiko. Utvikle og gjennomføre risikoreduserings- og mulighetsplaner i samarbeid med relevante interessenter
  • Sikrer tidsnok og nøyaktig utførelse av kommersielle aspekter i portefølje av kontrakter/delkontrakter, f.eks., krav, endringsordrer, garantier, osv.
  • Verifisere at alle parter i kontrakten har oppfylt sine kontraktsforpliktelser og at det ikke er noe utestående ansvar
  • Vurdere kontraktens suksess og bestemme om det er noen lærdommer for fremtidig kontrahering
  • Dokumentere og kommunisere til alle relevante parter eventuelle mangler funnet som en del av avslutningsprosessen
  • Etablere og håndheve standardmetodikk i porteføljen av kontrakter for å identifisere og varsle endringer fra tredjeparter
  • Støtte Hitachi Energy sin juridiske avdeling sin håndtering av formell tvisteløsning
  • Støtte utarbeidelsen av kontrakter, delkontrakter og leverandørkontakter og sikre at relevante kontrakter inneholder gode kontraktsvilkår
  • Søke råd fra Hitachi Energy sin juridiske avdeling for å utarbeide, forhandle og sluttføre avtaler under salgs- og prosjektgjennomføringsfasen
  • Sikre at forsikringsbestemmelser i kontrakten overholdes og koordinerer med forsikringsrisikostyring angående hendelser som kan dekkes av kunde/tredjepart eller forsikring

Grunnleggende kvalifikasjoner:

  • Evne til å lese, skrive, snakke og forhandle på norsk og engelsk. Ethvert ytterligere språk er en fordel
  • Bachelorgrad i ingeniørfag, mengdemåling, bedriftsadministrasjon, økonomi eller jus
  • Erfaring i EPC kraftgenerering, transformatorstasjoner, omformerstasjoner, nettutvikling eller lignende
  • Erfaring med endringsledelse og kravstyring, og vant til å kommunisere med kunder og leverandører

Spørsmål om stillingen kan rettes til

odd.lekva@hitachienergy.com 

eller

sandrine.troeira@hitachienergy.com

Vi gjør oppmerksom på at vi i samarbeid med Meditor AS utfører en bakgrunnssjekk av alle kandidater som tilbys fast ansettelse i Hitachi Energy Norge AS. Dette gjøres for å sikre at kvaliteten i vår utvelgelsesprosess er i samsvar med vår policy.

Ubicación Oslo, Ostlandet, Norway
Tipo de empleo Full time
Experiencia Experienced
Función laboral Legal, Compliance & Audit
Contrato Regular
Fecha de publicación 2024-08-27
Número de referencia R0039769

Sobre Hitachi Energy

Hitachi Energy es un líder tecnológico mundial que está promoviendo un futuro energético sostenible para todos. Prestamos servicios a clientes de los sectores de servicios públicos, industria e infraestructuras con soluciones y servicios innovadores en toda la cadena de valor. Junto con clientes y socios, somos pioneros en tecnologías y facilitamos la transformación digital necesaria para acelerar la transición energética hacia un futuro neutro en carbono.

Empleamos a unas 45.000 personas en 90 países que cada día trabajan con un propósito y utilizan sus diferentes orígenes para desafiar el status quo. Te invitamos a presentar tu candidatura hoy mismo y a formar parte de un equipo global que aprecia una simple verdad: Diversidad + Colaboración = Gran Innovación.