Grid-enSure™
Resistencia y estabilidad redefinidas

Los nuevos desafíos para los agentes energéticos

Las redes de energía mundiales están evolucionando a un ritmo sin precedentes debido a los cambios en la combinación de generación, la demanda de carga y el ecosistema energético. Sin las medidas adecuadas, la red del futuro será más compleja, más débil, menos controlable, más descentralizada
y menos resistente

Debilidad de la red

El auge de fuentes de energía renovable distribuida ha descentralizado la producción energética. Este cambio resulta fundamental para la sostenibilidad, pero también requiere importantes ajustes en la gestión de la red.

Descentralización de la red

La descentralización de la red y la integración de fuentes de energía diversas requieren sistemas de control sofisticados capaces de dar una respuesta activa a la demanda.

Falta de resistencia y estabilidad de la red

Existe una necesidad cada vez mayor de tecnologías que ofrezcan inercia sintética, soporte de energía reactiva y controles avanzados de red para respaldar la estabilidad de la red.

¿Qué es Grid-enSure™?

Grid-enSure™ es una cartera totalmente integrada que comprende las mejores soluciones completas de Hitachi Energy, actuales y futuras, basadas en electrónica de potencia y sistemas avanzados de control, diseñada para mejorar la flexibilidad, estabilidad y resistencia de la red

Soluciones adaptadas al futuro disponibles hoy mismo

La cartera Grid-enSure™ incluye tecnologías de vanguardia de compensador estático de var (STATCOM), corriente continua de alta tensión (HVDC), convertidor de frecuencia estática (SFC) y soluciones de almacenamiento de energía (ESS) para ofrecer funcionalidades que se adapten al futuro como soporte rápido de tensión y frecuencia, inercia sintética, contribución de corriente de falla y respaldo para la resistencia de los sistemas. La tecnología es clave para la evolución de los sistemas energéticos, y las soluciones basadas en electrónica de potencia son estratégicas para permitir la integración de energías renovables a granel y para utilizar la red en todo su potencial.

STATCOM

Proporciona soporte de tensión dinámica y compensación de energía reactiva para mejorar la estabilidad y eficiencia de la red.

Convertidor de frecuencia estática

Garantiza una conversión de frecuencia estable para numerosas aplicaciones de red, permitiendo una integración fluida de fuentes de energía diversas.

Corriente continua de alta tensión (HVDC)

Permite la transmisión altamente eficiente de energía de larga distancia, facilitando la integración de fuentes de energía renovable y mejorando la fiabilidad de la red.

Soluciones de almacenamiento de energía

Ecosistema de innovación digital que permite la gestión y optimización energética a través de sistemas de almacenamiento en batería, servicios y capacidades digitales y automatizados.

¿Por qué es único?

La total verticalización de nuestros sistemas genera valor para nuestros clientes a través de:
  • Las mejores funcionalidades de vanguardia 
  • Mayor fiabilidad gracias a la optimización del diseño, la selección de materiales y las pruebas 
  • Capacidad para satisfacer la demanda gracias al control total de la cadena de suministro
  • Cocreación de soluciones nuevas trabajando en colaboración con nuestros clientes
Semiconductores

Los semiconductores son los héroes anónimos de su vida diaria. Iluminan hogares, impulsan automóviles y autobuses eléctricos y promueven un sistema energético mundial que sea más sostenible, flexible y seguro. Los semiconductores de Hitachi Energy son un motor impulsado por personas, valores e innovación para promover un futuro con energía sostenible para todos.

 

Power Consulting

Los servicios de asesoría Power Consulting de Hitachi Energy ayudan a los clientes a identificar problemas de red de forma integral y recomiendan soluciones factibles a medida, combinando conocimientos técnicos de las últimas tecnologías, que incluyen electrónica de potencia y sistemas de control, con el dominio de normas y códigos de red locales.

 

Beneficios clave al redefinir la resistencia y la estabilidad de la red

Descubra cómo Grid-enSure ofrece los elementos esenciales que se requieren para una red resistente, estable y flexible, garantizando un suministro de energía fiable y máximo rendimiento.

Aumentar la fiabilidad del suministro

Reforzar la resistencia de la red

Controlar una red en constante cambio

Impulsar la integración de energía renovable

Aumentar la transferencia de energía y desbloquear capacidad

La electrónica de potencia se basa en la tecnología de semiconductores más avanzada y permite convertir y controlar flujos de energía de manera rápida y segura

Alta densidad de potencia

La última generación de semiconductores es capaz de transportar un 20 % más de corriente. El aumento en la densidad de potencia se traduce en una mayor eficiencia operativa, menos impacto y mayor fiabilidad.

+0%

más corriente

Impulsa la integración de energía renovable

Aumenta la transferencia de energía y desbloquea capacidad

Mayor frecuencia de conmutación

La mayor frecuencia de conmutación de los semiconductores (de 10 a 100 veces más alta) reduce la atenuación de armónicos en la red, reduciendo así la necesidad de filtros en aplicaciones de baja potencia (esto es, Movilidad eléctrica).

Frecuencia de conmutación de los semiconductores de 10 a 100 veces más alta

Reduce las pérdidas de potencia

Aumenta la fiabilidad
del suministro

Estudios de caso

TransnetBW, Alemania

TransnetBW, Alemania

El proyecto TransnetBW en Alemania mejora la calidad de la energía para 11 millones de personas mediante el uso del innovador SVC Light® STATCOM y un sistema de almacenamiento de 150 MW, lo cual reduce significativamente las emisiones de CO2 y mejora la estabilidad y la eficiencia de la red.

Ver estudio de caso

Enlace de corriente continua de alta tensión Caithness-Moray Shetland, Reino Unido

Enlace de corriente continua de alta tensión Caithness-Moray Shetland, Reino Unido

El proyecto de enlaces de corriente continua de alta tensión en Escocia reforzó la red eléctrica mediante la integración de energía renovable y la vinculación de Shetland con el sistema de transmisión del Reino Unido, utilizando tecnología avanzada HVDC Light® para mejorar la estabilidad de la red y reducir las emisiones.

Ver estudio de caso

20 % más de corriente con semiconductores del mismo tamaño, en todo el mundo

20 % más de corriente con semiconductores del mismo tamaño, en todo el mundo

La nueva generación de semiconductores Grid-enSure de Hitachi ofrece un aumento del 20 % en la capacidad de corriente sin aumentar el tamaño, mejorando la eficiencia operativa y la densidad de potencia.

Ver estudio de caso

Nosotros estamos listos. ¿Usted?

Actualmente, ya podemos enfrentar los desafíos del sistema energético del futuro para volverlo más sostenible, flexible, fiable y seguro.