Optimieren Sie Ihre Wartungsstrategie
Eisenbahnen sind bekanntermaßen komplex. Die erfolgreiche Verwaltung von Hunderten von Kilometern an Gleisen, unbemannten Gebieten und komplizierten Fahrplänen erfordert die Fähigkeit, alle materiellen Güter, das Humankapital und die Wartung ordnungsgemäß zu verwalten.
Die gute Nachricht ist: Wir können Ihnen helfen! Wir bei Hitachi Energy wissen, dass sich eine leistungsstarke Asset-Management-Strategie direkt auf Ihre Betriebsabläufe und Ihr Endergebnis auswirkt. Durch die Digitalisierung möchten wir Ihre Teams mit den richtigen Daten und Tools ausstatten, damit sie heute bessere und schnellere Entscheidungen treffen können.
Wie wir Ihnen bei der Optimierung helfen können:
- Physische Vermögenswerte
- Vor-Ort-Besuche
- Wartung
- Vegetation
Sehen Sie sich unsere Software-Demos an
Sehen Sie sich diese 1-minütigen Demovideos an, um zu erfahren, wie Ihr Team die Hitachi Energy-Software nutzen kann, um die Investitionskosten zu maximieren und den langfristigen Kapitalbedarf durch vorausschauende Analysen zu planen.
Enterprise Asset Management
Streckenmanager bei der Bahn sind für Hunderte von Kilometern an Gleisanlagen verantwortlich, seien es Gleisinfrastrukturkomponenten wie Schienen, Schwellen, Schotter und Weichen oder auch Rollmaterial, Arbeitsausrüstung, mechanische Teile, Fuhrpark und Intermodalverkehr. Die Softwarelösungen von Hitachi Energy fungieren als übergreifendes Anlagenregister, sodass Ihr Team Strecken sicher und frei von Defekten halten kann, um die Betriebszeit und die Verfügbarkeit des Netzwerks zu maximieren. Möchten Sie eine kurze Vorschau? In dieser Anwendungsfall-Demo können Sie in die Rolle eines Streckenmanagers schlüpfen, der unsere Enterprise Asset Management (EAM)-Software anwendet, um Mängel zu melden, Anlageneingriffe an einem bestimmten Standort zu überprüfen, Arbeitsaufträge zu erstellen und Wartungen zu planen.
Field Service Management
Bahnmitarbeiter vor Ort sind für die Instandhaltung von Hunderten von Kilometern Gleisinfrastruktur verantwortlich. Die Softwarelösungen von Hitachi Energy dienen als tägliches Tool, um sicherzustellen, dass Ihr Team die verfügbare Streckenzeit optimal nutzen kann, um Wartungsaufträge so schnell und sicher wie möglich auszuführen. Möchten Sie eine kurze Vorschau? In dieser Anwendungsfall-Demo können Sie in die Rolle eines Außendienstmitarbeiters schlüpfen, der unsere Field Service Management (FSM)-Software anwendet, um eine Benachrichtigung über einen Arbeitsauftrag zu erhalten, die erforderlichen Anhänge zu prüfen und den Arbeitsauftrag direkt vor Ort auszuführen.
Asset Performance Management
Die Anlagenverwalter der Bahn sind für Infrastruktur und Rollmaterial im Wert von Millionen von Dollar verantwortlich. Mit den Softwarelösungen von Hitachi Energy können Sie Ihre Wartungsplanung von reaktiv auf präventiv umstellen. Möchten Sie eine kurze Vorschau? In dieser Anwendungsfall-Demo können Sie sich in die Lage eines Anlagenverwalters versetzen, der unsere Asset Performance Management (APM)-Software einsetzt, um eine Benachrichtigung zu erhalten, den Fehler zu überprüfen und Maßnahmen zu ergreifen.
Vegetationsmanagement
Vegetationsmanager für die Bahn sind für die Vegetationspflege auf Hunderten von Kilometern Gleisinfrastruktur verantwortlich. Die Softwarelösungen von Hitachi Energy unterstützen Ihr Team bei der Vermeidung von Vegetationsrisiken, da diese die Sicht der Fahrer beeinträchtigen oder Ausfälle in Ihrem Netzwerk verursachen können. Möchten Sie eine kurze Vorschau? In dieser Anwendungsfall-Demo können Sie in die Rolle eines Streckentechnikers schlüpfen, der unsere Hitachi Vegetationsmanager (HVM)-Software anwendet, um eine nach Prioritäten geordnete Liste von Vegetationsrisiken zu prüfen und die vorbeugende Wartung während der Routinewartung zu den niedrigsten Gesamtkosten zu planen.
Häufig gestellte Fragen
Eisenbahnen benötigen Enterprise-Software aus mehreren Gründen:
- Arbeitsgänge in großem Maßstab: Die Eisenbahn ist eine komplexe Organisation mit mehreren Abteilungen und Geschäftsbereichen, darunter Zugbetrieb, Wartung, Kundendienst, Finanzen und Verwaltung. Enterprise Software bietet eine zentrale Plattform für die Verwaltung dieser Abläufe und stellt sicher, dass sie koordiniert und effizient sind.
- Ressourcenplanung: Die Enterprise Software kann zur Verwaltung und Planung von Ressourcen wie Personal, Ausrüstung und Material eingesetzt werden. Dies trägt dazu bei, dass die Ressourcen effizient zugewiesen werden und es nicht zu Verschwendung oder Doppelarbeit kommt.
- Datenmanagement: Die Enterprise Software bietet eine zentrale Datenbank zum Speichern und Verwalten von Daten im Zusammenhang mit dem Eisenbahnbetrieb. Anhand dieser Informationen können Sie die Leistung verfolgen, Probleme erkennen und fundierte Entscheidungen über künftige Investitionen und Upgrades treffen.
- Zusammenarbeit: Die Enterprise Software bietet eine Plattform für die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Abteilungen und Teams innerhalb der Bahnorganisation. Dies trägt dazu bei, dass alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und es nicht zu Doppelarbeit kommt.
- Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Der Schienenverkehr unterliegt einer Vielzahl von Vorschriften und Sicherheitsstandards. Die Enterprise Software kann dazu beitragen, dass diese Standards eingehalten werden, indem sie Tools zur Überwachung der Einhaltung und zur Berichterstattung bereitstellt.
Insgesamt ist die Enterprise Software für die Verwaltung des komplexen Bahnbetriebs, die Planung von Ressourcen, die Verwaltung von Daten, die Erleichterung der Zusammenarbeit und die Einhaltung von Vorschriften unverzichtbar. Sie bietet eine zentrale Plattform für die Koordinierung und Optimierung des Bahnbetriebs, was für die Gewährleistung eines sicheren und effizienten Bahnbetriebs entscheidend ist.
Software kann der Bahn in mehrfacher Hinsicht zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen:
- Energiemanagement: Mit Hilfe der Bahnsoftware lassen sich Geschwindigkeit und Leistung der Züge optimieren, Leerlaufzeiten reduzieren und der Energieverbrauch steuern. Dies kann der Bahn helfen, ihren CO2-Fußabdruck und ihre Energiekosten zu reduzieren.
- Wartungsoptimierung: Die Bahnsoftware kann verwendet werden, um den Zustand der Eisenbahninfrastruktur zu überwachen, Bereiche zu identifizieren, die gewartet oder repariert werden müssen, sowie Wartungsarbeiten zu planen. Dies trägt dazu bei, die Wahrscheinlichkeit von Störungen und Unfällen zu verringern, die zu Verzögerungen und zusätzlichem Energieverbrauch führen können.
- Passagiermanagement: Die Bahnsoftware kann zur Verwaltung von Fahrgastströmen und zur Optimierung der Zugauslastung eingesetzt werden. Dies trägt dazu bei, dass weniger Züge für die Beförderung von Fahrgästen benötigt werden, was wiederum zu einer Verringerung des Energieverbrauchs und der Emissionen beitragen kann.
- Datenanalyse: Mit Hilfe der Bahnsoftware können Daten zur Zugleistung, zum Fahrgastaufkommen und zu anderen wichtigen Messgrößen erfasst und analysiert werden. Diese Informationen können zur Optimierung der Zugfahrpläne, zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Bahnbetriebs genutzt werden.
- Alternative Kraftstoffe: Die Bahnsoftware kann auch zur Verwaltung alternativer Kraftstoffe eingesetzt werden, wie beispielsweise für elektrisch oder mit Wasserstoff betriebene Züge. Dies kann dazu beitragen, die Treibhausgasemissionen zu verringern und die Nachhaltigkeit des Eisenbahnbetriebs zu verbessern.
Insgesamt kann die Software der Bahn zu mehr Nachhaltigkeit verhelfen, indem sie den Energieverbrauch optimiert, den Wartungsbedarf reduziert, den Fahrgastfluss steuert, Daten sammelt und analysiert und den Einsatz alternativer Kraftstoffe fördert.
Die Software kann der Bahn bei der Kontrolle der Vegetationspflege auf verschiedene Weise helfen:
- Planung und Kartierung: Mit Hilfe der Bahnsoftware können detaillierte Karten des Netzwerks erstellt werden, die auch den Standort von Bäumen, Sträuchern und anderer Vegetation enthalten. Diese Informationen können zur Planung von Arbeiten zur Vegetationspflege und zur Ermittlung von Bereichen verwendet werden, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.
- Überwachung: Die Bahnsoftware kann zur Überwachung der Vegetation entlang des Netzwerks eingesetzt werden. Auf diese Weise können Bereiche identifiziert werden, in denen die Vegetation auf die Gleise übergreift und entfernt werden muss. Einige ausgefeilte Modelle sind in der Lage, Baumarten sowie den Gesundheitszustand, die Höhe und die Wachstumsrate von Bäumen vorherzusagen, um festzustellen, in welchen Bereichen das Risiko einer Unterbrechung der Versorgung besteht.
- Planung: Die Bahnsoftware kann zur Planung von Arbeiten zur Vegetationspflege, einschließlich Mähen, Trimmen und Herbizideinsatz, verwendet werden. Dies trägt dazu bei, dass die Vegetation rechtzeitig und effizient kontrolliert wird.
- Berichterstattung: Die Bahnsoftware kann zur Erstellung von Berichten über Maßnahmen zur Vegetationskontrolle verwendet werden, einschließlich des Standorts und der Art der Vegetation, der zu ihrer Bekämpfung eingesetzten Methoden und der Ergebnisse dieser Maßnahmen. Anhand dieser Informationen können die Fortschritte verfolgt und Bereiche ermittelt werden, die zusätzlicher Aufmerksamkeit bedürfen.
- Zusammenarbeit: Die Bahnsoftware kann die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtern, die an Maßnahmen zur Vegetationskontrolle beteiligt sind, z. B. Wartungsteams, Umweltspezialisten und Projektmanager. So wird sichergestellt, dass alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und die Maßnahmen zur Vegetationskontrolle effektiv durchgeführt werden.
Insgesamt kann die Software die Bahn bei der Vegetationskontrolle unterstützen, indem sie detaillierte Planungs- und Kartierungsfunktionen bereitstellt, das Wachstum der Vegetation überwacht, Arbeitsabläufe plant, Berichte erstellt und die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Teams erleichtert, die an Maßnahmen zur Vegetationskontrolle beteiligt sind.
Die Software kann der Bahn bei der Modernisierung von Betrieb und Wartung in mehrfacher Hinsicht helfen:
- Vorausschauende Wartung: Mit Hilfe der Bahnsoftware kann der Zustand der Eisenbahninfrastruktur, wie Gleise, Brücken und Signale, überwacht und der Zeitpunkt der erforderlichen Wartung vorhergesagt werden. Dies trägt dazu bei, Ausfallzeiten und Wartungskosten zu reduzieren, da die Wartung proaktiv geplant werden kann, anstatt auf Ausfälle zu warten.
- Echtzeit-Überwachung: Mit Hilfe der Bahnsoftware kann die Zugleistung in Echtzeit überwacht werden, einschließlich Geschwindigkeit, Standort und Zustand. Dies trägt dazu bei, die Sicherheit zu verbessern, Verspätungen zu verringern und die Fahrpläne zu optimieren.
- Automatisierung: Die Bahnsoftware kann zur Automatisierung von Routineaufgaben wie Fahrkartenverkauf, Planung und Disposition eingesetzt werden. Dies trägt dazu bei, die Arbeitsbelastung der Bediensteten zu verringern und die Effizienz des Eisenbahnbetriebs zu verbessern.
- Datenanalyse: Mit Hilfe der Bahnsoftware können Daten zur Zugleistung, zum Fahrgastaufkommen und zu anderen wichtigen Messgrößen erfasst und analysiert werden. Diese Informationen können zur Optimierung der Zugfahrpläne, zur Senkung des Energieverbrauchs und zur Verbesserung der Gesamteffizienz des Bahnbetriebs genutzt werden.
- Kommunikation: Die Bahnsoftware kann zur Erleichterung der Kommunikation zwischen verschiedenen Teams eingesetzt werden, die am Bahnbetrieb und an der Wartung beteiligt sind, z. B. Fahrdienstleiter, Wartungsteams und Management. Dies trägt dazu bei, dass alle Beteiligten auf ein gemeinsames Ziel hinarbeiten und dass Probleme schnell und effizient gelöst werden.
Insgesamt kann die Software der Bahn helfen, den Betrieb und die Wartung zu modernisieren, indem sie Funktionen zur vorausschauenden Wartung, Echtzeitüberwachung, Automatisierung, Datenanalyse und Kommunikationstools bereitstellt. Dies kann dazu beitragen, die Effizienz zu steigern, die Kosten zu senken und den Passagieren und Frachtkunden ein besseres Erlebnis zu bieten.
Verbinden wir uns
Wir freuen uns darauf, mit Ihnen zusammenzuarbeiten!
Sind Sie bereit, Ihre Bahn zu verändern?
Die heutigen Anforderungen an den Bahnverkehr, sich zu digitalisieren und nachhaltiger zu sein, treiben uns in Richtung der Smart Cities von morgen. Wir wissen, dass Entscheidungen schneller getroffen und durch genaue, zuverlässige Daten gestützt werden müssen.
Von der Infrastruktur bis zum Rollmaterial bietet Hitachi Energy Automatisierungs- und Elektrifizierungslösungen, die für Ihr Netzwerk geeignet sind.
Machen wir uns an die Arbeit!