Escolha a sua região e idioma

Ir

Menu

Hitachi ABB Power Grids in hospitals
Customer Success Story

Tecnologia a serviço da saúde: melhorias na qualidade da rede elétrica beneficiam hospitais

As soluções de Filtro Ativo da Hitachi Energy promovem a estabilização da rede elétrica para cargas industriais, comerciais e hospitalares, se adaptando facilmente aos desafios que essas instalações apresentam.

Desafio

Os médicos recomendam check-ups regulares para manter seus pacientes saudáveis ​​- o mesmo princípio aplicado aos equipamentos médicos.

A baixa qualidade de energia pode ser um problema real em redes hospitalares, que pode levar ao mau funcionamento de equipamentos, comprometimento de exames ou à necessidade de manutenção frequente. Isso pode significar não somente prejuízos financeiros, mas também o risco de indisponibilidade de equipamentos – situação que pode custar vidas.

Customer Highlights

“A Hitachi Energy é pioneira na fabricação de filtros ativos e por isso temos a maior experiência com este produto na indústria. Além disso, contamos com técnicos que dão todo o suporte que nossos clientes precisam com o uso dessa tecnologia inovadora, tanto no Brasil quanto no exterior”, afirma.

Solução

Foi essa preocupação que levou o Centro Hospitalar São Camilo, em Ponta Grossa, Paraná, a adquirir um Filtro Ativo PQFM, solução Hitachi Energy para garantir a qualidade de energia de equipamentos como máquinas de tomografia e ressonância. “Os efeitos do desequilíbrio e das distorções harmônicas são prejudiciais a essas máquinas,” diz Fabio Roberto Secco, engenheiro responsável pelo projeto das instalações elétricas do Centro Hospitalar São Camilo. “O objetivo da instalação do filtro ativo é conseguir uma rede mais limpa e, com isso, reduzir o tempo de inatividade e os custos de manutenção dos equipamentos, além de melhorar a qualidade e disponibilidade dos serviços de diagnóstico”.

Compacta e ideal para uso em ambientes internos, a solução de filtro ativo traz uma importante melhoria na segurança: não sobrecarrega, evitando riscos de vazamentos ou incêndios. Além disso, permite acesso e manutenção remotos. “A manutenção remota significa que o monitoramento periódico de equipamentos ou máquinas, a partir de dados coletados por meio de monitoramento ou inspeções, pode ser feito de qualquer lugar do mundo. Na prática, isso pode gerar economia e aumento de eficiência”, explica Noaman Amjad, Responsável Global por Marketing e Vendas e Responsável por Japão, América do Sul e Coréia do Sul na Hitachi Energy.

Outra grande vantagem do Filtro Ativo PQFM é sua flexibilidade. Ele se adapta constantemente ao tipo de poluição presente na rede, configurando a filtragem de correntes harmônicas, o balanceamento de carga e até a compensação reativa, sem ter que ser reprogramado para isso. 

As soluções passivas, que têm menos flexibilidade e tecnologia mais simples, são configuradas para resolver apenas um tipo de problema - como se tirassem uma foto da rede em um determinado momento e agissem a partir dela, explica Amjad.

Impacto

Amplamente utilizados em indústrias, edifícios comerciais e instalações de saúde, os filtros da linha PQF apresentam um design modular que é fácil de instalar e expandir. “A instalação, orientada pela Hitachi Energy, foi simples, fácil e rápida, realizada pelos técnicos em menos de duas horas”, afirma Marcelo Borges, engenheiro da Joclamar, empresa responsável pela execução da obra.

A linha PQF está disponível para conexão direta até 690 volts e pode oferecer diferentes combinações de corrente para atender às necessidades do cliente.