Gerenciamos ativamente os aspectos de saúde, segurança e meio ambiente (HSE) de todas as nossas atividades. Nosso desempenho nessas áreas é parte integrante do nosso plano de Sustentabilidade 2030 e para cumprir nosso propósito de promover um futuro de energia sustentável para todos. Vemos isso como vital para a nossa “licença de operação” e para nos tornarmos atraentes como empregadores , bem como para uma empresa com a qual outros – clientes, fornecedores e parceiros – desejam trabalhar.
Os fatores de HSE sempre vêm em primeiro lugar nas decisões que tomamos. Procuramos minimizar o risco de danos e estamos determinados a erradicar fatalidades, lesões que mudam vidas e incidentes ambientais importantes. Nossas Regras que Salvam Vidas são nosso principal programa de segurança para proteger todos aqueles que trabalham conosco nas tarefas que têm o maior risco potencial.
Nossos compromissos de HSE de longo prazo são promover
Saúde positiva e ambientes de trabalho de bem-estar.
Condições de trabalho seguras, bem como melhoria contínua.
Proteção ambiental para minimizar nosso impacto.
Aprendizados com sucessos e fracassos
Confiança por meio de relatórios abertos e por meio de validação externa
O aprendizado contínuo é um elemento-chave da nossa abordagem de HSE. Além de fornecer o treinamento necessário para cada tipo de função dentro da empresa, fornecemos induções de segurança específicas do local e qualificação relevante focada em HSE para funcionários e pessoal contratado.
Trabalhamos com nossos funcionários, clientes, parceiros e fornecedores para impulsionar a melhoria contínua e garantir que desenvolvamos a cultura, o conhecimento, as habilidades, as políticas, os sistemas e os processos de que precisamos. Em 2023, redefinimos e revigoramos nossa Semana de HSE, na qual uma série de eventos e atividades globais e locais constroem seus conhecimentos e capacidades à medida que nos esforçamos para alcançar um desempenho de classe mundial.
Essa abordagem colaborativa reconhece que todos nós temos a responsabilidade de proteger a nós mesmos, aos outros e ao meio ambiente. Adotamos uma filosofia operacional baseada nos princípios do desempenho humano e organizacional que nos ajuda a entender como os sucessos e fracassos ocorrem. Esse ambiente aberto de relatórios nos permite aprender diretamente com nosso pessoal e encontrar melhorias.
Da mesma forma, milhares de caminhadas de aprendizagem, internamente conhecidas como tours de observação de segurança, são realizadas anualmente e fornecem um meio proativo para lidar com os riscos antes que se tornem incidentes. A aprendizagem também vem de um programa robusto de auditoria e através de investigações de incidentes. Tudo isso contribui para nosso monitoramento e relatórios em toda a empresa.
Nossosprodutos e serviçosajudam nossos clientes a cumprir suas metas ambientais. Da mesma forma, estamos focados em minimizar nossa pegada ambiental e proteger a biodiversidade – nosso programa 11 Green Steps é nosso próximo passo para apoiar nossas fábricas a tomar medidas para melhorar a sustentabilidade de nossas operações.
Reconhecemos que uma abordagem holística para a saúde e o bem-estar dos funcionários é vital para ter uma força de trabalho próspera, engajada e produtiva, além de ser um fator significativo para atrair e reter funcionários. Nossos esforços para melhorar a saúde e o bem-estar são informados pelo feedback dos colegas, além de aplicar os princípios da Organização Mundial da Saúde e convenções e normas internacionais, como as regidas pela Organização Internacional do Trabalho.
As bases para um desempenho eficaz de HSE são vistas na forma como removemos ou gerenciamos riscos potenciais.
Nossa documentação de HSE inclui os padrões que esperamos que todas as atividades alcancem ou excedam, definindo os requisitos mínimos dentro da empresa e prescrevendo total conformidade com todas as leis e regulamentos onde quer que estejamos trabalhando.
Por meio da nossa “Pare! Adotar abordagens de 5’ e Time Out For Safety (TOFS), incentivamos ativamente todos que trabalham para nós a levantar preocupações quando acreditam que os controles apropriados não estão em vigor para o trabalho seguro.
Nossos padrões internos são desenvolvidos para refletir os vários ambientes de trabalho nos quais operamos. Eles se alinham com as normas ISO relevantes:
- ISO 14001 (Ambiente)
- ISO 45001 (Saúde e segurança)
- ISO 50001 (gestão de energia)
Nossa abordagem para o bem-estar abrange a saúde física, mental e ocupacional
Saúde física:
executamos programas de bem-estar para motivar a mudança de comportamento, impulsionar o engajamento e promover melhores práticas de saúde.
Saúde mental:
estamos integrando a gestão proativa de bem-estar à nossa estratégia.
Saúde ocupacional:
garantimos locais de trabalho e condições de trabalho seguros, cumprindo os padrões de saúde ocupacional e higiene industrial aplicáveis.
Reconhecimento externo
A Hitachi Energy fez sua primeira submissão para a certificação de segurança RoSPA em 0 e alcançou o reconhecimento de nível Prata por sua abordagem à saúde e segurança globalmente.
Nossas 10 regras que salvam vidas
Sou treinado e certificado para realizar atividades de alto risco.
Eu realizo uma avaliação de risco de última hora (Pare! Pegue 5) antes de começar meu trabalho.
Aplico 1 pessoa, 1 fechadura, 1 chave.
Aplico as 7 etapas para todas as atividades elétricas.
Uso máquinas devidamente protegidas.
Eu me protejo contra quedas de alturas
Mantenho uma distância segura de quaisquer cargas suspensas.
Eu me certifico de que o ar esteja seguro antes da entrada.
Aperto o cinto de segurança.
Mantenho as mãos no volante, nunca no celular.
A segurança é fundamental para a nossa licença de operação. Não aceitamos negócios se isso significar colocar as pessoas em risco ou se envolver em práticas antiéticas.
Saiba mais sobre nossa abordagem à sustentabilidade
Sustentabilidade
Estamos promovendo o sistema de energia do mundo para sermos mais sustentáveis, flexíveis e seguros.
Plano Hitachi Energy 2030
A eletricidade será a espinha dorsal do nosso futuro energético sustentável.
Relatório de sustentabilidade energética da Hitachi
A sustentabilidade está no centro do nosso Propósito — Promover um futuro de energia sustentável para todos.