Hitachi Energy - Promovendo um futuro de energia sustentável para todos
Estamos aprimorando o sistema de energia mundial para ser mais sustentável, flexível e seguro. Como líderes pioneiros em tecnologia, colaboramos com clientes e parceiros para permitir um futuro de energia sustentável - para as gerações de hoje e as que virão.
A sustentabilidade está no DNA da estratégia de negócios da Hitachi Energy, moldando a abordagem que adotamos em relação ao meio ambiente, à sociedade e à nossa própria governança em apoio a uma transição energética justa , sendo vital para o Propósito da empresa de promover um futuro de energia sustentável para todos.
Nossa estratégia de sustentabilidade, atualizada no início de 2024, estabelece três componentes para as ações que desempenhamos: Planeta, Pessoas e Princípios.
A estratégia abrange temas-chave, como integridade, saúde e segurança, direitos humanos e trabalhistas, diversidade e inclusão, comportamento ético, engajamento de partes interessadas e da comunidade, e meio ambiente, que contribuem para nossa empresa ser uma cidadã corporativa responsável, mantendo-se lucrativa, resiliente e sustentável.
A transparência e a responsabilização são fundamentais para a implementação de nossa estratégia, bem como para nossa abordagem de divulgação.
Nossa estratégia
No início de 2024, revisamos nossa estratégia de sustentabilidade em alinhamento com a abordagem empresarial 2030 da Hitachi Energy e incorporamos requisitos globais e das partes interessadas. Essa estratégia recém-atualizada resulta de um exercício amplo de materialidade, tendências internacionais do setor, referências e legislações. Ela também integra as perspectivas e prioridades das partes interessadas, que foram consolidadas em nossa Avaliação do Impacto Material de 2023.
Dentre elas, incluiu-se a atualização de nossos compromissos que resultam em alto impacto e das principais metas, conforme estabelecido em nossa estratégia Sustentabilidade 2030 , que foi lançada em 2021. Nossas iniciativas de sustentabilidade estão alinhadas com os protocolos mais relevantes e com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) da ONU.
Nossos componentes de ação refletem a abordagem de sustentabilidade em relação ao desempenho ambiental, social e de governança (ESG), além de se basearem na ampla disciplina de responsabilidade social corporativa (RSC). No escopo de cada componente, temos as principais metas respaldadas por uma série de indicadores de desempenho (Key performance indicators, KPIs) internos para os quais todas as partes da Hitachi Energy contribuem.
Nossos compromissos que resultam em alto impacto
Contribuir para evitar 1.000 Mt em emissões
Continuar a aumentar o GW de energia renovável viabilizada
Contribuir para fornecer acesso à eletricidade a todos
Mais de 10 milhões de pessoas mais conscientes sobre eletricidade e energia
Nossas principais metas
- Planeta
- Pessoas
- Princípios
Dentro do componente de ação Planeta de nossa estratégia de sustentabilidade, e em alinhamento com os ODSs relevantes, nossos compromissos de alto impacto e os princípios orientadores da Hitachi Energy, estão os seguintes principais objetivos:
Os compromissos também refletem uma mudança para aproveitar o impacto operacional que podemos causar como líder global em tecnologia, trabalhando em toda a nossa cadeia de valor e além, em parceria com outras pessoas, visando maximizar a atuação de nosso pessoal, bem como de nosso portfólio de produtos e serviços.
Estamos acelerando as mudanças rumo à transição energética em nossas operações e na cadeia de valor por meio de inovação e colaboração.
Nosso objetivo é agir e impulsionar os negócios de forma sustentável em nossa cadeia de valor por meio de impactos reais e mensuráveis para melhorar nosso planeta e a vida das pessoas, assim como os princípios e valores que vivenciamos na Hitachi Energy.
Nossas metas são fundamentadas a partir de nossa interação franca com as partes interessadas e nosso Relatório de Sustentabilidade, que publicamos anualmente, informa nosso progresso. Nossos planos e nosso desempenho são baseados na divulgação aberta e examinados pelas principais organizações especializadas externas.
Veja nossos compromissos
Rumo ao carbono neutro
Reconhecimento externo
Avaliações externas independentes reiteram a transparência e a responsabilização, além de atestar nossos compromissos de maneira crível. Elas são fundamentais para que as partes interessadas confiem na estratégia de sustentabilidade, nas ações e no desempenho de nossa empresa, fornecendo percepções sobre aspectos nos quais podemos continuar melhorando.
O desempenho de sustentabilidade da Hitachi Energy em 2024 foi reconhecido com a conquista da medalha de ouro, concedida pela EcoVadis, especialista renomada em avaliações de sustentabilidade. Esse prêmio posiciona nossa organização entre as 5% melhores dentre as mais de 130.000 empresas globais avaliadas pela EcoVadis.